Come possiamo aiutarti?
Fatti interessanti sui connettori di tensione per il settore automobilistico
-
Cosa sono i connettori per il settore automobilistico?
-
Quali connettori per auto sono disponibili presso Conrad?
-
FAQ - domande frequenti sui connettori per auto
Cosa sono i connettori per il settore automobilistico?
Con i connettori di bordo per auto, diversi dispositivi vengono collegati alla rete di un veicolo. In linea di principio si devono distinguere i connettori utilizzati in dispositivi a spina già esistenti e quelli che possono essere montati successivamente nel veicolo. I materiali utilizzati sono scelti in modo da resistere in modo sicuro alle sollecitazioni termiche spesso più elevate dovute al calore del motore o dei gas di scarico o alla luce solare, nonché alle sfide meccaniche dovute a vibrazioni o urti.
Esistono due tipi di connettori per tensione di bordo per auto:
- Presa per auto conforme a DIN ISO 4165 con 12 mm di diametro: A causa della sua struttura viene assegnata una risposta di contatto più sicura. Sono disponibili adattatori da questi connettori di tensione di bordo per auto a quelli elencati di seguito in conformità con SAE.
- Presa per auto conforme a SAE J563 con diametro di circa 21 millimetri, la cosiddetta presa accendisigari. Qui si sono affermati due tipi di costruzione: Dimensioni A in automobili principalmente americane e dimensioni B in veicoli europei Il diametro della spina di B è circa 0,4 millimetri più grande di quello di A..
Con soluzioni elettroniche salvaspazio negli alloggiamenti dei connettori di tensione di bordo per auto, il loro utilizzo nelle reti di bordo è possibile con diverse tensioni (ad esempio 12 o 24 volt con riconoscimento automatico o commutabile).
Sono disponibili molti tipi di costruzione speciali, ad esempio alloggiamento spina per l'inserimento nel portabicchieri, dotazione con LED per lo stato della batteria per auto e con fusibile separato nella spina. Anche in questo caso sono presenti stampe di simboli (sigaretta), in modo da poter sostituire una spina cieca nell'accendisigari con una funzionante quando si acquista un'auto usata non per fumatori.
Il collegamento dei connettori di tensione di bordo per auto con la rete di tensione di bordo per l'installazione successiva avviene tramite spina piatta, avvitamento o saldatura.
Per alcuni connettori di tensione di bordo per auto, le schede tecniche dei produttori sono disponibili per il download nella rispettiva pagina del prodotto. Questi sono rilevanti soprattutto per quanto riguarda le dimensioni di montaggio, la capacità di corrente e l'intervallo di temperatura nel punto di utilizzo dell'auto.
Quali connettori per auto sono disponibili presso Conrad?
I connettori della tensione di bordo per auto sono selezionabili in base a:
- Capacità di carico massima da 0,5 a 20 ampere. La particolarità è zero ampere, tra cui cappucci di protezione.
- Diversi collegamenti:
- Spina piatta da 6,3 millimetri: Si tratta in genere di connettori da installare successivamente per l'installazione o la costruzione
- Cavo nella versione spellato o con estremità aperta
- Contatti a saldare per il montaggio a posteriori fisso o per la sostituzione di connettori difettosi
- Spina standard: Collegamento con connettori secondo DIN ISO 4165
- Capocorda ad anello per l'avvitamento con la sorgente di tensione di bordo
- Collegamenti a vite come morsetti o contatti all'interno della spina
- Spina universale di sicurezza: Sono dotate di adattatori, in modo che il loro utilizzo sia possibile con entrambi gli standard.
- Collegamento USB con possibilità di alimentare i dispositivi con collegamento USB dall'accendisigari. Questo include anche un adattatore universale USB che si adatta a due porte Apple e due mini USB.
- Presa accendisigari: Sono in gran parte prolunghe o distributori multipli o connettori universali, che hanno anche uscite USB. Sono disponibili anche versioni con morsetti della batteria.
- La spina accendisigari è disponibile anche come cavo di prolunga e di distribuzione, in parte combinato con uscite USB.
- Novità e offerte, in parte con produzione a basso contenuto di sostanze nocive RoHS
- Disponibilità
- Marchi
FAQ - domande frequenti sui connettori per auto
Quali informazioni sulla sicurezza devono essere osservate usando i connettori per tensione di bordo per auto?
- In caso di utilizzo con o retrofit di connettori di tensione di bordo per auto, si noti che il lavoro sulla rete di bordo per auto deve essere eseguito solo da professionisti qualificati. In questo caso, si devono rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro del settore automobilistico.
- Se si scollega la rete di bordo dalla batteria del veicolo, potrebbero essere interessati componenti del veicolo che devono essere attivati per la rimessa in funzione con codici (ad esempio autoradio). Tenere queste informazioni a portata di mano prima di iniziare a lavorare.
- Prestare attenzione alla corretta polarità dei collegamenti.
- L'uso improprio di collegamenti elettrici negli autoveicoli può comportare rischi significativi.
- Collegare e allentare i collegamenti a spina per auto solo senza tensione, in quanto a causa delle correnti elevate possono verificarsi archi pericolosi durante la separazione.
- Se richiesto, utilizzare un attrezzo idoneo per non danneggiare gli elementi, gli alloggiamenti, gli isolamenti e i componenti del veicolo utilizzati.
- Quando si utilizzano connettori per tensione di bordo per auto, prestare attenzione agli intervalli di tensione nominale, alla corrente nominale e, se necessario, alla resistenza alla temperatura.
- La maggior parte dei connettori per auto non sono destinati all'uso all'aperto.
- Olio, sostanze chimiche e gas corrosivo possono compromettere qualsiasi connettore nella loro funzione.
- Fissare i cavi utilizzati temporaneamente in modo che non vi sia forza di trazione. Utilizzare anche i serracavi esistenti direttamente sui connettori.
- I connettori di tensione di bordo per auto non più utilizzabili sono rifiuti elettrici che vanno smaltiti nei punti di raccolta pubblici. Non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.
Come si nota un connettore di tensione di bordo per auto difettoso?
- La corrosione può causare resistenze di transizione elevate sui contatti, che può essere associata al riscaldamento. In questo modo si possono danneggiare sia l'isolamento che l'alloggiamento. I componenti collegati possono essere compromessi nella loro funzione, ad esempio a causa della ridotta efficienza luminosa delle lampade o della potenza ridotta dei piccoli compressori.
- Mancanza di forza elastica dei morsetti temporanei sulle batterie per auto.
- A causa dell'esposizione a temperature elevate, gli elementi isolanti possono essere inutilizzabili. Determinare le cause dell'aumento della temperatura e rimuoverle prima di sostituire i connettori per auto.
- La forza della molla delle spine accendisigari può essere nel tempo, in modo che anche i collegamenti elettrici diventano inaffidabili.
- Forti piegature o schiacciamento di cavi dei connettori di tensione di bordo per auto, ad esempio nelle porte e finestre per auto, possono ridurre notevolmente la capacità di corrente dell'intero collegamento, il porta principalmente al riscaldamento del connettore, della presa o del cavo stesso.