bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

  

Riprese spettacolari con la action Cam adatta

Le telecamere piccole e robuste sono un must assoluto per tutti gli appassionati di sport e per gli amanti dell'aria aperta. Le action cam di alta qualità riproducono foto e video mozzafiato con una qualità professionale brillante. E questo a terra, in acqua e in aria. Per poter trovare anche voi la action Cam adatta alle vostre esigenze, abbiamo raccolto per voi le informazioni più importanti sul tema.

Intorno alle action cam

  • Cosa sono le action Cam?

  • Quali tipi di dispositivi action Cam sono disponibili?

  • Cose da sapere quando si acquista una action Cam

  • Domande frequenti sul tema action Cam

  • In questo modo potrete trovare la perfetta action Cam

Inserto per moto

  • action CAMS in moto

  • Una telecamera per motociclette deve essere saldamente collegata!

  • Questo è ciò che una Action Cam per motocicli dovrebbe avere

  • Varie possibilità di montaggio

  • Fantastici scatti dal tour in moto

  • Videocamere per tutti i gusti

 

Cosa sono le action Cam?

Una action Cam è un dispositivo di registrazione per foto e video e viene utilizzata nello sport o durante le attività ricreative. L'alloggiamento della telecamera è progettato in modo che la action Cam possa essere utilizzata anche in condizioni climatiche difficili, ad esempio in caso di alte velocità del vento o sott'acqua. Polvere, schizzi o temperature elevate non sono un problema per le action camcorder.

Il pioniere tra le action CAMS
della società statunitense GoPro è considerato un pioniere tra i produttori di action Cam. GoPro go Professional. La società di successo è stata creata nel 2002 da Nick Woodman. Fino ad allora, le telecamere robuste erano ancora molto costose e non adatte per l'uso quotidiano. Woodman ha riconosciuto la tendenza e ha lanciato nel 2004 il primo modello GoPro Hero.

Quali tipi di dispositivi action Cam sono disponibili?

Le fotocamere sono disponibili con diverse risoluzioni da 640 x 480 pixel fino a 3840 x 2160 pixel. Maggiore è la risoluzione, migliore è la qualità dell'immagine e del video delle registrazioni.

Quasi tutte le videocamere moderne hanno una risoluzione di almeno 1080 pixel. Si parla di un tipo di dispositivo Full HD. Le registrazioni video in Full HD possono essere visualizzate sul televisore con una buona qualità. I più recenti dispositivi high-tech possono persino produrre registrazioni Ultra HD o 4K. I modelli 4K sono GoPro, Rollei o Sony, ad esempio.

Vantaggi e svantaggi di una action Cam Ultra HD

Vantaggi Svantaggi  
Risoluzione molto elevata e quindi eccellente qualità dell'immagine Più costoso di una videocamera Full HD  
Registrazioni video di qualità cinematografica Anche il televisore dovrebbe essere in grado di riprodurre Full HD  

  

Cose da sapere quando si acquista una action Cam

La cosa più importante per l'acquisto di una action Cam

  • Una action Cam è piccola e robusta. Per questo motivo può essere utilizzato in condizioni climatiche estreme per scattare foto o video mozzafiato. È quindi molto popolare tra gli sportivi e soprattutto tra gli sportivi estremi. Ma fornisce servizi eccellenti anche in uso quotidiano, ad esempio come webcam.
  • Ci sono action CAMS con diverse risoluzioni. I modelli standard hanno generalmente una risoluzione Full HD di almeno 1080 px, che consentono già registrazioni molto buone. Una qualità video ancora più alta genera invece modelli Ultra HD o 4K.
  • A seconda dello scopo di utilizzo, sono utili diverse action CAMS. Pertanto, al momento dell'acquisto, assicurarsi che la telecamera soddisfi i propri criteri di scelta, ad esempio resistente all'acqua o agli urti e in grado di stabilire una connessione WLAN. Molte action CAMS possono anche essere successivamente utilizzate con diversi accessori.

Oltre alla risoluzione, ci sono altri fattori da tenere in considerazione quando si acquista una Actioncam. Qui troverete tutti i criteri di acquisto in un colpo d'occhio:

A tenuta d'acqua

Una action camera impermeabile è particolarmente interessante per i subacquei. Grazie alla Cam potrete godervi immagini affascinanti del mondo subacqueo ancora molto tempo dopo l'esperienza di immersione. Molti modelli di alta qualità possono essere utilizzati fino a 55 metri di profondità dell'acqua. action CAMS impermeabili o action CAMS in alloggiamenti impermeabili sono adatti anche per la prossima vacanza al bagno con la famiglia o per il vostro avventuroso rafting con gli amici.

Capacità WLAN

action CAMS con funzionalità WLAN, come ad esempio GoPro Hero, possono essere collegati allo smartphone con l'aiuto di un APP. La videocamera viene quindi controllata in modo comodo e semplice tramite smartphone.

Resistenza agli urti

Chi desidera utilizzare action Cam per registrare sport più rapidi, può accedere al meglio a un tipo di dispositivo resistente agli urti. Durante la guida in mountain bike, sci o motocross può verificarsi rapidamente una caduta. Un Actioncam resistente agli urti resiste in gran parte al test di durezza involontario.

Accessori

Per adattare perfettamente la videocamera alle proprie esigenze, è possibile acquistare accessori diversi, ad esempio:

  • Alloggiamento a tenuta d'acqua
  • Supporti per bicicletta
  • Supporto con ventosa
  • Supporto per testa e casco
  • Cinghie toraciche
  • Supporti per braccio
  • Custodie a immersione
  • Cavalletto
  • Aste telescopiche

La scelta degli accessori adatti dipende dallo scopo della action Cam.

Il nostro consiglio pratico: Utilizzare action Cam come webcam

action CAMS possono fungere da webcam. Molti modelli possono essere collegati al computer tramite collegamento USB o HDMI. La qualità dell'immagine è in molti casi molto migliore rispetto a una webcam normale, esterna o integrata nel PC.

 

Domande frequenti sul tema action Cam

Perché action Cam WiFi?

Non tutti i modelli possono stabilire una connessione WiFi, quindi una connessione Internet wireless. Le actioncam con funzionalità WLAN hanno il grande vantaggio di potersi collegare ad un altro dispositivo finale, ad esempio uno smartphone, tramite una connessione wireless. In questo modo la telecamera può essere controllata e attivata da una distanza maggiore. Per alcune action CAMS senza WLAN un telecomando agisce con lo stesso scopo.

Come si utilizza una action Cam?

La telecamera può essere tenuta in mano o fissata al corpo o su un treppiede. Per il fissaggio della telecamera al manubrio, al casco, al polso o in un altro punto, potrebbe essere necessario acquistare accessori. Assicurarsi di cosa viene già in dotazione.

Quale action Cam è meglio utilizzare per le immersioni?

Se volete registrare le vostre esperienze di immersione con una action camera, questa dovrebbe essere impermeabile. In alternativa, la fornitura deve essere dotata di un alloggiamento impermeabile. Al momento dell'acquisto, assicurarsi fino a quale profondità d'acqua il prodotto può essere utilizzato. Con una action Cam potrete condividere le immagini mozzafiato della vostra immersione con la famiglia, gli amici e i colleghi di lavoro molto tempo dopo l'esperienza.

Il nostro consiglio pratico: Batteria ricaricabile di ricambio

Niente è peggio di una batteria scarica al momento della registrazione video più spettacolare. Per questo motivo, caricare regolarmente la vostra Actioncam. Ancora meglio: Acquistate una batteria di ricambio per il vostro prodotto. I modelli di alta qualità hanno una lunga durata della batteria di 200 o più ore.

 

In questo modo potrete trovare la perfetta action Cam

Quando si cerca la Action Camera perfetta, si dovrebbero considerare diversi fattori. Chi desidera scattare foto e video professionali, dovrebbe spendere un po di più e regalarsi una fotocamera Ultra HD o 4K. Questo tipo di dispositivo ha una risoluzione estremamente elevata e cattura le registrazioni con la migliore qualità dell'immagine e video. A seconda dello scopo per il quale la Cam deve essere utilizzata, sono importanti altri criteri di acquisto. Chi ama immergersi dovrebbe acquistare una videocamera impermeabile. Per mountain bike, motocromser e altri sportivi estremi è utile una telecamera robusta, resistente alla polvere e agli urti.

 

action CAMS in moto

L'estate è anche l'ora della moto. Quando compaiono i primi caldi raggi di sole dopo i freddi e bui mesi invernali, è giunto il momento per i motociclisti di portare le loro moto fuori dai loro quartieri invernali.

Durante la lucidatura e la preparazione della moto per la nuova stagione, spesso si considera quale nuovo equipaggiamento sulla moto ha senso e dovrebbe essere incluso nella prima corsa. In questo modo non c'è da stupirsi che sempre più motociclisti possano action Cam con il loro giro.

Il vantaggio di una action camera per la moto è evidente. In questo modo potrete vedere i più belli tour ed escursioni più tardi in tutta tranquillità e mostrare ai vostri cari a casa.

Non è una cattiva idea! Le telecamere sono ormai così mature che offrono film di qualità anche su una moto.

 

Una telecamera per motociclette deve essere saldamente collegata!

Il motociclismo impone ancora una volta requisiti molto diversi per una telecamera, come ad esempio un salto con il paracadute, un'immersione o anche un quadricottero. Le telecamere e soprattutto i supporti devono essere posizionati in modo sicuro anche ad alta velocità. In moto, le action CAMS sono soggette a una forte pressione del vento di guida. Non c'è niente da fare.

Se un fissaggio non resiste a questa pressione, si tratta più del valore materiale della telecamera. Anche la sicurezza del conducente e degli altri utenti della strada svolge un ruolo importante. Da un lato, un supporto instabile devia il conducente. D'altra parte, una telecamera staccata può cadere nelle ruote o nella catena e diventa quindi pericolosa. Una montatura sferragliante e inaffidabile è quindi assolutamente inutile! Anche se la telecamera è stata montata sul casco.

Anche l'elettronica della telecamera e l'alloggiamento della telecamera sono soggetti alle vibrazioni. I ciclisti dovrebbero quindi prestare attenzione a una solida lavorazione dell'alloggiamento. Tra i motociclisti ci sono anche alcuni che amano viaggiare fuori strada. Gli Enduro sono moto costruite appositamente per i terreni fuoristrada. È inevitabile che lo sporco venga schizzato. Se appartenete a questo tipo di motociclisti, avete bisogno di una custodia che protegga dall'acqua e dalla sporcizia e che sia facile da pulire. In sostanza, è meglio per tutti i ciclisti investire in un alloggiamento impermeabile. Dopo tutto, non si è mai protetti a sufficienza di fronte a un improvviso getto di pioggia.

 

Questo è ciò che una Action Cam per motocicli dovrebbe avere

Facilità d'uso
Innanzitutto, è necessario osservare in modo più dettagliato i pulsanti e gli interruttori della action Cam. È possibile utilizzare gli interruttori importanti anche con i guanti per motociclette? Quindi state lontani dalle camme con piccoli interruttori nel vero senso della parola.

Caratteristiche speciali
Inoltre, è necessario prestare attenzione alle altre possibilità di controllo della telecamera. Un telecomando Bluetooth è particolarmente adatto per l'uso in moto. È possibile posizionarla dove non è di disturbo e comunque comoda da utilizzare.

Compatibilità con le batterie ricaricabili di ricambio
Chi è più a lungo in viaggio dovrebbe anche cercare le batterie ricaricabili di ricambio. Un giro in moto non è finito come un salto con il paracadute dopo pochi minuti. E sarebbe un vero e proprio peccato se il succo si esaurisse già prima di raggiungere il percorso preferito della fotocamera. In questo caso, ricaricare rapidamente la batteria scarica non funziona. In primo luogo, si vuole guidare e in secondo luogo è piuttosto difficile raggiungere una presa di corrente quando si è in viaggio. In questo modo è meglio inserire una batteria ricaricabile di ricambio nello zaino del serbatoio. In caso di arresto, sostituire rapidamente la batteria e procedere!

Fissaggio sicuro e stabile
Come già detto: Per il supporto è necessaria la massima qualità. Le strisce adesive ventose dovrebbero essere salde molto rapidamente. I sistemi appositamente progettati per il fissaggio alla moto sono, ad esempio, avvitati saldamente al manubrio. Il vostro casco non dovrebbe mai essere forato per fissare una fotocamera. In questo modo si modifica la struttura del casco. Non è più possibile garantire l'effetto di protezione del casco. 

 

Varie possibilità di montaggio

Fa la differenza dove la telecamera è fissata durante la guida. Ad esempio, le riprese sono più agitate con una telecamera montata sul manubrio che con una telecamera d'azione montata sull'attrezzatura del pilota o del passeggero. 

Durante il montaggio sulla moto, si noti che Actioncam è esposta in modo massiccio agli effetti ambientali durante la guida. In questo senso è particolarmente importante fissare in modo sicuro e verificare regolarmente. Inoltre, durante il montaggio, assicurarsi che la sicurezza stradale della motocicletta non sia compromessa. In caso di dubbi, contattare il produttore.

 

Fantastici scatti dal tour in moto

Per far sì che i video dei primi tour corrispondano anche ai desideri, è necessario controllare le prestazioni della fotocamera e le possibili impostazioni. Full HD (1920 x 1080 pixel) è ora lo standard per la risoluzione. In ogni caso, il senso ha un angolo di ripresa liberamente regolabile. Questo è importante per evitare scatti distorti. A seconda del punto in cui viene fissata la telecamera, è possibile impostare l'angolo di registrazione corrispondente. La frequenza di ripetizione dell'immagine è responsabile di una visualizzazione fluida dell'immagine. In caso di viaggi veloci, si nota molto rapidamente se l'immagine non viene visualizzata in modo fluido. I motociclisti devono quindi prendere le Actioncam con una frequenza di aggiornamento relativamente elevata. 60 fotogrammi al secondo, ovvero 60 fps, sono in ogni caso un buon valore.

Per l'utilizzo in moto è consigliata una GoPro. Qui la qualità dell'immagine e anche l'alloggiamento è corretto. Ma soprattutto ci sono una vasta gamma di supporti che consentono un fissaggio stabile alla bicicletta o al casco. Tra i motociclisti la Go Pro è molto diffusa. 

 

Conclusioni

È fantastico che action CAMS ora fornisce una qualità video davvero eccezionale anche dalla moto. La particolare sfida è ovviamente il fissaggio. Una volta trovata la telecamera giusta, si può sperimentare il montaggio. Il proprio corpo e la moto offrono diverse possibilità. Di conseguenza, anche la prospettiva di registrazione cambia. Se il serbatoio del moto e la batteria della fotocamera sono pieni, non c'è più nulla da fare per scattare foto fantastiche e fare un bel giro. Ci auguriamo un buon viaggio e un buon film!