Come possiamo aiutarti?
Adattatore Bluetooth ®
® Create sistemi audio wireless con un adattatori Bluetooth
Scoprite nella nostra guida informazioni dettagliate su come®utilizzare gli adattatori Hi-Fi Bluetooth. Utilizzate i numerosi suggerimenti relativi alle interfacce e alle aree di utilizzo dei dispositivi pratici.
-
Cos'è un adattatore Bluetooth®?
-
Quali sono le interfacce® degli adattatori Bluetooth?
-
Cosa® si dovrebbe considerare per l'acquisto di un adattatore Bluetooth?
-
FAQ: Le domande più comuni sugli® adattatori Bluetooth
-
Conclusione: Come trovare® gli adattatori Bluetooth adatti
Cos'è un adattatore Bluetooth®?

® Adattatore Hi-Fi Bluetooth controllato tramite smartphone
Con un® adattatore Hi-Fi Bluetooth è possibile trasformare un impianto Hi-Fi esistente o altri altoparlanti attivi in un sistema audio wireless. Il controllo può quindi essere effettuato comodamente tramite smartphone, computer o tablet. Questi servono anche come fonte dei diversi file musicali. Via Bluetooth® trasmette i dati in modalità wireless, poiché questa forma di connessione è già presente sulla maggior parte dei terminali per il controllo. Se un PC o un laptop non dispongono della funzione a partire dall'inizio, è possibile®installare a buon mercato un cosiddetto ricevitore Bluetooth.
Oltre al Bluetooth® , molti dispositivi dispongono di ulteriori interfacce, che sono compatibili più volte come ingresso o uscita con RCA, jack, USB o un collegamento a morsetto. Se l'® adattatore HI-FI Bluetooth è già dotato di tecnologia NFC, l'accoppiamento può avvenire ad es. Con lo smartphone senza grandi sforzi.
Di diversi produttori sono disponibili dispositivi con diverse gamme. I modelli sono diversi per quanto riguarda la potenza, il prezzo e i dettagli, come il funzionamento o la visualizzazione.
Ricevitore: | Aggiorna gli impianti stereo con Bluetooth® in base |
Trasmettitore: | La TV con Bluetooth si® avvia : Ad es.®Con le cuffie Bluetooth guardare la TV |
Quali interfacce dispongono® di adattatori Bluetooth?
Apple 30 poli
® Gli adattatori Hi-Fi Bluetooth con interfacce per i dispositivi Apple sono adatti per i collegamenti esclusivi di questo produttore. Senza fili, questi adattatori funzionano con diverse generazioni di terminali e possono essere utilizzati con una docking station Apple. Tramite smartphone, tablet o iPhone potete controllare comodamente la riproduzione musicale tramite il sistema di altoparlanti collegato.
Spine RCA (stereo)
Il termine RCA descrive un collegamento a spina che trasmette segnali audio tramite uno o due cavi analogici e stereo. I moderni adattatori Hi-Fi sono in grado di collegare i dispositivi parzialmente vecchi, i cosiddetti altoparlanti passivi, a sorgenti musicali moderne come smartphone o tablet e garantire un piacere musicale moderno e wireless.
Collegamento tramite morsetti
Questa interfaccia è adatta anche per collegare casse acustiche obsolete con forme di riproduzione moderne per la musica. Gli adattatori, spesso molto compatti, vengono collegati come ricevitori dei dati di tablet e smartphone con altoparlanti passivi con collegamento a morsetto e, in parte, servono anche come amplificatore. In questo modo si migliora notevolmente la qualità audio tra i dati digitali e gli altoparlanti analogici e si evitano rumori.
Connettore Jack
Un cosiddetto connettore jack è un connettore audio utilizzato come supporto di trasmissione per dispositivi HiFi, microfoni o cuffie. Gli adattatori Hi-Fi sono per lo più dotati delle interfacce più comuni con un diametro di 3,5 mm e possono essere accoppiati con numerosi dispositivi di riproduzione tramite questo collegamento a innesto, come ad esempio un'autoradio più vecchia.
Micro USB e USB
L'alimentazione di® adattatori Hi-Fi Bluetooth viene spesso garantita tramite interfacce USB o micro USB. La maggior parte degli adattatori dispone di una batteria ricaricabile integrata, la cui durata può variare notevolmente da produttore a produttore. Con l'interfaccia USB i dispositivi possono essere ricaricati rapidamente e facilmente tramite PC, tablet, notebook o caricabatterie e utilizzati in modo flessibile senza una connessione di alimentazione permanente.
S/PDIF o Toslink
® Gli adattatori Hi-Fi Bluetooth con un S/PDIF utilizzano una trasmissione elettrica o ottica di segnali stereo digitali o segnali audio multicanale tra diversi dispositivi. I termini S/PDIF e Toslink vengono utilizzati in modo intercambiabile e si limitano a differenze molto dettagliate tra i rispettivi sviluppatori originali come Sony o Toshiba. I segnali musicali vengono trasmessi principalmente come segnale ottico, ad esempio da un notebook a un lettore MP3.
Cosa® si dovrebbe considerare per l'acquisto di un adattatore Bluetooth?
Prima di scegliere un adattatore® Hi-Fi Bluetooth specifico, è necessario determinare quali dispositivi devono essere collegati tra loro, per poter controllare il supporto di riproduzione tramite terminali mobili e fornire dati. Le diverse entrate e uscite degli adattatori, le cosiddette interfacce, hanno un'importanza rilevante. Le interfacce degli altoparlanti passivi o dell'impianto stereo devono essere note e deve essere selezionato un adattatore Hi-Fi. Per garantire un utilizzo flessibile, l'adattatore deve essere compatibile con il dispositivo sorgente dei file musicali. Diversi produttori di smartphone e tablet impediscono in parte un utilizzo universale. Questo deve essere assolutamente tenuto in considerazione prima dell'acquisto, in modo che anche gli amici e i parenti possano riprodurre in streaming la loro musica tramite il dispositivo di riproduzione.
La nostra buona pratica
® Gli adattatori Hi-Fi Bluetooth®che utilizzano la tecnologia aptX ricevono i dati musicali in qualità CD senza perdite e non compressi, a differenza della tecnologia A2DP, in cui i dati vengono nuovamente compressi prima della trasmissione.
FAQ: Le domande più comuni sugli® adattatori Bluetooth

®Adattatore Hi-Fi Bluetooth per l'impianto musicale
Posso® utilizzare il mio vecchio impianto musicale con un adattatore Hi-Fi Bluetooth?
Scoprite quali interfacce dispongono dell'impianto esistente e scegliete® un adattatore Hi-Fi Bluetooth con un'interfaccia adatta come jack, RCA o collegamento a morsetto. Se non siete sicuri, scattate una foto dal retro del vostro impianto musicale e parlate in una filiale Conrad con un esperto che può aiutarvi e consigliarvi sull'acquisto.
Come posso riconosce se l'® adattatore Hi-Fi Bluetooth soddisfa le mie esigenze?
Con le molteplici funzioni di filtro del Conrad Online Shop avete la possibilità di personalizzare in modo mirato i risultati visualizzati in base alle vostre esigenze. Filtra per dettagli tecnici, interfacce e prezzi i dispositivi che dovrebbero soddisfare le vostre aspettative.
Conclusione: Come trovare® gli adattatori Bluetooth adatti
Per trasformare qualsiasi impianto musicale Hi-Fi tradizionale in un sistema audio wireless con possibilità di streaming, è possibile scegliere tra numerosi dispositivi. Sono sempre importanti le interfacce esistenti sul dispositivo di riproduzione e la compatibilità con il software della sorgente dati. Soprattutto per i prodotti Apple sono spesso disponibili soluzioni indipendenti che non possono essere raggiunte con altri smartphone o tablet. Stabilire se è necessario un dispositivo per l'uso mobile o stazionario. Ci sono articoli tra gli adattatori HiFi, in cui è possibile collegare fino a otto dispositivi. Inoltre, è necessario prestare attenzione alla distanza che deve essere interposta tra il trasmettitore e il ricevitore. In Conrad saremo lieti di aiutarvi nella scelta del prodotto più giusto per le vostre esigenze.