bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Aereomodelli a motore RC: Grande divertimento per principianti e professionisti

Gli Aereomodelli a motore RC sono l'intrattenimento perfetto per ogni generazione. I piccoli modelli possono essere assemblati o ordinati pronti per il volo. I modellini di aerei portano un sacco di divertimento. I piloti di aerei modello ambiziosi con i loro aerei prendono parte anche a competizioni nazionali e internazionali nel volo artistico o nella costruzione di modelli in scala. Sia che siate principianti di un modellino o già un vero professionista, nel negozio online Conrad troverete il modello giusto per le vostre esigenze. 

Con questi modelli e kit di costruzione di alta qualità, i piloti di aerei modello ambiziosi possono persino partecipare a competizioni di volo artistico. Ma che siate principianti o professionisti del volo con modellino, su Conrad Shop ogni pilota RC si sente come al 7° cielo.

  • Cosa sono gli aeromodelli RC?

  • Quali sono le diverse versioni di modellini RC disponibili?

  • Cosa bisogna considerare quando si acquista un modellino di aereo?

  • Requisiti legali per i modellini aerei

  • Conclusione: In questo modo potrete trovare il modello di volo adatto alle vostre esigenze

 

Cosa sono gli aeromodelli RC?

I modelli di volo a motore RC sono oggetti di volo in formato miniaturizzato, che per lo più sono modellati su un tipo di aereo dell'aviazione personale. RC sta per "radiocontrol" o tradotto "telecomando". I modellini aerei telecomandati dispongono di un trasmettitore e di un ricevitore. vengono controllati con segnali radio a distanza. Per il controllo viene utilizzato un dispositivo di trasmissione tecnica con più leve e pulsanti di comando. Gli ambiziosi piloti di modellini RC si scontrano con i loro piloti anche nelle competizioni nazionali e internazionali.

La storia dell'aeromodello

La storia dei modellini di aerei è più antica di quella dell'aviazione con equipaggio. Molto prima dei voli in prima persona, le basi del volo sono state testate con l'aiuto di aeromodelli. I matematici costruirono i primi modelli volanti più di 400 anni prima di Cristo. Nel XIX secolo, diversi tecnici e progettisti europei costruirono modellini di aerei con diversi tipi di propulsione. Fino ad allora, la modellistica di oggetti volanti veniva fatta principalmente per scopi scientifici.
Solo poco prima della prima guerra mondiale i modellini di aerei furono introdotti nelle attività del tempo libero. I primi tentativi di controllo a distanza radio di modelli di volo sono degli anni '30. Gli aerei RC a controllo remoto si diffuse in commercio un po' più tardi negli anni '50.

 

Quali sono le diverse versioni di modellini RC disponibili?

Per i modelli di volo motore RC si distinguono le seguenti versioni:

BNF (bind and fly)

I modelli di volo BNF sono modelli a motore pronti senza telecomando. I modelli possono essere collegati a un trasmettitore esistente dello stesso marchio di modello.

RTB (ready to bind)

RTB significa fondamentalmente lo stesso di BNF: Anche in questo caso si tratta di un modello completamente pronto per il volo. È necessario solo un controllo remoto adeguato.

Kit da montare

I kit di costruzione per modellini di aerei a motore sono la soluzione giusta per i bricolage e per l'artigianato. In questo caso, il modello viene smontato in singoli componenti e deve essere assemblato da solo. Una guida dettagliata vi spiega come funziona.

ARF (almost ready to fly)

Gli aereomodello ARF sono "quasi pronti per volare". In questo caso, sono necessari solo pochi passi per rendere l'aereo pronto per l'uso. In questo modo, ad esempio, è necessario incollare le ali o installare l'azionamento nel modello. Per questi passi artigianali non è generalmente necessario un grande attrezzo.

PNP (plug and play)

La denominazione PNP viene spesso utilizzata dai produttori cinese. Qui il modello è già configurato e deve essere dotato solo di un telecomando e di un ricevitore. Potrebbe essere necessario acquistare anche la batteria ricaricabile e il caricabatterie.

RTF (Ready to fly)

Con i modelli di volo RTF, la fornitura comprende tutto il necessario per far volare il modello (volantino, trasmettitore, caricabatterie, batteria).

La nostra buona pratica

Le abbreviazioni BNF, RTB, PNP ecc. variano da produttore a produttore. Ad esempio, per alcuni modelli PNP i regolatori sono integrati nel modello, mentre per altri non lo sono. Quando si acquista aereomodello a motore RC, osservare esattamente cosa è tutto incluso nella fornitura e in quale fase di costruzione si ottiene il modello. Se si desidera utilizzare un aereo modello a motore BNF o RTB, assicurarsi anche che il telecomando sia compatibile con il modello.

 

Cosa bisogna considerare quando si acquista un modellino di aereo?

In primo luogo, decidere quale modello è adatto a voi. Volete assemblare il modello di volo da soli? Avete già parti singole come il controller e il ricevitore a casa e volete solo un nuovo aliante elettrico? O avete bisogno di un modello di volo motore RTF completamente pronto per l'uso? Se è già possibile rispondere a queste domande, è già stato fatto un grande passo nella decisione di acquisto. Durante l'acquisto, considerare anche il tipo di modello, le dimensioni del modello di volo, la velocità massima, la potenza della batteria e il peso.

La cosa più importante per l'acquisto di un aliante elettrico

  • I modelli di volo motore RC sono riproduzioni radiocomandate di tipi di aerei dell'aviazione con equipaggio.
  • I modelli di volo possono essere acquistati in diversi modelli. Chi è dotato di un dispositivo artigianale può accedere a un kit di montaggio. In questo caso, i singoli componenti del modello di volo devono essere assemblati. Preferite iniziare subito a volare? Allora acquistate un modello RTF. In questi modelli tutti i componenti sono già pronti.
  • Chi desidera acquistare un modello di motore RC deve sapere qualcosa. Durante l'acquisto, considerare il tipo di modello, le dimensioni del modello, la velocità massima e la potenza della batteria. Vi spieghiamo cosa distingue i singoli tipi di modello e a cosa bisogna fare attenzione quando si acquista.

Velocità massima

I modelli di volo a motore ad alta velocità raggiungono una velocità massima di 160 km/h. Altri tipi di modelli sono un po' più lenti in viaggio. Proprio chi è nuovo nel settore dei modellini dovrebbe esercitarsi con un trainer o uno slowflyer. Qui avrete molto più tempo per correggere il vostro percorso e per evitare gli ostacoli.

Tipo modello

Per i modelli di aerei a motore RC si distinguono diversi tipi di modelli, caratterizzati da caratteristiche speciali e adatti a particolari settori di impiego. Nelle singole classi di modelli sono presenti anche competizioni di modellistica, ad esempio per voli artistici o competizioni in scala.

I modelli di volo artistico o 3D hanno un timone più grande rispetto ad altri modelli e sono quindi particolarmente maneggevoli. Con loro sono possibili spettacolari pale, voli di formazione e voli artistici. Per i modelli di volo Speed, invece, il ritmo è principalmente quello che conta. Sono tagliati in modo asimmetrico e hanno un'ala e un timone in altezza.

I modelli in scala sono riproduzioni particolarmente fedeli di oggetti volanti dell'aviazione per il trasporto del personale. Solo i profili delle ali possono essere modificati per motivi aerodinamici. I trainer sono modelli leggeri e lenti, particolarmente adatti per piloti di aerei da modellino che non hanno ancora molta esperienza. Gli allenatori, noti anche come slowflyer, possono essere utilizzati anche in grandi sale, se le condizioni meteorologiche non sono buone.

Dimensione e apertura

La dimensione e la larghezza del modello varia notevolmente. Ci sono modelli piccoli con un'apertura di meno di 30 centimetri, ma anche grandi aerei con un'apertura di più di due metri. Le dimensioni non dipendono necessariamente dal tipo di modello. Quindi ci sono slowflyers più piccoli e più grandi, modelli in scala, aerei per acrobazie acrobatiche e speed flyer.

Tempo di volo e carica della batteria

Il tempo di volo effettivo è relativamente breve per i modelli a motore. Dopo circa 10 minuti, purtroppo il divertimento di volo è quasi sempre finito. Per questo motivo, è meglio ordinare una coppia di batterie di ricambio per il proprio modellino. Il tempo di carica delle batterie è di circa mezz'ora.

 

Requisiti legali per i modellini aerei

Il funzionamento degli aeromodelli è regolato dalla normativa sul traffico aereo. Infatti, gli aerei in miniatura sono considerati come aerei dal punto di vista legale. I modelli di volo che pesano meno di cinque chilogrammi possono essere usati senza permesso di volo. C'è un'eccezione nelle vicinanze degli aeroporti. Non è consentito far decollare aerei modello, in quanto potrebbero ostacolare gli aerei in arrivo e in uscita. I motori a combustione non possono funzionare anche nelle zone residenziali. I modelli di volo con motore a combustione interna devono mantenere una distanza di almeno 1,5 chilometri dalla zona residenziale più vicina.

Gli aerei da modellino che pesano più di 25 kg devono essere approvati, anche se non sono aerei con equipaggio. Questi aerei possono volare solo su aree idonee. Inoltre, per il funzionamento di tali aerei modello è necessario rilasciare un certificato pilota.

Si noti che è necessario disporre di un'assicurazione di responsabilità civile valida, che copre anche i danni a o causati da aerei modello. In caso contrario, si commette un'irregolarità e si devono attendere elevati pagamenti di pena se si è coinvolti.

 

Conclusione: In questo modo potrete trovare il modello di volo adatto alle vostre esigenze

Quale modello di volo è adatto a voi dipende dal fatto che siate un velivolo o che abbiate già molta esperienza nel campo del modellino. I principianti devono prima di tutto prendere un tipo di modello di trainer che vola leggermente più lentamente e che è più facile da manovrare. Particolarmente pratici sono gli aerei RTF, già pronti per l'uso e pronti per il volo. Chi preferisce lavorare a mano, nel Conrad Online Shop troverà anche kit e modelli ARF, per i quali è necessario completare i singoli componenti. Oltre al modello e al tipo di modello, è necessario prendere in considerazione altri fattori. Prima di acquistare un modello di volo, prestare attenzione alle dimensioni, alla velocità massima e alla durata della batteria.

Assicurarsi di disporre di un'assicurazione di responsabilità civile valida che copre i danni causati da aerei modello. Inoltre, prendere in considerazione tutti i requisiti legali che devono essere rispettati come pilota di aerei modello.