bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Cose da sapere sugli alimentatori per laptop

  • Cos'è un alimentatore per laptop?

  • Quali fattori devono essere presi in considerazione quando si acquista un alimentatore per laptop?

  • Da cosa si riconosce un alimentatore per laptop difettoso?

  • Conclusioni

 

Cos'è un alimentatore per laptop?

La rete elettrica fornisce una tensione di 230 Volt. Non tutti i dispositivi elettronici possono essere alimentati con questa tensione. I laptop disponibili in commercio funzionano con tensioni comprese tra 5 e 12 V. Gli alimentatori convertono la tensione in ingresso nella tensione necessaria per il funzionamento del terminale. Ogni smartphone e notebook è dotato di un alimentatore di questo tipo, in modo che la batteria possa essere ricaricata. L'alimentatore di un notebook si differenzia da quello di uno smartphone solo per il design, la connettività e la funzione. Un alimentatore per auto consente il funzionamento di un notebook durante il viaggio in auto. Grazie alla standardizzazione degli accendisigari, è possibile utilizzare un alimentatore per auto speciale in quasi tutti i veicoli.

L'alimentazione elettrica tramite alimentatore può essere effettuata in tre modi:

  • Gli alimentatori con spina a più poli e cavo molto spesso generano tensioni non standard. La regolazione della tensione necessaria avviene nel notebook stesso
  • Gli alimentatori che generano una singola tensione dispongono di una spina a più poli, in cui i poli sono collegati in parallelo.
  • La regolazione completa di una singola tensione grezza avviene all'interno del laptop. Questi alimentatori sono dotati di cavi sottili e di una spina a due poli. Svantaggio: il notebook genera molto calore.

 

Quali fattori devono essere presi in considerazione quando si acquista un alimentatore per laptop?

Il collegamento di alimentazione

Se è stato acquistato un alimentatore, questo potrebbe non essere utilizzato all'estero. Il motivo è il tipo di costruzione delle prese. Nel caso in cui l'alimentatore debba essere utilizzato all'estero, è possibile il funzionamento tramite un adattatore da viaggio. Alcuni degli alimentatori includono già questa funzione offrendo molte prese adattatrici ai diversi standard.

Il connettore per notebook

Gli alimentatori si differenziano non solo per le tensioni disponibili, ma anche per il connettore per notebook. Prima di acquistare l'alimentatore, è necessario verificare le dimensioni e la forma del collegamento di alimentazione sul laptop. Per essere sicuri, vale la pena dare un'occhiata alla descrizione del prodotto e alle etichette del notebook. Con l'aiuto della descrizione del prodotto e del manuale gli alimentatori possono essere infine messi a confronto con il collegamento di alimentazione del notebook.
Gli alimentatori universali hanno il vantaggio di portare con sé molti adattatori diversi già al momento dell'acquisto. Ciò consente un utilizzo flessibile dell'alimentatore e riduce al minimo il rischio di un falso acquisto.

La potenza di uscita

Ogni alimentatore dispone di una potenza di uscita massima. Questo è espresso in watt e deve essere determinato localmente mediante una formula

Ampere * Volt = Watt (potenza)

Il numero di watt specificato deve essere confrontato con quello del laptop. Se i valori non sono coordinati, sussiste il rischio che il notebook non si avvii o non possa essere caricato.

La tensione

Per un funzionamento senza interferenze del laptop è necessaria una tensione specifica. Tutti i laptop hanno una tensione compresa tra 18 e 20 volt. Un alimentatore con una tensione di uscita troppo bassa, ad esempio 16 volt, non funziona con il notebook e può anche causare danni alla batteria. Un limite di tolleranza del 5% è consentito in entrambe le direzioni e non deve causare alcun danno alla funzione.
La corrente massima in mA può essere maggiore, ma non inferiore a quella del notebook.

L'acquisto dell'alimentatore per laptop deve essere adattato a questo numero. Per l'acquisto sono disponibili alimentatori con tensioni fisse. Una tensione troppo bassa o troppo alta può danneggiare la batteria o distruggere altri componenti all'interno del dispositivo. Tuttavia, sono disponibili alimentatori progettati per un funzionamento universale e dotati di un interruttore per la regolazione della tensione.

Verifica di un meccanismo di protezione sul laptop

Molti produttori garantiscono che solo gli alimentatori della propria casa possano essere utilizzati con il computer portatile. Il meccanismo di protezione è che gli alimentatori universali non sono compatibili con il notebook, anche se tutti i fattori come la dimensione della spina e la tensione sono stati testati prima dell'acquisto. In questo caso, il notebook rileva tramite un pin sulla parte centrale, sia che si tratti di un alimentatore originale o di un alimentatore di terze parti.

 

Da cosa si riconosce un alimentatore per laptop difettoso?

Per individuare un alimentatore difettoso, è necessario conoscere i sintomi di un difetto. Rumori, disturbi, calore e altri fattori indicano un difetto. Altre note sono:

Spegnimento improvviso

Il notebook si spegne dopo l'utilizzo a batteria e non si ricarica o si spegne dopo un determinato tempo di funzionamento e può essere utilizzato solo dopo il raffreddamento.

Causa: Il computer portatile è alimentato con un alimentatore non adatto, ad esempio con una tensione troppo bassa.

Indicatore di controllo

Dopo aver collegato l'alimentatore al computer portatile, l'indicatore di controllo lampeggia sull'alimentatore o non si accende.

Causa: L'alimentatore è sovraccarico. Inoltre, sulla scheda madre del notebook può essere presente un difetto dei componenti di controllo.

Variazione della luminosità

Il notebook può rilevare variazioni di luminosità durante il funzionamento, anche se è collegato alla rete elettrica.

Causa: se le impostazioni di alimentazione nel software sono quelle di default, ci può essere un cambiamento di luminosità perché l'apparecchio passa costantemente dalla rete elettrica al funzionamento a batteria. Il motivo può essere un contatto allentato sulla presa di corrente o nel cavo di alimentazione stesso.

La batteria non si carica

Il LED di controllo non si accende o è molto debole. Il laptop funziona correttamente durante il funzionamento di rete, ma la batteria non viene caricata.

Causa: L'alimentatore è troppo debole. In molti casi è possibile che con un alimentatore universale la tensione necessaria venga impostata con un interruttore. Se necessario, l'errore può essere risolto con un cambiamento della tensione.

Alimentatore debole

Viene emesso un segnale acustico "bip" mentre l'alimentatore è collegato alla rete elettrica. 

Causa: Anche se l'alimentatore non è ancora completamente difettoso, può guastarsi in qualsiasi momento. Il rumore viene attivato da punti deboli di saldatura sui condensatori in ambienti interni. Si consiglia di acquistare un nuovo alimentatore, poiché un difetto improvviso può causare gravi danni al notebook.

 

Conclusioni

Prima di acquistare un alimentatore per notebook, è necessario tenere conto di diversi fattori. I dati di Volt e Watt del notebook e il collegamento di alimentazione del dispositivo sono fondamentali Se il notebook deve essere trasportato tra il posto di lavoro e il luogo di residenza, vale la pena acquistare un secondo alimentatore. Con l'aiuto di convertitori e trasformatori di tensione è possibile scalare le fonti di corrente più elevate. Tutti gli altri criteri, come la maneggevolezza, la fornitura aggiuntiva e il marchio, possono essere soddisfatti in base alle preferenze personali e agli scopi di utilizzo e non sono decisivi per il funzionamento.