Come possiamo aiutarti?
Antenne per reti mobili
Cose da sapere sulle antenne per cellulari
Essere raggiungibile ovunque con il cellulare - un desiderio che a volte rimane insoddisfatto a causa di segnali di antenna troppo deboli nella telefonia mobile. L'antenna per cellulare integrata è sempre un compromesso tra dimensioni e potenza. In regioni con scarsa ricezione, un'antenna aggiuntiva può fare molto. Il nostro guida vi aiuta a trovare l'antenna esterna giusta.
-
Cos'è un'antenna per cellulari?
-
Come funziona un'antenna per cellulare?
-
Tipi di antenne per cellulari e i loro campi di applicazione
-
La nostra buona pratica: Superficie di montaggio
-
Cosa devo considerare quando uso le antenne per cellulari?
Cos'è un'antenna per cellulari?
Nei moderni dispositivi mobili è integrata una potente antenna LTE che soddisfa la maggior parte delle esigenze. Ulteriori antenne entrano in gioco in caso di condizioni sfavorevoli di trasmissione e ricezione. Per poter comunicare con un'antenna mobile esterna, il dispositivo mobile deve disporre di un collegamento adeguato. Questo è stato spesso il caso dei modelli più vecchi, anche perché la rete mobile non aveva ancora la copertura estesa alcuni anni fa, come è oggi. Le prime reti cellulari utilizzavano anche frequenze che potevano essere gestite solo con antenne più grandi. Tali antenne aggiuntive vengono collegate al telefono cellulare tramite un collegamento standard a innesto o a vite.
Antenna multibanda con base magnetica per un facile montaggio
Un altro importante campo di applicazione è quello automobilistico, in particolare quando si esce dal design di trasmissione cellulare da interni di veicoli. Ciò non solo per proteggere gli occupanti del veicolo dalla radiazione dell'antenna, ma anche per poter inviare o ricevere tutta la potenza senza limitazioni.
Per molti dispositivi mobili sono disponibili supporti adatti (snap-in) che, tramite i collegamenti disponibili, intercettare anche il segnale dell'antenna e offrono allo stesso tempo una funzione di vivavoce e ricarica per il cellulare. Le antenne sono montate saldamente sul lato esterno della carrozzeria. All'interno del veicolo, un cavo dell'antenna continua fino alla posizione di collegamento desiderata.
Le antenne mobili utilizzabili temporaneamente dispongono di un piede magnetico per l'inserimento sul tetto o sul retro del veicolo. Tali cavi dell'antenna vengono eseguiti sulle guarnizioni in gomma di una porta del veicolo o sul portellone. Questa variante è naturalmente utilizzabile solo con una carrozzeria magneticamente efficace.
Anche con i router WLAN vengono utilizzate antenne aggiuntive per sfruttare al meglio le potenziali prestazioni del router. Le antenne utilizzate per i veicoli con funzionalità WLAN e cellulare sono dotate di più faretti in un unico alloggiamento per poter utilizzare i diversi intervalli di frequenza.
Come funziona un'antenna per cellulare?
L'antenna è un componente fondamentale di una connessione radio. I segnali generati in un dispositivo mobile da voce, testo o foto vengono prima convertiti in dati digitali e poi in un'onda elettromagnetica ad alta frequenza. Questo albero funge da mezzo di trasporto.
L'antenna funge da interfaccia tra il trasmettitore e il ricevitore tramite il supporto di trasmissione, lo spazio libero in cui il segnale irradiato si diffonde. L'antenna ha il compito di disaccoppiare il segnale ad alta frequenza come onda elettromagnetica nell'ambiente o di accoppiarlo da lì nel ricevitore.
In questo modo l'antenna funziona da faretto con una caratteristica direzionale propria. La caratteristica direzionale è una dichiarazione di quale direzione il segnale dell'antenna irradiata ha la sua forza. Durante la ricezione, la direzione con la massima intensità di emissione è anche quella con la massima intensità di ricezione.
Antenna direzionale ad alte prestazioni per il tetto della casa o un palo per antenna
Antenna a parete per GSM e UMTS montata in un alloggiamento
Per le applicazioni mobili, è importante una caratteristica di sbarramento circolare o a ventaglio, per poter registrare o inviare un segnale in qualsiasi posizione del ricevitore. Con le antenne installate in modo fisso è necessaria una direzionabilità per ottenere una buona potenza del segnale con bassa potenza.
Le dimensioni meccaniche di un'antenna sono direttamente collegate alle lunghezze d'onda da elaborare. In questo modo è necessario disporre di antenne progettate in modo diverso per diverse frequenze. Con caratteristiche di costruzione speciali, il raggruppamento di diversi moduli antenna in un unico alloggiamento, antenne logaritmiche-periodiche, oggi con un'antenna si hanno spesso molti intervalli di frequenza "sotto controllo".
Le alte frequenze comuni nella telefonia mobile consentono la costruzione di antenne molto piccole, che sono quasi invisibili come componenti dell'alloggiamento, come ad esempio come telaio dell'alloggiamento.
Tipi di antenne per cellulari e i loro campi di applicazione
La tecnologia mobile ha subito un rapido sviluppo. La rete C analogica, impostata alla fine del 2000, ha utilizzato frequenze intorno ai 460 megahertz con le antenne (esterne) di dimensioni corrispondenti e terminali molto grandi. Con le maggiori esigenze di comunicazione mobile sono state necessarie altre bande di frequenza per poter trasportare le grandi quantità di dati.
Gli attuali standard di telefonia mobile sono disponibili come criteri di selezione nel nostro negozio online. Sono ancora distinguibili in base all'intervallo di frequenza. Ecco una piccola panoramica:
- GSM: Il Global System for Mobile Communications è lo standard più diffuso al mondo per le reti mobili completamente digitali. Il GSM (2G) viene utilizzato per telefonia, messaggi brevi e dati.
- UMTS: Universal Mobile Telecommunications System è lo standard di telefonia mobile di terza generazione (3G). Qui è possibile una maggiore velocità di trasferimento dei dati.
- LTE: Long Term Evolution, come LTE-Advanced o 4G, offre velocità dati fino a 1.200 megabit al secondo nella gamma UHF superiore da circa 700 a 2.600 megahertz.
Per motivi di esaustività si può anche utilizzare il WiFi: La trasmissione di segnali WLAN avviene a 2,4 o 5 gigahertz con diverse larghezze di canale. Ciò è rappresentato dalle lettere minuscole successive dello standard IEEE 802.11. Alcune antenne LTE nel nostro negozio online coprono queste aree.
Guadagno antenna
Il guadagno dell'antenna indica la direzione e l'efficienza di un'antenna ed è espresso in decibel (dB). Le antenne con un elevato guadagno sono sempre molto sensibili alla direzione.
Tipo d'antenna
Questa categoria vi aiuta a decidere la posizione e il tipo di montaggio dell'antenna del telefono cellulare, anche quando si utilizza un veicolo a motore o si fissa a pali.
La nostra buona pratica: Superficie di montaggio
Quando si utilizzano antenne mobili con base magnetica, prestare attenzione alle superfici pulite sia sulla carrozzeria del veicolo che sul piede magnetico per evitare danni alla vernice.
Cosa devo considerare quando uso le antenne per cellulari?
Le superfici in plastica delle antenne devono essere tenute libere da impurità per aumentare la durata della plastica e non influenzare negativamente l'efficienza dell'antenna.
Chiudere i collegamenti dell'antenna non utilizzati. Spesso vengono forniti tappi in plastica per la protezione contro lo sporco.
Durante la posa del cavo dell'antenna in un veicolo, il cavo non deve essere danneggiato da parti taglienti della carrozzeria o schiacciato da elementi di tenuta troppo stretti. Tuttavia, il cavo dell'antenna non deve compromettere il funzionamento di una guarnizione in gomma.