bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Cose da sapere sui digitalizzatori audio e USB

  • Digitalizzare dischi e cassette - con i dispositivi di digitalizzazione non c'è alcun problema

  • Salvare la musica delle cassette in una migliore qualità

  • Utilizzare il digitalizzatore come dispositivo di riproduzione

  • Acquistare un dispositivo di digitalizzazione audio - a cosa prestare attenzione

  • Il nostro consiglio pratico: preparare le cassette

  • FAQ - domande frequenti sui dispositivi di digitalizzazione

 

La digitalizzazione di dischi e cassette non è un problema con i dispositivi di digitalizzazione

I dischi sono di nuovo alla moda: Molti album musicali recenti vengono stampati su dischi; molti giovani si creano un giradischi e scoprono veri tesori musicali nelle camere a tetto dei loro genitori e nonni. Anche le cassette e i registratori di cassette si trovano ancora in molte famiglie e molti di quelli che sono stati sviluppati con questi registratori non vogliono rinunciare a brani musicali, playlist o brani d'ascolto appositamente registrati. Le cassette musicali sono considerate robuste, ma non sono resistenti all'infinito, pertanto si consiglia di digitalizzare le cassette in tempo. I cosiddetti digitalizzatori, che combinano due funzioni in un unico dispositivo, vengono utilizzati per riprodurre i segnali acustici di una cassetta su un disco rigido esterno di un PC e possono essere utilizzati contemporaneamente come lettore nella maggior parte dei casi.

Come funziona un dispositivo per la digitalizzazione di audiocassette o vinile? I dispositivi di digitalizzazione sono fondamentalmente registratori di cassette o giradischi dotati di un collegamento USB. Tramite USB, i digitalizzatori vengono collegati al PC. Tuttavia, su un nastro i segnali analogici non sono presenti nel codice binario, pertanto devono essere convertiti. La maggior parte dei dispositivi di digitalizzazione audio memorizzano i segnali audio in formato MP3, alcuni supportano anche WAV. I file MP3 offrono un vantaggio decisivo: Si tratta di una versione compressa dei segnali audio originali. I singoli componenti audio superflui, difficilmente percepibili per le persone, non vengono salvati. I file MP3 occupano quindi poco spazio e sono Ideali per essere riprodotti tramite lettori e smartphone, direttamente sul computer o anche tramite Smart TV o masterizzati su CD. Ciò che funziona con i nastri funziona anche con i dischi. Per questo è necessario un giradischi dotato di USB e progettato come dispositivo di digitalizzazione. Con l'aiuto di un tale giradischi potrete trasferire i brani musicali nell'era digitale.

 

Salvare la musica delle cassette in una migliore qualità

La durata delle cassette è di circa 30-40 anni, con la massima attenzione non solo per la qualità del materiale del nastro, ma anche per la conservazione delle cassette. Una ragione per la durata limitata è tra l'altro quella dei plastificanti lavorati, che possono evaporare con il tempo e incollare le parti. Anche la luce solare e le variazioni di temperatura sono dannose per il materiale del nastro.

Un file digitale, invece, è indefinitamente durevole. Non c'è usura, come accade per le cassette musicali o in misura minore per i dischi. Chiunque abbia usato frequentemente le audiocassette durante il suo periodo di massimo splendore alla fine degli anni '70 e '80 ricorderà il problema dei nastri magnetici aggrovigliati. I drop-out, che sono piccole interruzioni del suono o fluttuazioni del volume, si verificano anche dopo la riproduzione frequente o l'archiviazione impropria di una cassetta musicale e disturbano l'esperienza di ascolto.

Anche se i dischi ben curati e correttamente conservati possono durare per sempre, il calore, la luce del sole, le particelle di polvere fine e la riproduzione costante su un giradischi possono comunque causare danni. Risultato: La qualità del suono soffre così come per le cartucce audio. Per poter ascoltare la vostra musica preferita dei vecchi giorni in futuro, lasciateli trasformare da un dispositivo di digitalizzazione.   

Per alcuni dispositivi di digitalizzazione è incluso un CD software. A seconda del software, avrete la possibilità non solo di digitalizzare, ma anche di modificare i contenuti delle vostre cassette musicali. I file memorizzati sul disco rigido possono essere migliorati con diversi strumenti, ad esempio eliminando o riducendo i rumori di disturbo come rumori o crepitii. I supporti in formato MP3 sono facilmente personalizzabili: Possono essere tagliati, ampliati o incollati con pochi clic.

 

Utilizzare il digitalizzatore di cassette come lettore

Se non si desidera separarsi dalle vecchie cassette anche dopo la digitalizzazione, è possibile utilizzare la funzione di riproduzione del dispositivo di digitalizzazione audio. Molti modelli dispongono di un'uscita per cuffie e in alcuni casi vengono forniti anche con cuffie. Questi dispositivi possono essere utilizzati come lettori di cassette portatili, la parola chiave "Walkman". Poiché i dispositivi di solito non sono molto più grandi di una cassetta tradizionale, sono Ideal per quando si è in viaggio.

Acquistare un dispositivo di digitalizzazione audio - a cosa prestare attenzione

Prima di acquistare un digitalizzatori a cassette, verificare se il dispositivo offre tutte le funzioni importanti.

Formato file

I dispositivi di digitalizzazione convertono i contenuti audio dai vostri nastri o registrazioni in formato MP3, alcuni supportano anche il WAV. Quest'ultima è particolarmente utile se si desidera modificare la musica. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, è sufficiente la conversione in MP3.

Ascoltare le cassette quando si è in viaggio

Assicurarsi che il digitalizzatore possa essere utilizzato contemporaneamente come registratore portatile per cassette, se si desidera riprodurre le cassette audio in viaggio. Importante: Un'uscita cuffie e l'alimentazione con batterie.

Software

Volete poter modificare la vostra musica in qualsiasi momento, per poi trasferirla nella migliore qualità possibile sul vostro lettore MP3, smartphone o CD? Molti dispositivi sono dotati di un CD con un software di digitalizzazione. In alternativa, è possibile ordinare separatamente un software o utilizzare un programma gratuito per la modifica dei file musicali.  

Alimentazione elettrica

Per la maggior parte dei dispositivi di digitalizzazione l'alimentazione avviene tramite porta USB o batterie. Mentre un cavo di ricarica USB è quasi di serie, in molti casi le batterie devono essere acquistate separatamente.

Altre caratteristiche:

Se ad esempio i dispositivi dispongono di uno slot per chiavette USB o un lettore di schede, è possibile digitalizzare le cassette senza utilizzare un PC. Alcuni modelli sono anche dotati di microfono e permettono di registrare parole parlate o cantate.

 

La nostra buona pratica: Preparare le cassette audio per la digitalizzazione

Prima di digitalizzare, si consiglia di portare il nastro sotto la lente di ingrandimento. Se il materiale è intatto, avvolgere la cassetta una volta per consentire una riproduzione senza problemi. Se il nastro è strappato, è possibile utilizzare un nastro adesivo speciale per riparare la cartuccia preferita e digitalizzarla. I dischi devono essere liberi da particelle di polvere devono essere puliti con spazzole appositamente previste.

    

FAQ - domande frequenti sui dispositivi di digitalizzazione

Quanto tempo è necessario per digitalizzare le cassette musicali?

La digitalizzazione delle cassette è possibile in tempo reale. Se desiderate trasferire la musica di una cassetta con 60 minuti di tempo di riproduzione su un disco rigido esterno o su un CD, dovete pianificare lo stesso tempo per la conversione in MP3. Inoltre, nessun dato è memorizzato sulla cassetta. Le informazioni su artisti, brani, album o anno di pubblicazione devono essere inserite manualmente durante la digitalizzazione. Per questo motivo è necessario aggiungere il tempo di elaborazione dei file alla digitalizzazione effettiva.    

Come è possibile ottimizzare la musica dal nastro?

Per questo è necessario un software adeguato. Le variazioni di volume o i rumori come il rumore possono essere quasi sempre allineati o ridotti con pochi clic.