bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Cose da sapere sulle radio PMR

  • Come funziona una radio PMR?

  • Utilizzo di radio PMR

  • Quali radio PMR sono disponibili?

  • Scelta della radio PMR

  • FAQ - domande frequenti sulle radio PMR

 

Come funziona una radio PMR?

PMR è l'acronimo di private Mobile Radio. La gamma di frequenza UHF ultra alta, corta da 446.000 a 446.100 MHz, dispone di otto canali (con DMR 446 in radio digitale 16 canali), disponibili gratuitamente per diversi utilizzi. Alcune radio PMR possono anche utilizzare altri campi radio come LPD (Low Power Device) o SRD (Short Range Devices) e Freenet.

Con una portata di alcuni chilometri, i kit radio portatili PMR possono collegare più utenti. Facilitano la comunicazione, tramite la trasmissione di dialoghi tra trasmettitore e ricevitore come i normali telefoni cellulari. Tuttavia, queste conversazioni possono essere ascoltate da tutti sul canale aperto.

Per questo motivo vengono inviate in parte parole di codice o sequenze audio precedentemente intercettate, che il ricevitore può impostare in contesti utili solo con la decodifica associata.

Le radio PMR fisse vengono utilizzate da radioamatori per applicazioni hobbistiche.

 

Utilizzo di dispositivi radio PMR

Il numero di radio amatoriali nella rete PMR è ora drasticamente ridotto. Ciò aumenta la vostra possibilità di utilizzare indisturbati un intervallo di frequenza gratuito nelle vicinanze.

I kit radio con da due a sei partecipanti vengono utilizzati per il coordinamento dei gruppi durante le attività mobili. In questo modo è possibile, ad esempio, lasciare a casa i costosi smartphone durante i festival e comunicare tramite Walkie Talkie. Gli auricolari di sicurezza sono spesso utilizzati anche nella gamma PMR, il che potrebbe portare ad una o l'altra entusiasmante intuizione.

Le radio PMR sono utili come ricambio per cellulare per i bambini che sono ancora troppo giovani per il proprio smartphone. La tecnologia facile da usare è molto diffusa tra i più piccoli e favorisce le prime competenze. A differenza dei sistemi di tracciamento passivo, le radio palmari sulla rete PMR consentono di effettuare conversazioni su brevi distanze gratuitamente e non è necessario urlare dall'altra parte della strada o ad alta voce attraverso il cortile per farlo come una volta.

Radio PMR per le emergenze

Come rilevatore di emergenza, le radio PMR sono utilizzate, ad esempio, in geocache, in montagna e nei boschi. Se uno dei partecipanti è in pericolo, può inviare un segnale acustico di avviso a tutti gli altri premendo semplicemente un tasto sul dispositivo. Anche per gli anziani che necessitano di assistenza, che si trovano nelle vicinanze, è possibile mantenere facilmente il contatto tramite radio PMR. Un display LCD mostra lo stato attuale dei dispositivi.

La nostra pratica: Comoda comunicazione

Il vantaggio dei dispositivi PMR è il funzionamento gratuito e la loro facilità d'uso. Se la stessa frequenza è impostata una volta per tutti i partecipanti, molti dispositivi hanno solo un semplice pulsante che si preme quando si desidera iniziare le conversazioni e a volte un pulsante separato per l'emissione dei segnali di emergenza. Ma: Le conversazioni non sono crittografate e teoricamente udibili da chiunque. La portata è in parte di diversi chilometri.

Utilizzo in ambito hobbistico

Nell'ambito dell'hobbistica della radio amatoriale non sono solo le radio mobili, ma anche i dispositivi fissi. La possibilità di entrare in conversazione sulle frequenze aperte con sconosciuti o di ascoltare conversazioni esterne in segreto non ha perso il suo fascino anche nell'era dell'informazione moderna.

I dispositivi PMR dispongono in parte di una ricezione radio FM. In questo modo è possibile ascoltare tutte le stazioni radio locali, anche se da anni è previsto lo spegnimento delle frequenze FM a favore di DAB+.

Lo sapevi già? In precedenza si è verificato più spesso che sulle frequenze PMR aperte si potesse ascoltare la polizia e la radio dei vigili del fuoco. Questi sono ora crittografati e commutati ad altre frequenze. Inoltre, prima delle moderne autoradio, le radio PMR venivano installate a bordo dei veicoli per fornire comunicazioni di emergenza e per alleviare la noia dei conducenti che percorrono lunghe distanze in caso di incidenti in galleria.

 

Quali radio PMR sono disponibili?

Nel nostro negozio troverete diversi tipi di radio:

Tipo Nome
Radio PMR Le radio PMR classiche possono inviare e ricevere su più canali nell'area PMR. Consentono (a seconda del modello) un'ampia portata radio fino a cinque chilometri.
Radio portatile Per le più comuni applicazioni radio PMR, LPD e Freenet sono disponibili, oltre alle radio fisse, anche radio portatili, utilizzate ad esempio per geocaching. I kit da due a sei radio portatili possono essere trasportati in valigette pratiche e offrono numerosi extra.
Radio Freenet PMR Con le radio Freenet/PMR è possibile utilizzare sia i canali della gamma radio PMR sia le frequenze Freenet. Diversi produttori utilizzano queste frequenze aggiuntive.
Radio LPD/PMR Le radio PMR, che supportano anche l'applicazione radio Low Power Device (LPD), dispongono di numerosi altri canali nelle frequenze LPD.

 

La nostra buona pratica: Conformità alle normative

Per ogni applicazione radio possono essere utilizzate solo le radio prodotte dai produttori in conformità con le disposizioni di legge. I dispositivi approvati non devono essere manomessi o modificati.

     

Selezione di radio PMR

Numero di dispositivi nel kit

Nel negozio riceverete kit PMR per due o sei utenti. In parte, le radio sono fornite in una valigetta comune per un facile trasporto con batterie ricaricabili, caricabatterie e cavi adattatore.

Portata

La portata è indicata dai produttori come la portata massima in campo aperto. In pratica, questi valori sono notevolmente ridotti, in quanto ogni ostacolo impedisce le onde radio e quindi riduce l'intervallo di utilizzo affidabile.

Le radio PMR private e semi-professionali possono avere una potenza di trasmissione massima di 500 mW, per non essere soggette a obbligo di registrazione. Ne consegue una portata media di 5 chilometri. Tuttavia, la distanza possibile dipende fortemente dalle condizioni ambientali. In condizioni ottimali sono possibili fino a 10 chilometri di linea d'aria, in aree molto costruite il raggio di ricezione copre in parte solo 200 metri. Pertanto, è necessario selezionare una radio con la portata più alta possibile.

Alimentazione, durata della batteria e ricarica

Per i dispositivi mobili di radio PMR è necessaria una durata della batteria sufficiente. Le possibilità di ricarica sono particolarmente importanti se volete utilizzare i vostri dispositivi PMR in vacanze avventurose come viaggi o in campeggio, dove non ci sono prese ovunque. Batterie di ricambio da non dimenticare.

Le radio PMR stazionarie vengono collegate per l'alimentazione di corrente con un alimentatore a prese semplici. Se un dispositivo di questo tipo funziona anche in caso di interruzione di corrente, scegliere uno che consenta il funzionamento a batteria in sostituzione.

Funzioni utili

  • Funzione VOX: la funzione VOX commuta automaticamente fra il modo di trasmissione e quello di ricezione. In questo modo non si perde mai un tentativo di contatto dei partecipanti e non si deve muovere un cursore avanti e indietro come nei dialoghi con i vecchi apparecchi.
  • I tasti Push-to-Talk, brevi tasti PTT, devono essere premuti solo brevemente per avviare l'invio dei contenuti di conversazione. Altrimenti viene attivata solo la ricezione degli altri partecipanti, i suoni propri non vengono trasmessi. Walkie Talkies con tasti PTT sono più pratici di quelli con trasmissione continua in uso occasionale.
  • Il blocco del rumore (in inglese: Squelch) e la ricerca automatica dei canali facilitano l'individuazione e l'utilizzo di frequenze adatte per conversazioni indisturbate nella rete di tutti.
  • Diversi toni di chiamata, allarme a vibrazione e Roger-Beep quando si selezionano altri partecipanti facilitano la comunicazione.
  • Display a LED indicano lo stato del dispositivo. Le torce a LED sono integrate in alcuni walkie talkie e si accendono automaticamente quando si preme il pulsante di emergenza per aiutare a localizzare il chiamante.
  • Il software per l'ottimizzazione del dispositivo aiuta, tra l'altro, a configurare i sottocanali. In parte, anche i tasti programmabili e i dispositivi Bluetooth fanno parte della gamma di funzioni dei kit walkie-talkie e delle radio PMR stazionarie.

Accessori compatibili

Le opzioni aggiuntive più comuni sono i collegamenti per le cuffie per la guida vocale a mani libere e le uscite degli altoparlanti. In particolare per le attività all'aperto sono disponibili altri accessori come clip da cintura, cuffie e molto altro ancora. Gli accessori per radio PMR sono disponibili anche qui nel negozio Conrad on line.

 

FAQ - domande frequenti sulle radio PMR

È necessario registrare la propria radio nell'area PMR?
In linea di principio, l'intervallo radio PMR è pubblico fino al 2026 e può essere utilizzato da amatori con una potenza di trasmissione fino a 500 mW senza registrazione. I produttori di radio PMR seguono le disposizioni di legge. Tutti i dispositivi del nostro negozio sono certificati ISO. L'assegnazione delle frequenze è pubblica.

La comunicazione con le radio PMR è udibile per tutti?
La comunicazione con le radio PMR è udibile per ogni utente sul canale corrispondente. Per una comunicazione di gruppo indisturbata, i metodi dei toni, per esempio i toni di codifica CTCSS, possono essere usati per mascherare altri trasmettitori con lo squelch e consentire l'ascolto solo utenti con questa stessa impostazione. Tuttavia, il proprio segnale inviato può essere ancora ricevuto da tutti i partecipanti.

Cosa posso fare se sento persone e suoni diversi da quelli delle persone con cui parlo?
La radio PMR avviene su tutte le frequenze. In questo modo non vi sorprenderete se qualcuno ha scelto lo stesso canale che avete scelto voi. Alcuni dispositivi offrono una funzione di scansione che provvede automaticamente alla ricerca di frequenze libere. Cambiare la frequenza su tutte le radio. Con un po' di fortuna, troverete un canale libero su cui potete inviare e ricevere indisturbati. Le possibilità sono buone, in quanto l'aumento dell'utilizzo degli smartphone ha ridotto notevolmente il numero di dispositivi di comunicazione nell'ambito radio PMR negli ultimi anni.

È possibile utilizzare radio PMR anche all'estero?
L'uso è regolato in base al paese quali applicazioni radio sono approvate per l'uso privato. Per esempio, coloro che desiderano svolgere diversi hobby in vacanza con le radio PMR all'estero devono essere informati in anticipo sulle aree radio utilizzabili in modo legale in loco.