Come possiamo aiutarti?
Aspiratori a parete e a soffitto
I ventilatori a parete e a soffitto garantiscono sempre aria fresca
Le ventole a parete e a soffitto vengono utilizzate ovunque non sia possibile o sufficiente un'aerazione tramite una finestra. Questo può essere il caso, ad esempio, negli armadi, nelle docce in cantina o negli ambienti interni senza finestre. Nella nostra guida potrete scoprire quali tipi di ventilatori a parete e a soffitto esistono e cosa è necessario prestare attenzione durante l'acquisto.
-
Campi di applicazione di ventilatori a parete e ventilatori a soffitto
-
Come si differenziano i ventilatori assiali dai ventilatori radiali?
-
Cosa considerare quando comprate ventilatori a parete e ventilatori a soffitto?
-
Il nostro consiglio pratico: Utilizzare un ventilatore a parete con sensore di umidità integrato
-
Domande frequenti sulle ventole a parete e sui ventilatori a soffitto
Campi di applicazione di ventilatori a parete e ventilatori a soffitto

Le ventole sono un tipo di ventilatori che aspirano l'aria umida o consumata attraverso una condotta nella parete. Si trovano spesso in bagni che non hanno finestre. Motivo: Senza sistema di ventilazione, l'aria umida potrebbe causare rapidamente la formazione di muffa e odori sgradevoli. Anche in cucina, in lavanderia o in cantina, le ventole garantiscono il servizio in modo affidabile.
Di solito si attivano con l'accensione della luce e si riattivano dopo un po' di tempo dopo lo spegnimento della lampada. L'alloggiamento di una ventola non deve necessariamente essere realizzato in plastica bianca, come era consueto in passato.
In commercio troverete un'ampia gamma di ventilatori a parete in diversi design e materiali diversi, ad esempio acciaio inox.
Non solo in ambito privato, le ventole vengono utilizzate per la parete e il soffitto. Anche negli edifici degli uffici i ventilatori ventilano grandi cucine, magazzini o impianti igienici. Se l'edificio si trova su una strada molto trafficata, è possibile un adeguato scambio d'aria anche quando la finestra è chiusa. Il rumore e gli inquinanti rimangono all'aperto.
Per la ventilazione di ambienti più grandi, un singolo ventilatore a parete tradizionale non è generalmente sufficiente. In questo caso, un sistema di tubazioni viene montato sotto il soffitto. Uno o più ventilatori a tubo vengono collegati al tubo e convogliano l'aria di scarico.
Un'altra opzione è un ventilatore a tubo centrale montato sulla parete esterna. In questo caso l'aria di scarico viene aspirata anche tramite un sistema di tubazioni. Questa variante ha il vantaggio di ridurre notevolmente l'inquinamento acustico nella stanza da spurgare, in quanto il ventilatore si trova all'esterno della parete e non nella stanza.

Come si differenziano i ventilatori assiali dai ventilatori radiali?
Ventilatore assiale

Le ventole a parete e a soffitto sono disponibili in diversi modelli, tra cui ventilatori assiali e radiali.
Con un ventilatore assiale, le pale si trovano su un asse che viene spostato in rotazione da un motore. Il flusso d'aria è parallelo all'asse del motore, cioè assiale. I vantaggi dei ventilatori assiali sono il basso costo e l'ingombro gestibile.
Ventola radiale

Con una ventola radiale, le pale sono montate sotto forma di tamburo. L'aria viene aspirata parallelamente all'asse motore e deviata di 90 gradi.
Le ventole radiali sono disponibili in versioni particolarmente compatte e generano una pressione notevolmente maggiore rispetto ai ventilatori assiali. In questo modo sono particolarmente adatti per applicazioni industriali. I ventilatori vengono utilizzati, ad esempio, anche in caso di cappa nella cucina domestica.
Cosa considerare quando comprate ventilatori a parete e ventilatori a soffitto?
Per l'acquisto di ventilatori a parete e a soffitto, il flusso d'aria è uno dei criteri più importanti. Se la portata è stata selezionata troppo bassa, non è possibile un'adeguata ventilazione. Inoltre, il diametro della ventola e la tensione nominale necessaria sono importanti.
Inoltre, per le ventole tubolari è necessario tenere conto del diametro del sistema di tubi. Si noti anche che non è possibile installare ogni ventola per tubi in qualsiasi punto del tubo. A seconda delle condizioni ambientali può essere necessario un modello a prova di spruzzi d'acqua con una certificazione IP corrispondente. Durante l'uso in condizioni estreme, è necessario rispettare la temperatura massima del materiale di convogliamento.


Non tutte le ventole possono essere montate in qualsiasi posizione. Prima dell'acquisto, assicurarsi che il modello desiderato possa essere utilizzato nella posizione di montaggio richiesta.
La durata del ventilatore non deve essere trascurata. I modelli di alta qualità con cuscinetti a sfera robusti sono solitamente dotati di una maggiore durata rispetto a una ventola particolarmente economica.
Con un piccolo ventilatore da bagno, la questione della pressione dell'aria generata non si pone, ma nel settore professionale questo può diventare rapidamente un punto importante. In linea di principio, le ventole radiali consentono una maggiore pressione dell'aria rispetto alle ventole assiali.
Il nostro consiglio pratico: Utilizzare un ventilatore a parete con sensore di umidità integrato
I ventilatori a parete con sensore di umidità integrato si rivelano estremamente pratici. Ogni volta che viene raggiunta una soglia di rappresentazione , tali ventole si autoattivano fino a quando il valore non rientra nell'intervallo tollerabile. Questo è particolarmente vantaggioso per i locali che non vengono utilizzati di frequente e dove c'è una certa umidità di base, ad esempio nel seminterrato.
Domande frequenti sulle ventole a parete e sui ventilatori a soffitto
In quale posizione dovrebbe essere montato al meglio un ventilatore a tubo?
Il montaggio di una ventola tubolare avviene idealmente nella parte superiore del soffitto. Lì si raccoglie solitamente l'aria calda. In caso di docce o altri impianti in cui si crea vapore, la ventola dovrebbe trovarsi al di sopra della sorgente.
Cosa c'è da considerare quando si installa un ventilatore per il bagno?
Un ventilatore da bagno è generalmente un ventilatore assiale che può generare solo una bassa pressione dell'aria. La lunghezza delle tubazioni nel bagno non deve superare i 3 metri. Se questo valore viene superato, l'aria umida non può essere diretta fino alla fine del tubo. In questo modo si crea condensa che si raccoglie all'interno dei tubi. In questo modo si favorisce la formazione di muffa e odori sgradevoli. Nel caso in cui sia necessaria una lunghezza del tubo superiore a 3 metri, si consiglia di utilizzare una ventola radiale in grado di generare una pressione dell'aria più forte.