bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Note interessanti sui tracker GPS

Con un tracker GPS potrete scoprire dove si trovano i bambini, gli animali, le auto, le valigie o le macchine. Il Tracker utilizza i segnali dei satelliti GPS che girano intorno alla terra per determinare la posizione e invia la posizione tramite rete cellulare via Internet o SMS.

  • Tracker GPS: Sapere in qualsiasi momento dove si trova chi o cosa

  • Cos'è un localizzatore GPS e come funziona?

  • I tracker GPS vi offrono una sensazione di sicurezza

  • Allarmi personalizzati dal tracciatore GPS

  • Registratore GPS: Fotografare con il marchio GPS

  • Cos'è il GPS e come funziona?

  • I tracker GPS utilizzano anche la rete cellulare per la localizzazione

 

Tracker GPS: Sapere in qualsiasi momento dove si trova chi o cosa

Il mio bambino è già in viaggio dalla scuola a casa? Dove è il mio cane? Il mio camper si trova ancora nel parcheggio in periferia? La mia valigia è già stata caricata in aeroporto o potrebbe essere rimasta indietro? Le risposte a queste e a molte domande simili arrivano dai tracciatori o localizzatori GPS. Il pratico ricevitore satellitare per la localizzazione è disponibile per il polso, per appendere, per il fissaggio a indumenti e oggetti e per il montaggio su o in veicoli.

Il GPS, il Global Positioning System americano, non può essere ripensato come tecnologia di navigazione in auto e sullo smartphone. L'unità di ricezione per i segnali GPS è ora in grado di raggiungere le dimensioni di un dito e quindi non è in grado di offrire molte possibilità di utilizzo, se integrata in un tracker GPS. I più importanti sono...:

  • Il movimento (tracciamento) di persone, animali domestici, auto e camion, bagagli e altri oggetti con un localizzatore GPS.
  • Registrare la posizione con un registratore GPS, ad esempio per la tenuta di percorsi a piedi, piste per bicicletta o per espandere le foto con informazioni sulla posizione di registrazione.

Simile a un dispositivo di navigazione in auto, un tracker GPS è in grado di determinare la sua posizione (trasmettitore a fune) tramite un ricevitore GPS integrato e di visualizzarla quasi in tempo reale (localizzazione in tempo reale). L'esatta funzionalità di un tracker dipende dal modello. Alcuni dispositivi possono anche registrare percorsi e inviare allarmi.

 

Cos'è un localizzatore GPS e come funziona?

Un tracciatore GPS è costituito da un alloggiamento compatto, che, oltre al ricevitore GPS e all'antenna GPS, ospita anche un modulo GSM (Global System for Mobile Communication), utilizzato anche nei telefoni cellulari. Inoltre, il Tracker può trasmettere i suoi dati di posizione. Per la connessione cellulare, il Tracker necessita ancora di una scheda SIM, se non è già stata fissata una scheda dal produttore. Pratico è un alloggiamento a prova di spruzzi d'acqua.

I costi di utilizzo della connessione dati dipendono dalla tariffa della scheda SIM selezionata. Per i modelli con scheda SIM integrata, l'utilizzo è in genere collegato a un abbonamento mensile al produttore. I dettagli sui costi dell'abbonamento sono riportati nella rispettiva descrizione del prodotto.

L'alimentazione del tracker avviene in genere tramite una batteria ricaricabile integrata. In dotazione è incluso un cavo di ricarica con spina di rete. Il tempo di funzionamento con una batteria carica è indicato nella descrizione del prodotto per l'utilizzo medio. Dipende dalla capacità della batteria e dalle impostazioni. I modelli migliori durano per molti giorni con una carica della batteria.

I tracker per auto e camion per il collegamento alla presa OBD ottengono la corrente direttamente dall'impianto elettrico di bordo tramite l'interfaccia OBD, eliminando così una ricarica separata tramite un cavo di collegamento. Alcuni Car Tracker sono dotati di una piccola batteria ricaricabile, in modo che i dati di posizione vengano trasmessi anche quando i ladri del veicolo interrompono l'alimentazione elettrica.

Per recuperare i dati di posizione del nuovo tracker GPS, contattare il dispositivo. Ciò avviene in genere tramite chiamata, SMS, e-mail, app per smartphone o la pagina web del produttore (portale di servizio su Internet).

Il tracker invia quindi le informazioni alla posizione esatta tramite SMS o tramite Internet. La rappresentazione della posizione del tracker avviene dopo una registrazione singola tramite il server del produttore del dispositivo su una mappa o nell'app di tracciamento associata.

Anche in una borsa o in uno zaino è possibile un posizionamento esatto. Per una ricezione GPS ottimale, si consiglia una visuale libera verso l'alto. La moderna tecnologia di ricezione GPS consente di solito anche un fissaggio di tracciamento a prova di vista.

 

I tracker GPS vi offrono una sensazione di sicurezza

Proprio quando si tratta di sicurezza, i tracker GPS sono ben utilizzati, ad esempio, per facilitare l'assistenza e la cura delle persone bisognose di aiuto o senza orientamento temporaneo. I genitori di bambini che non arrivano a casa in tempo ricavano maggiore sicurezza tramite il tracker GPS, se i bambini rimangono semplicemente più a lungo nei locali della scuola o se dopo le lezioni si va ancora con gli amici.

Particolarmente adatto per bambini e persone che necessitano di aiuto sono i localizzatori per persone sotto forma di orologio da indossare sul braccio. Questi modelli offrono spesso funzioni aggiuntive per la localizzazione e la visualizzazione dell'ora, come la conversazione alternata, la conversazione a mani libere, la ricezione di messaggi o la chiamata di emergenza SOS. Anche i tracker multifunzione, o multi-locker, sono adatti per il trasporto di persone.

Auto, moto, caravan, veicoli da cantiere e furgoni possono essere facilmente posti sotto sorveglianza con un tracker GPS magnetico o nascosto in qualsiasi momento. In questo modo è facile capire se il veicolo è ancora fermo. Grazie alla funzione di allarme riceverete un messaggio immediato non appena la posizione cambia. Gli artigiani, i servizi di consegna e altre aziende possono utilizzare i tracker GPS con un solo pulsante per tenere traccia della posizione attuale dei loro veicoli di servizio e quindi coordinare meglio gli interventi.

Per proteggere le biciclette sono disponibili localizzatori per il montaggio nel piantone dello sterzo, nel tubo del semirimorchio o come luce di retromarcia per la bicicletta.

Per l'utilizzo su computer e notebook sono adatti i tracker GPS con interfaccia Bluetooth o USB.

 

Allarmi personalizzati dal tracciatore GPS

Per la maggior parte dei modelli è possibile impostare le funzioni di notifica per diversi scopi: Oltre a un allarme in caso di movimento o di urto a causa di una partenza, sollevamento, spostamento o di parcheggio, si tratta di una notifica quando si esce dal raggio impostato (allarme geofencing), un allarme quando si preme il tasto SOS o chiamata di emergenza, in caso di superamento della velocità e di batteria scarica.

Durante il geofencing si definisce un'area geografica specifica in cui il localizzatore può rimanere. Per lo più, è possibile scegliere tra 100 e 1000 metri di raggio intorno al luogo desiderato. Non appena l'area viene lasciata, il tracker invia una notifica push corrispondente.

La funzione geofencing è particolarmente utile per le persone o i bambini che necessitano di aiuto, se si vuole evitare di lasciare l'ambiente abitato. Ma anche per animali domestici o veicoli, il geofencing può impedire che la proprietà o il campo di applicazione vengano lasciati inosservati.

 

Registratore GPS: Fotografare con il marchio GPS

I registratori GPS sono localizzatori GPS mobili con funzione di protocollo. I dispositivi registrano ogni pochi secondi i dati di posizione GPS correnti sulla memoria interna o su una scheda di memoria. In base al protocollo è possibile seguire facilmente la distanza percorsa e il tour in un secondo momento. Anche per il geotagging di foto, i registratori GPS sono pratici: la marcatura con coordinate geografiche di foto - un'altra denominazione è geotagging - è una tecnica con la quale è possibile dotare le vostre foto di coordinate geospaziali. Con un clic potete vedere in una mappa di Google Maps o OpenStreetMaps dove le foto sono state create.

A questo scopo, gli smartphone utilizzano automaticamente le coordinate GPS durante la registrazione delle foto, ma solo poche fotocamere compatte, telecamere di sistema o fotocamere reflex (DSLR) dispongono di GPS a bordo. Quindi un registratore GPS continua a essere utile. Il mini ricevitore alimentato a batteria viene semplicemente portato con sé durante il tour fotografico e registra in modo continuo il percorso.

Con il software in dotazione o disponibile su Internet, le posizioni GPS vengono successivamente integrate nei metadati delle foto. L'Unione dei dati registrati e delle foto avviene in base alla data e all'ora. Il software Tracker assegna alle foto la posizione GPS più vicina nel tempo. In questo modo è possibile anche una determinazione della posizione quasi corretta, se, ad esempio, non è stato ricevuto alcun segnale GPS in ambienti interni.

 

Cos'è il GPS e come funziona?

Il tracker per la localizzazione GPS e il registratore di dati GPS rilevano la posizione attuale in base ai dati satellitari GPS. A un'altezza di circa 25.000 km, una vasta gamma di satelliti GPS orbitano intorno alla terra e trasmettono continuamente via radio il loro identificativo, la posizione esatta in orbita e l'ora esatta. Quando si ricevono i segnali da almeno quattro satelliti GPS, il tracker GPS o il registratore GPS può determinare la posizione esatta compresa l'altezza dai dati e le differenze di durata dei rispettivi segnali satellitari. Più satelliti vengono ricevuti, più precisi sono i risultati di localizzazione.

Nel caso del GPS sono presenti anche fonti di errore che possono portare a risultati inesatti. Ciò avviene, ad esempio, quando in un burrone i segnali satellitari vengono ricevuti solo da una direzione o quando i segnali GPS vengono ricevuti più volte riflessi. Un collegamento visivo diretto con i satelliti produce i risultati più esatti, in quanto gli intervalli di frequenza utilizzati dai satelliti si diffondono in modo lineare come luce visibile.

 

I tracker GPS utilizzano anche la rete cellulare per la localizzazione

I tracker GPS non dipendono solo dai dati satellitari: Tramite il modulo GSM integrato nel tracker, il dispositivo può determinare la sua posizione anche tramite localizzazione GSM. Se il tracker non è in grado di ricevere temporaneamente un segnale GPS, utilizza i dati di posizione dell'ultima cella cellulare in cui il tracker GPS si è selezionato.

La localizzazione tramite i dati di posizione della cella nella rete mobile è imprecisa rispetto ai segnali GPS, ma in questo modo è possibile determinare la posizione approssimativa. Inoltre, grazie alla combinazione di entrambi i sistemi (GPS e GSM), alcuni tracker GPS possono utilizzare anche funzioni aggiuntive LBS (Location Based Services) come il geofencing.

Se nella posizione corrente non sono disponibili segnali GPS o GSM, Tracker indica l'ultima posizione disponibile.