Come possiamo aiutarti?
Barche e motoscafi RC
Barche a motore RC per principianti e professionisti del modellismo
Le barche a motore RC sono un grande hobby per bambini, ragazzi e adulti. Se volete assemblare il vostro modello, avete bisogno di un po' di manualità e di una parte di pazienza. Allo stesso tempo, non c'è niente di più soddisfacente che tenere in mano il modello finito e costruito in modo autonomo. Ora inizia il vero divertimento, perché guidare le navi in miniatura su acque silenziose è un'esperienza reale per i giovani e gli anziani. Chi vuole rinunciare all'artigianato può facilmente accedere a un modello RTR già assemblato. Nel negozio online Conrad è possibile acquistare la barca adatta per il vostro gusto. La spedizione avviene in modo rapido e semplice.
-
Cosa sono le barche a motore RC?
-
Quali sono le diverse barche telecomandate?
-
Cosa considerare quando si acquista un modellino RC?
-
Requisiti legali per i modellini RC
-
Conclusione: In questo modo potrete trovare un motoscafo telecomandato in base ai vostri gusti
Cosa sono le barche a motore RC?
I modelli RC sono modelli piccoli e funzionali che possono essere controllati con un telecomando. RC è l'acronimo di Radio Controlled o Remote Controlled e indica il controllo radio dei modelli. Ci sono auto a motore RC, aerei, elicotteri, navi e barche. Le barche a motore RC sono per lo più basate su barche reali in scala. Nel negozio online Conrad troverete diversi modelli, ad esempio yacht a motore, barche antincendio, barche da velocità o barche a vela. La gamma di prodotti è enorme, in modo da poter trovare un motoscafo secondo il vostro gusto.
Ulteriori informazioni: La storia delle barche modello
la storia dei modellini di barche risale a diverse migliaia di anni fa. Il più vecchio modello è di 4000 anni. Per lungo tempo i modelli di navi sono stati utilizzati principalmente per la ricerca di materiali, condizioni dell'acqua e comportamento di guida. Le barche modello sportive sono entrate nel settore degli hobby commerciali solo nel corso del XX. Secolo. Nel frattempo, la costruzione di modelli è diventata un hobby popolare per giovani e meno giovani
Quali sono le diverse barche telecomandate?
Per le navi telecomandate si distinguono diversi modelli. Alcuni modelli sono già stati assemblati e possono essere utilizzati immediatamente. Per altri modelli di navi è necessario integrare un componente o un altre parti. A seconda della vostra abilità artigianale, potete ordinare un kit di montaggio e metterla a mano o scegliere una barca RC pronta.

Kit da montare
In un kit di montaggio riceverete il vostro motoscafo RC in pezzi singoli. È necessario assemblare l'intero modello in proprio. Questi kit di montaggio sono adatti a tutti coloro che hanno già acquisito esperienza nel settore della costruzione di modelli. I principianti di solito hanno bisogno di un lungo periodo di tempo per assemblare un modello di questo tipo in modo professionale.
ARR (Almost Ready to Run)
I modelli ARR sono "quasi pronti per la guida". In questo caso è necessario completare solo piccoli e semplici passaggi di costruzione. In questo modo è possibile che sia ancora necessario installare il telecomando o il motore. Per fare ciò non è generalmente necessaria un'officina ben attrezzata. Le barche a motore ARR sono l'ingresso perfetto per tutti coloro che vogliono trasformare la costruzione di modelli in un nuovo hobby.
RTR (Ready to Run)
L'acronimo RTR sta per "Ready to run". In questo caso è sufficiente ricaricare la batteria e il modello è già adatto alla guida. I modellini o coloro che non hanno pazienza per lavori di artigianato di piccole dimensioni possono approfittare delle motoscafi RTR già assemblate.
La nostra buona pratica:
Volete essere artigianali e costruire un kit o un motoscafo ARR? A seconda di quanto piccolo pezzo il prodotto ordinato è stato smontato, potrebbe essere necessario uno speciale strumento per la costruzione di modelli. Questo è disponibile nel negozio online Conrad. Durante il montaggio del modello, posizionare in qualsiasi momento un supporto sotto le parti del modello, altrimenti il tavolo o il banco di lavoro possono sporcarsi rapidamente. I residui di vernice o colla sono generalmente relativamente difficili da rimuovere dai mobili.
Cosa considerare quando si acquista un modellino RC?
La cosa più importante per l'acquisto di motoscafi RC
- I motoscafi RC sono piccoli modellini motorizzati e telecomandati che possono diventare pericoli in acque pubbliche.
- Sono disponibili diversi modelli, ad esempio kit di montaggio, modelli RTR o ARR. I kit e i modelli ARR devono essere ancora assemblati. Qui c'è bisogno di un po' di abilità artigianale. I modelli RTR invece sono "Ready to Run". Qui è necessario solo caricare la batteria e il divertimento di guida può iniziare.
- Volete acquistare un modello di nave RC? Allora CONRAD è il posto giusto per voi, perché qui troverete un ampio portafoglio di diversi tipi di modelli, dagli yacht e motoscafi ai surfisti telecomandati. Durante l'acquisto, considerare la durata della batteria, le dimensioni dell'imbarcazione, la velocità massima e la portata.
Chi desidera acquistare un'imbarcazione RC decide prima se ordinare un modellino RTR o se preferisce una scatola da costruzione. Inoltre, è necessario prendere in considerazione alcuni altri criteri, ad esempio il tipo di barca, la portata, la durata della batteria e la velocità massima del modello. Poiché la gamma di modellini di Conrad è molto grande, troverete sicuramente il modello giusto in base ai vostri gusti.
Tipo di barca
Nel negozio online Conrad troverete diversi tipi di barca, ad esempio barche da velocità con motori speciali, modellini di navi o yacht. Le barche da corsa o le barche da corsa possono raggiungere velocità elevate e i clienti che amano i veicoli più veloci amano i loro modelli. Le barche da velocità sono adatte per acque piatte e sono utilizzate per correre l'una contro l'altra. Le navi da carico, le barche antincendio o le regate sono molto più grandi delle barche da velocità e degli yacht e generalmente anche una velocità più lenta. Per questo motivo, queste barche modello sono spesso dotate di fantastici gadget, ad esempio con estintori funzionanti o effetti sonori.
Portata
La portata delle barche telecomandate è limitata. Se si desidera guidare il nuovo motoscafo RC su grandi acque, assicurarsi che il modello non sia fuori dalla portata del telecomando. Leggere la portata massima nel manuale d'uso e, al momento dell'uscita, rimanere leggermente al di sotto. Una volta che il modellino si trova al di fuori della portata radio, in realtà solo il nuoto aiuta a riportare il motoscafo RC a terra.
Velocità
Le barche da velocità possono raggiungere più di 20 km/h. Altri tipi di modelli sono molto più lenti. Assicurarsi di quale velocità massima può raggiungere il motoscafo RC. I principianti dovrebbero piuttosto prendere un modello un po' più lento, perché qui la navigazione è più semplice.
Durata della batteria e tempo di carica
La durata della batteria per le motoscafi RC è per lo più di pochi minuti. Chi desidera divertirsi più a lungo, dovrebbe acquistare più batterie di ricambio, poiché il tempo di carica delle batterie è relativamente lungo. Alcuni accumulatori richiedono diverse ore fino a quando non vengono ricaricati completamente. Assicurarsi di far tornare la barca a terra prima che la batteria sia scarica.
Dimensione / Lunghezza
I modellini di barche sono per lo più modellati in scala reale. In questo modo, nel negozio online Conrad è disponibile, ad esempio, un modello Graupner Titanic che riproduce la nave originale in scala 1:150. Nel nostro negozio troverete piccoli modelli motoscafo RC con 20 centimetri di lunghezza e modelli grandi, che in parte sono lunghi più di 1,5 metri.
Requisiti legali per i modellini RC
I modellini RC non devono diventare pericoli ovunque. Per i laghi privati, ad esempio, è necessario prima ottenere il permesso del proprietario. Anche nelle riserve naturali, la guida di motoscafi RC non è generalmente consentita. Se ci sono cartelli espliciti su un lago che vietano la navigazione a motore, è meglio essere premurosi. In caso contrario, se si viene colti in fallo durante la guida, possono essere imposte delle sanzioni.
Non esiste un'età minima per la guida di motoscafi. Anche i bambini di età compresa tra quattro o cinque anni possono già essere aiutati per guidare barche da modellino. A questo scopo sono adatti per i bambini i motoscafi per principianti. Raccomandiamo che i motoscafi di grandi dimensioni e i motoscafi RC per esperti e professionisti siano guidati solo da bambini sotto la supervisione dei loro genitori o di un altro adulto.
Conclusione: In questo modo potrete trovare un motoscafo telecomandato in base ai vostri gusti
La gamma dei diversi motoscafi è ampia. Chi vuole farsi un motoscafo RC ha in genere già un'idea concreta del tipo di modello. Uno desidera uno yacht elegante, il prossimo forse più probabilmente un idroscivolante con dispositivo di irroramento dell'acqua. Basta navigare attraverso l'ampia gamma DI Conrad e inserire il modello adatto nel carrello. Assicurarsi che si tratti di un kit, di un'imbarcazione ARR o RTR. Solo i modelli di navi RTR sono già "Ready to Run" e possono quindi essere guidati senza ulteriori manipolazioni. In tutte le altre imbarcazioni è necessaria un'abilità artigianale durante il montaggio. Quando si acquista il motoscafo, tenere conto anche della portata, della velocità massima, della durata della batteria e delle dimensioni dell'imbarcazione. Tutti i dettagli sono disponibili nelle descrizioni dettagliate dei prodotti DI Conrad.