Come possiamo aiutarti?
Barche telecomandate
Cose da sapere sulle barche telecomandate
Navigare sul lago di Garda con Riva o partire dall'Hohe Düne per una crociera sul Baltico con la barca a vela della Baviera? Sembra fantastico, se non ci fosse solo il viaggio, ma anche l'alto prezzo d'acquisto della barca, che può raggiungere facilmente la media di sei cifre...
-
Cosa sono le barche telecomandate?
-
Come sono costruite le barche telecomandate?
-
A chi sono destinate le barche telecomandate?
-
Quali barche telecomandate sono disponibili presso Conrad?
-
Cosa bisogna osservare quando si usano barche telecomandate?
Cosa sono le barche telecomandate?
Navigare sul lago di Garda con Riva o partire dall'Hohe Düne per una crociera sul Baltico con la barca a vela della Baviera? Sembra fantastico, se non ci fosse solo il viaggio, ma anche l'alto prezzo d'acquisto della barca, che può raggiungere facilmente la media di sei cifre...
Con un modellino di barca si può avere la piacevole sensazione di una gita in barca in scala del modellino sul lago di casa. Se siete appena agli inizi della costruzione di modelli, i modelli base di questa categoria del negozio Conrad sono la scelta perfetta.
Sono stati stabiliti alcuni termini che devono essere presi in considerazione: gli appassionati di sport modellistici intendono per "barche telecomandate" quelle barche che possono essere acquistate completamente operative. Ciò significa che tutti i componenti necessari per le funzioni del modello di barca sono montati, comprese le batterie ricaricabili. Non c'è niente da assemblare o equipaggiare. Ricaricare la fonte di alimentazione nella barca e nel telecomando, accenderla e iniziare.
L'acronimo RC, spesso da trovare, sta per "Radio Control" o "Remote Control" e, da un lato, indica il telecomando radio e, dall'altro, la tecnologia stessa con cui questi modelli vengono controllati.
Come sono costruite le barche telecomandate?
Il corpo della barca è realizzato in plastica sagomata, resistente all'esposizione all'acqua o verniciata in modo che l'acqua non possa danneggiarla. Anche i ponti sono in gran parte realizzati in plastica, per alcuni modelli in legno verniciato. Le sovrastrutture o le attrezzature del ponte simulano il tipo di barca o nave. L'antenna è montata per ricevere i segnali radio del telecomando.
Nello scafo si trovano il ricevitore del telecomando, il controllo elettronico vero e proprio con la timoneria, il motore con l'albero di trasmissione all'elica della barca e gli accumulatori per l'alimentazione elettrica. Lo scafo e la coperta sono impermeabilizzati insieme per proteggere l'elettronica e l'alimentazione dai cortocircuiti. Per scopi di manutenzione, il ponte o una parte di esso è rimovibile, solitamente dopo aver allentato un raccordo a vite. Le batterie ricaricabili o le batterie sono parzialmente integrate in camere separate. In questo modo è possibile cambiare o caricare rapidamente senza compromettere la tenuta dei componenti elettronici.
Il controllo avviene con un telecomando che trasmette i comandi al timone e al motore(i) via radio. Vengono utilizzate frequenze speciali condivise per la costruzione di modelli. La portata dei telecomandi dipende da molti fattori, a volte dal giorno, e può variare da 100 metri a diversi chilometri.
A chi sono destinate le barche telecomandate?
I destinatari sono gli adolescenti e tutti coloro che giocano con il pensiero di trasformare la costruzione di modelli di barca nel loro hobby. La posa della chiglia della propria imbarcazione richiede uno sforzo considerevole. Molti costruttori di modelli possiedono i propri "cantieri", in cui vengono creati modelli impressionanti. Se volete avere un assaggio di ciò che si prova, una barca telecomandata del negozio Conrad è una buona scelta. Con prezzi chiaramente inferiori ai 100 euro si tratta di un hobby accessibile, anche se l'entusiasmo iniziale non è così duraturo, come originariamente ipotizzato.
I prodotti offerti non sono, ad esempio, modelli a basso costo, ma barche ben attrezzate e controllate a distanza, tra cui sottomarini e barche a vela.
Quali barche telecomandate sono disponibili presso Conrad?
Nel negozio online di Conrad è possibile selezionare barche telecomandate in base a categorie come prezzo, novità e offerte, valutazione clienti, disponibilità di negozi e diversi marchi.
Altre possibilità di selezione:
- Dimensione o lunghezza dell'imbarcazione telecomandata
- Tipo di motore
- Categoria
- Motoscafo RC per principianti
- Sottomarino RC per principianti
- Motoscafo RC
- Barca a vela RC
- Veicolo speciale (barca su cuscino d'aria)
- Versione modello
RTR al 100%
Sigla per inglese "Ready to Run", che tradotto sta per "pronto per partire". Modello completamente funzionante, ad eccezione del vano batteria e/o della ricarica delle batterie.
RtF
Sigla inglese "Ready to Fly", che tradotto sta per "pronto per volare". L'acronimo proviene in realtà dalla costruzione di aerei da modellismo e significa che il modellino non ha più nulla da fare per far volare l'aereo, in modo analogo per le barche da modellino.
RtR
"Ready to Run". Prima della messa in funzione possono essere necessari anche singoli lavori di montaggio.
Cosa bisogna osservare quando si usano barche telecomandate?
Anche se si tratta di modelli entry-level, alcuni dei modelli dispongono di parametri di prestazione che possono essere associati a pericoli per voi stessi o per i non interessati. Ciò vale anche per le condizioni locali (ad esempio l'allevamento di pesci o le acque libere), in cui i modelli di barca si possono guidare. Le istruzioni per l'uso contengono istruzioni per la sicurezza, il funzionamento e la manutenzione. Prendere nota di queste informazioni, in quanto anche le richieste di rimborso in garanzia possono essere collegate al rispetto delle condizioni di funzionamento.
Non utilizzare questi modellini in caso di temporali. Le interferenze atmosferiche possono causare un malfunzionamento.
Al momento della messa in funzione, accendere sempre l'imbarcazione, quindi il telecomando. Per spegnere dopo la guida, mantenere l'ordine inverso. Alcuni modelli dispongono di un sensore dell'acqua che garantisce che l'accoppiamento tra la barca e il telecomando sia possibile solo quando il modello della barca è in acqua.

Siate preparati a dover recuperare il vostro modello "a mano", per così dire come bagnino.
I telecomandi sono generalmente dotati di batterie non ricaricabili. Controllare le batterie prima di utilizzarlo. Per un piacere di guida senza sorprese, una seconda batteria ricaricabile deve essere sempre pronta. Prestare sempre attenzione alla corretta polarità quando si inseriscono batterie e batterie ricaricabili. Rimuovere le batterie/batterie ricaricabili dal trasmettitore e dal modello quando non vengono utilizzate.
Alcuni modelli sono dotati di una protezione da surriscaldamento che può causare il surriscaldamento della barca telecomandata. Evitare il funzionamento a temperature esterne più elevate e inserire le pause di guida secondo le istruzioni per l'uso.
Le punte corte dell'antenna possono causare lesioni. Fissarli anche per il trasporto.
Non utilizzare mai solventi per pulire la barca.
I modellini di barche rotti vanno conferiti ai centri di raccolta locali. Non è consentito smaltirli come rifiuti domestici.