bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Cose da sapere sulle batterie per auto

Le batterie di avviamento vengono utilizzate come batterie per auto o per mezzi mobili. Con una tensione di 12 V forniscono, tra l'altro, l'energia elettrica per avviare un motore a combustione interna. Le batterie di avviamento sono anche utilizzate per alimentare i motori dei gruppi elettrogeni, che sono utilizzati, per esempio, nelle vacanze in campeggio, nelle feste all'aperto e come soluzione di alimentazione di emergenza. Nella versione tecnica, le batterie di avviamento sono generalmente accumulatori al piombo.

  • Questi sono i compiti delle batterie di avviamento nei veicoli

  • A tale scopo è possibile utilizzare anche batterie da 12 V.

  • Criteri per la selezione di una batteria di avviamento adatta

 

Questi sono i compiti delle batterie di avviamento nei veicoli

Le batterie per auto svolgono funzioni importanti nelle autovetture:

  • All'avviamento: Alimentazione elettrica del motore di avviamento per altri componenti rilevanti come l'iniezione, la bobina di accensione e i dispositivi di controllo. In questo modo si creano correnti elevate per breve tempo.
  • Durante la guida: Alimentazione elettrica per l'alternatore e per tutti i componenti elettronici di bordo come computer di bordo, prese di ricarica USB, aria condizionata e radio.
  • In stand by: Alimentazione per illuminazione di emergenza e luci di emergenza, nonché altre unità di controllo e display come ad esempio orologio e radio.

Sia i veicoli diesel che i motori a benzina richiedono una batteria di avviamento da 12 V. Le batterie per auto con tensione nominale di 12 V non sono, a rigore, batterie monouso, ma batterie ricaricabili. Nel veicolo la tecnologia di carica corrispondente è installata in modo che la "batteria" si ricarica continuamente durante la guida. La tensione di carica è leggermente superiore a 12 V, in modo che l'accumulatore carichi. Tuttavia, la tensione nominale dei veicoli è generalmente indicata con 12 V. Grazie al circuito di scarica durante l'erogazione di corrente ai consumatori elettrici e la ricarica durante la guida, le batterie del veicolo raggiungono in genere un'elevata durata di diversi anni.

I veicoli più grandi come i camion sono alimentati con batterie da 24 V e capacità più elevate. Questa tensione viene generata sia mediante l'utilizzo di due accumulatori da 12 V collegati in serie sia mediante speciali batterie per veicoli da 24 V.

Nota: Per le auto con funzione start-stop sono disponibili speciali batterie potenziate, batterie EFB con tappetini in tessuto non tessuto, in quanto per le frequenti operazioni di avviamento è necessaria una maggiore resistenza ai cicli rispetto agli accumulatori al piombo tradizionali.

Il nostro consiglio pratico: Vantaggi delle batterie al piombo

Finora gli accumulatori al piombo sono stati in grado di competere con le batterie agli ioni di litio sul mercato dei veicoli. Il motivo è la riduzione dei costi di produzione. Alcuni produttori, come ad esempio Porsche, stanno sperimentando le batterie di avviamento al litio. I retrofit isolati di accumulatori agli ioni di litio si trovano anche in scooter e moto.

 

A tale scopo è possibile utilizzare anche batterie per auto da 12 V.

Oltre all'uso effettivo come batteria per auto, le batterie per auto sono utili come fonti di energia ricaricabili con tensione di 12 V anche per altri scopi di utilizzo. Spesso vengono utilizzati per l'alimentazione elettrica indipendente.

Alcuni esempi di altri utilizzi di batterie di avviamento sono:

  • Per l'alimentazione elettrica di piccoli dispositivi elettrici come smartphone, tablet e software di navigazione nelle vacanze in campeggio e nei festival
  • Per radio e casse acustiche in natura, ad esempio in Giardini o in estate
  • Per l'illuminazione di ambienti esterni, ad es. Con tecnologia LED a risparmio energetico

Naturalmente, l'utilizzo di batterie per auto richiede una ricarica occasionale. La tecnologia di ricarica per batterie di avviamento e altri accessori per la manutenzione delle batterie è disponibile qui.

 

Cosa è necessario per la selezione delle batterie di avviamento

Nel nostro negozio on line troverete quello che state cercando se avete bisogno di una nuova batteria per la vostra auto. Per informazioni sulle prestazioni necessarie, consultare la vecchia batteria o il manuale del veicolo.

Le batterie di avviamento non si differenziano per la tensione nominale di 12 V. anche la posizione dei collegamenti elettrici è normalizzata. Probabilmente, tuttavia, ci sono differenze in termini di capacità della batteria.

La capacità elettrica delle batterie di avviamento è indicata in Ampere Ora (Ah). Indica quindi la quantità di ampere erogata all'ora per alimentare i dispositivi collegati.

Tuttavia, la capacità nominale teorica è soggetta a diverse influenze

  • Con un'intensità di corrente più elevata, la batteria si scarica più velocemente.
  • A basse temperature, la batteria si scarica più velocemente.
  • Con l'età della batteria, la capacità non può più essere utilizzata completamente.

La capacità necessaria per il vostro utilizzo dipende dai seguenti criteri:

  • Cilindrata e coppia dello starter per il motorino di avviamento (si trova nel manuale d'uso del veicolo/motore).
  • Tipo di carburante: I motori diesel richiedono una capacità maggiore rispetto ai motori a benzina con la stessa cilindrata.
  • Consumo elettrico dell'elettronica di bordo collegata durante la guida: I veicoli con potenti impianti di climatizzazione e molti componenti elettronici vengono in parte forniti di serie con maggiori capacità della batteria.
  • Consumo elettrico da fermi: a causa di sistemi di allarme antifurto, chiavi radio, luci di parcheggio, ecc., alcuni veicoli richiedono energia da fermi, che verrebbe a mancare per un buon avviamento se non si utilizza una capacità della batteria superiore.

Per gli altri scopi di utilizzo delle batterie di avviamento, c'è anche la questione di quanto tempo la batteria deve durare senza carica e di quanto energia deve essere fornita ai consumatori elettrici collegati in questo periodo. In questo modo si misura la capacità elettrica minima di una batteria di avviamento adatta.

Il nostro consiglio pratico: Scelta della batteria giusta

La scelta di una batteria di avviamento sovradimensionata dalla capacità è tecnicamente una soluzione naturale, ma con la capacità aumenta anche il peso e le dimensioni della batteria aumentano. Questo peso aggiuntivo è particolarmente indesiderabile per i veicoli, perché dopo tutto, una batteria pesante in una piccola auto aggiunge una notevole quantità di peso e porta a un maggiore consumo di carburante.