bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Informazioni importanti sulle batterie per laptop

Un vantaggio fondamentale dei laptop rispetto ai desktop fissi è che sono trasportabili e possono essere utilizzati ovunque. Affinché questo funzioni anche senza presa di corrente nelle vicinanze, i computer portatili sono dotati di una batteria ricaricabile. Se la batteria del notebook non funziona più correttamente, si scarica ad esempio in modo estremamente rapido o non si carica più, una batteria di ricambio risolve il problema. Nella nostra guida è possibile scoprire cosa considerare al momento dell'acquisto e come prolungare la durata della batteria.

  • Cos'è la batteria di un portatile?

  • Criteri di acquisto per le batterie per laptop - cosa è importante? 

  • La nostra pratica: Prolungare la durata della batteria 

  • FAQ - domande frequenti sulle batterie per laptop 

 

Cos'è la batteria di un portatile?

I portatili sono dotati di serie di una batteria ricaricabile che permette all'utente di utilizzare il computer anche senza alimentazione dalla presa a muro - utile quando si è in movimento e non c'è corrente elettrica a portata di mano. Più in generale: batteria è la forma gergale di accumulatore. Si tratta di memorie di corrente ricaricabili che vengono utilizzate in molti settori. Le batterie dedicate per notebook sono progettate appositamente per l'uso come fonte di alimentazione per i laptop in termini di struttura, capacità e tensione di carica. Come tutti gli accumulatori, anche le batterie per laptop hanno una durata limitata o un numero limitato di cicli di carica. Con il tempo, la potenza della batteria diminuisce, il che può far sì che la batteria del portatile si scarichi rapidamente fino a quando non è più possibile far funzionare il portatile in modalità batteria. Deve essere fornita una batteria ricaricabile di ricambio. Nel nostro negozio online vi offriamo una vasta gamma di batterie per notebook di diversi produttori per diversi marchi di notebook e con diverse specifiche.

 

Criteri di acquisto per le batterie per laptop - cosa è importante?

Quando si sceglie una nuova batteria per laptop, è molto importante assicurarsi che il modello si adatti al proprio laptop. In genere è possibile trovare una panoramica dei dispositivi compatibili in cui è possibile inserire la batteria nella rispettiva descrizione del prodotto o nella scheda tecnica del produttore. Nel nostro negozio è possibile filtrare i risultati per marchio e ottenere così una panoramica delle batterie per laptop potenzialmente adatte. Sono disponibili varianti per quanto riguarda praticamente tutti i più comuni marchi e modelli di notebook di produttori noti di notebook, tra cui MacBook di Apple (ad esempio Apple MacBook Air) e notebook di dell, Lenovo, Samsung, Toshiba, HP e molti altri.

Un altro importante criterio di acquisto è la capacità della batteria (capacità nominale), indicata in mAh (milliampere ore). Indica la quantità di energia che la cella può immagazzinare o fornire per un determinato periodo di tempo fino a quando non viene raggiunta la tensione di scarica finale. Per poter valutare la potenza di una batteria per laptop, questo valore da solo non è sufficiente. È inoltre necessario conoscere la tensione, in quanto l'indicazione mAh per volt deve essere compresa. Rilevante ai fini del confronto è la quantità di wattore (Wh), che si ottiene dal valore di capacità e tensione (capacità x tensione: 1000). Le batterie per notebook sono disponibili da noi in un intervallo di quattro e cinque cifre mAh e con una tensione compresa tra 3,7 e 15,2 V.

Inoltre, sono disponibili diversi tipi di batteria, con i quali si intendono i materiali utilizzati. Nel settore delle batterie per notebook sono comuni, tra l'altro, le batterie agli ioni di litio (Li-Ion), ad esempio le batterie ai polimeri di litio (polimeri di litio, Lipo in breve), le batterie al nichel-cadmio (NiCd) e le batterie ibride al nichel-metallo (NiMH). Le batterie agli ioni di litio sono attualmente più comuni, in quanto hanno un peso ridotto, che è un grande vantaggio soprattutto per dispositivi portatili come i laptop. Hanno un'alta densità di energia. Questo valore è particolarmente rilevante per gli apparecchi portatili, in quanto determina quanta energia può essere immagazzinata in quanto spazio o quale capacità per unità di volume o di massa è possibile. Le batterie ad alta densità di energia hanno quindi una capacità maggiore rispetto alle batterie a bassa densità di energia con lo stesso volume o massa.

Uno degli svantaggi noti delle batterie ricaricabili NiCd è che con esse si verifica il cosiddetto effetto memoria. Ciò significa che la batteria "ricorda", per così dire, quanta energia è necessaria e non si carica più completamente se prima non era stata completamente scaricata. Si verifica una caduta di tensione prematura, in modo che la capacità effettiva della batteria del laptop non possa più essere utilizzata completamente.

Per poter valutare la durata di una batteria ricaricabile, vale la pena di esaminare i possibili cicli di carica. Il valore fornisce informazioni sulla frequenza con cui una batteria può essere scaricata e ricaricata, con la massima cautela. La durata di utilizzo di una batteria dipende molto da come viene utilizzata. Un aspetto essenziale per prolungare la durata della batteria è la ricarica "corretta". È necessario evitare scariche di profondità; è meglio caricare la batteria prima che sia scarica. Ciò vale in particolare per le batterie ricaricabili agli ioni di litio che danneggiano lo scaricamento completo. Poiché non si verifica alcun effetto di memoria, non è un problema scaricarlo solo parzialmente. I cicli di carica indicati dal produttore sono tuttavia un importante criterio di acquisto. Vale la pena investire in batterie ricaricabili con molti cicli, in quanto è possibile utilizzarle semplicemente più a lungo.

 

La nostra pratica: Prolungare la durata della batteria

Chi utilizza il notebook spesso in viaggio o lontano dalla rete elettrica, dipende dal fatto che la batteria dura per un po' di tempo fino a quando non deve essere ricaricata. Per quanto tempo è possibile utilizzare il laptop con la batteria, non dipende solo dalla natura della batteria (come la capacità), ma anche dall'utilizzo del computer portatile. È utile passare alla modalità di risparmio energetico e, ad esempio, regolare la luminosità dello schermo per risparmiare energia. I programmi non necessari e i supporti esterni o l'hardware devono essere disattivati o disinstallati. Per scoprire quali applicazioni consumano molta energia, date un'occhiata al Task Manager di Windows. I programmi che causano un elevato utilizzo della CPU devono essere eliminati o eliminati, a meno che non ne abbiate veramente bisogno.

 

Domande frequenti sulle batterie per laptop

Perché la batteria del computer portatile non si ricarica più?

Se si collega il laptop con la batteria ricaricabile inserita alla rete elettrica e la batteria non si carica, le cause possono essere diverse. Il problema può essere dovuto alla batteria stessa, ma anche al caricabatterie, all'alimentatore o al cavo e al notebook. In primo luogo, è necessario provare soluzioni semplici: Rimuovere la batteria ricaricabile, eventualmente pulire i contatti con un panno asciutto e reinserirla; provare un altro cavo di ricarica o alimentatore; reinstallare il driver della batteria. Se tutto non riesce, la batteria del laptop può aver superato la sua durata o essere difettosa. Quindi è necessario acquistare e inserire una nuova batteria ricaricabile.

Posso utilizzare il mio laptop anche senza inserire una batteria?

Ci sono notebook che funzionano solo quando è inserita la "batteria del laptop", ma nella in molti casi è possibile utilizzare il dispositivo con alimentatore e senza batteria. A seconda dell'elettronica di carica, ciò può essere vantaggioso anche per la durata della batteria, in quanto si evitano continue cariche parziali e scariche. Lo svantaggio può essere che il computer si spenga bruscamente quando si estrae la spina elettrica; tuttavia, una batteria inserita garantisce un'ulteriore alimentazione. Inoltre, le batterie ricaricabili sono spesso progettate come parte dell'alloggiamento, in modo che il notebook non abbia più un supporto stabile quando la batteria è scarica.

Vale la pena acquistare una batteria esterna?

Una batteria esterna può essere un'aggiunta utile se la batteria originale del vostro notebook non dura abbastanza a lungo e se state bene per una maggiore durata. Questo può essere il caso, ad esempio, in caso di lunghi viaggi, se non c'è sempre una presa di corrente nelle vicinanze. I cosiddetti Powerbanks offrono spesso collegamenti e tensioni diversi e sono quindi adatti per diversi dispositivi. Sono relativamente convenienti, ma a volte un po' ingombranti.