Come possiamo aiutarti?
Cose da sapere sulle calcolatrici
-
Cosa sono le calcolatrici?
-
Caratteristiche distintive
-
Questi display vengono utilizzati
-
Che tipo di alimentazione è disponibile?
-
La nostra buona pratica: Calcolatrice tascabile a scuola
-
Quali difetti possono verificarsi sui computer tascabili?
Cosa sono le calcolatrici?
Le calcolatrici tascabili sono macchine elettroniche di calcolo in un design compatto e portatile. Grazie alle dimensioni ridotte e al peso ridotto, sono facilmente trasportabili in una borsa, da qui il loro nome.
I dispositivi consentono calcoli numerici come i calcoli di base e il calcolo percentuale. Le calcolatrici dotate di numerose funzionalità controllano calcoli più complessi, ad esempio il calcolo di potenze, radici o logaritmi. Sono disponibili anche calcolatrici programmabili che possono ricordare funzioni e formule complesse.
L'immissione delle dimensioni da calcolare avviene tramite una tastiera dotata dei numeri da zero a nove, dei tasti per l'operazione di calcolo e il recupero del risultato. Inoltre, almeno un tasto di cancellazione consente di svuotare la memoria dei risultati. Anche i modelli semplici spesso hanno già una semplice memoria di addizione o sottrazione.
Nella maggior parte dei casi, la rappresentazione dell'immissione e del risultato avviene tramite un display a cristalli liquidi (display a cristalli liquidi, LCD corto).
Caratteristiche distintive del computer
Le calcolatrici sono diverse tra l'altro
- La dotazione con i tipi di calcolo
- Il display e il tipo di rappresentazione
- Dell'alimentazione elettrica
- Le funzioni aggiuntive
- I luoghi di utilizzo
Con semplici calcolatrici tascabili è possibile eseguire calcoli di base, spesso anche calcoli percentuali. A tale scopo è disponibile una memoria aggiuntiva temporanea, che consente di archiviare i risultati intermedi dei calcoli e di richiamarli nuovamente. I tasti sono solitamente indicati con "M+" (aggiungere alla memoria), "M-” (rimuovere dalla memoria), "MR" (recuperare il contenuto della memoria) e "MC" (cancellare la memoria). Se la calcolatrice viene spenta, il contenuto della memoria viene cancellato.
Le calcolatrici scientifiche sono dotate di maggiori possibilità di calcolo. Ciò include la radice e le potenze, funzioni trigonometriche come sinusoidale o coseno, calcolo differenziale e integrale e calcolo logaritmico. Una calcolatrice grafica offre inoltre la possibilità di visualizzare queste funzioni come curva sul display. Spesso dispongono di più memorie che possono "ricordare" i valori indipendentemente l'uno dall'altro.
Le calcolatrici tascabili ancora più ampie e dotate di funzioni di calcolo della frazione, calcoli in gradi e dimensioni dell'arco, conversione di diversi formati numerici, calcolo di vettore e/o matrice e diverse trasformazioni. Inoltre, alcuni di questi computer possono essere utilizzati per risolvere anche conversioni di valuta, compiti di matematica finanziaria o di sistema di controllo, come ad esempio il calcolo di interessi e interessi composti, ammortamento o Rendite dovute.
Ancora un passo avanti sono le calcolatrici programmabili. Sono dotati di una memoria interna. Questo può essere "alimentato" con processi di calcolo per avere sempre a disposizione calcoli ripetitivi. Questo aiuta l'utente a semplificare e automatizzare i calcoli. A tale scopo è integrata una cosiddetta modalità di programmazione, che può elaborare lettere oltre all'immissione di cifre. Questi editor di programmazione basati su testo sono già molto vicini ai PC. Alcune calcolatrici scientifiche con display grafici ad alta risoluzione possono essere misurate con computer tablet, ma sono specializzate in attività di calcolo. Una parte dei dispositivi dispone di un'impostazione che consente di configurare le impostazioni.
Questi display vengono utilizzati
Gran parte delle moderne calcolatrici è dotata di display LC a basso contrasto e a risparmio energetico. Le cifre e i simboli sono rappresentati in simboli a blocchi o pixel ad alta risoluzione a seconda dell'attività e dell'attrezzatura, il che è particolarmente importante per le calcolatrici grafiche. Sono disponibili anche calcolatrici con display touch.
I computer da tavolo con funzione di stampa hanno spesso display a fluorescenza sotto vuoto, noti anche come display digitron. Grazie ai caratteri chiaramente illustrati, garantiscono che il display sia ben riconoscibile, ad esempio in ambienti illuminati (uffici) e hanno anche un ampio angolo di osservazione. A causa del loro maggiore fabbisogno di corrente, questi display vengono installati in calcolatrici alimentate a rete.
Quali sono le possibilità di alimentazione per le calcolatrici?
L'alimentazione elettrica più adatta dipende dal campo e dal luogo di utilizzo. Le calcolatrici devono essere piccole e leggere nel senso letterale della parola. Pertanto, per i modelli maneggevoli non sono ammissibili grandi set di batterie o batterie ricaricabili, che occupano molto spazio e pesano molto. Spesso sono installate piccole batterie agli ioni di litio. Inoltre, molti modelli dispongono di un piccolo modulo solare per mantenere la carica.
La combinazione di funzionamento a energia solare e a batteria è molto diffuso e offre un'efficienza energetica ottimale. Con dispositivi potenti con display più grandi, forse anche colorati, per l'alimentazione vengono utilizzate batterie più grandi o batterie ricaricabili esterne. Le cosiddette calcolatrici da tavolo, per lo più con possibilità di stampa, sono quasi sempre dotate di un collegamento alla rete a bassa tensione. Inoltre, possono anche essere dotati di batterie a bottone agli ioni di litio per ottenere contenuti di memoria o programmazioni dopo lo spegnimento.
La nostra buona pratica: Calcolatrice tascabile a scuola
L'istruzione è una questione di cultura nazionale. Ciò si riflette nelle norme per l'utilizzo di calcolatrici tascabili, in particolare durante le prove. Lo stesso vale per la formazione professionale, la formazione e gli esami per determinati titoli. Il Ministeri della cultura ha stabilito diversi tipi di calcolatrici tascabili appositamente approvate per gli esami.
Alcuni produttori di calcolatrici tascabili (ad esempio Casio e Texas Instruments) offrono elenchi con i quali è possibile informarsi sulle normative in vigore nei paesi tedeschi. Le scuole e gli istituti di formazione professionale forniscono informazioni dettagliate su quali computer sono autorizzati per i contenuti didattici. In classe, l'utilizzo di calcolatrici tascabili è possibile ovunque grazie alla libertà pedagogica della forza di insegnamento.
Quali difetti possono verificarsi sui computer tascabili?
Per i calcolatori tascabili si tratta in linea di principio di prodotti di lunga durata. I criteri di guasto sono, ad esempio, un display, accumulatori o batterie esauriti, che viene distrutto da effetti meccanici. Anche i moduli solari difettosi causano il guasto del dispositivo, in quanto la batteria interna non può più essere ricaricata.
A causa del basso fabbisogno energetico delle moderne calcolatrici, anche le batterie non sostituite possono causare perdite di liquido che possono causare la perdita dei contatti e dell'alloggiamento della batteria. In molti casi, una riparazione è più conveniente di una nuova acquisizione, soprattutto se si tratta di modelli semplici senza funzione grafica.
Per i computer da tavolo con possibilità di stampa, il nastro si esaurisce come per una macchina da scrivere tradizionale o per stampanti ad aghi. Questo può essere risolto solo con una sostituzione. In questo modo, anche la pulizia del meccanismo di stampa deve essere eseguita in conformità alle specifiche del produttore. Potete trovare anche nastri colorati, batterie ricaricabili, batterie e detergenti adatti al nostro negozio online.