Come possiamo aiutarti?
Caricabatterie come comodo ausilio di avviamento per batterie auto "stanche"
I caricabatterie per auto e camion sono i soccorritori in caso di emergenza, quando la batteria del veicolo non si avvia più, perché la batteria del veicolo è scarica. Scopri come funzionano i caricabatterie, quali sono i tipi di batterie e per quali sono adatti.
-
Cosa sono i caricabatterie per auto?
-
Tipi di caricabatterie per auto
-
Consiglio pratico: non aspettate che sia troppo tardi!
-
Criteri di acquisto per caricabatterie per auto - cosa considerare?
-
FAQ - domande frequenti sui caricabatterie per auto
Cosa sono i caricabatterie per auto?
I caricabatterie per veicoli a motore possono essere utilizzati come ausilio all'avviamento quando la batteria del veicolo si scarica e non è più possibile avviare l'auto. La batteria di avviamento di un veicolo fornisce l'energia necessaria per il motorino di avviamento, in modo che l'auto possa accendersi. La carica della batteria del veicolo o dell'auto avviene tramite l'alternatore del veicolo, quando il motore è in funzione, pertanto è molto improbabile che la batteria smette di funzionare durante la guida. Ciò può accadere solo in casi estremi, ad esempio quando è molto freddo, la batteria è molto sollecitata e già scarica e l'alternatore non è sufficiente per la carica.
La batteria può essere utilizzata soprattutto per il tempo in cui il veicolo non è in uso, in quanto anche in stand-by e a motore spento è possibile consumare corrente, ad esempio tramite la luce di posizione, il riscaldamento, la radio, gli orologi e altri dispositivi integrati. Anche i brevi viaggi frequenti sono problematici, in quanto la batteria deve fornire molta energia per il processo di avviamento, ma non può essere completamente ricaricata a causa della brevità della guida.

Se la batteria è scarica in modo tale che l'auto non possa più essere messa in funzione, deve essere ricaricata, o l'auto messa in moto da un "jump starter". Il vantaggio rispetto alla variante "classica", in cui la batteria di un altro veicolo viene collegata tramite cavo di avviamento per superare lo stato di batteria scarica, è evidente: Non è necessario attendere che il servizio stradale o che un aiuto si avvicini, ma è possibile ricaricare la batteria dell'auto o del camion stesso. I caricabatterie possono inoltre contribuire ad aumentare la durata della batteria del veicolo o dell'auto, in quanto le ripetute scariche di profondità possono causare danni a lungo termine all'accumulatore. I caricabatterie per la batteria per auto sono generalmente portatili e utilizzabili senza un'eccessiva esperienza. La rimozione della batteria del veicolo non è normalmente necessaria per la ricarica.
Nel nostro negozio online troverete diversi tipi di caricabatterie, che si differenziano in parte per il loro scopo di utilizzo (ad es. Per i tipi di batterie adatti o per le categorie di veicoli come auto e camion) e in parte per il loro ambito di funzionamento. Sono disponibili anche modelli per il monitoraggio della batteria e per testare la batteria.
Tipi di caricabatterie per auto
I caricatori possono essere distinti secondo diversi criteri, tra cui quelli per i quali sono adatti. I modelli per auto e moto dispongono in genere di una tensione della batteria di 6 o 12 V. sono relativamente compatti e trasportabili e molto economici nell'acquisto, a meno che non si tratti di caricatori professionali dedicati con molte funzioni aggiuntive. I cosiddetti caricatori da officina offrono spesso una selezione di diverse correnti di carica e valori di tensione, in parte con rilevamento automatico della tensione, sono adatti per diversi tipi di batterie e possono essere dotati di accessori come una funzione di avviamento o la verifica dello stato della batteria. I caricabatterie da 24 V sono principalmente adatti per batterie di camion o batterie di veicoli di altri veicoli commerciali, ad esempio di autobus. I caricatori per camion sono spesso più grandi, più pesanti e meno trasportabili.
Molti modelli sono caricatori automatici. Con la loro maneggevolezza particolarmente semplice, possono essere facilmente collegati e azionati con la semplice pressione di un pulsante. A volte sono disponibili diversi programmi tra cui scegliere, ad esempio, per il monitoraggio della carica, per testare la batteria, per rigenerare batterie a scarica profonda o per mantenere la carica. Quest'ultimo serve a prevenire le scariche di profondità e a proteggere la batteria del veicolo.

Consiglio pratico: Non attendere che sia troppo tardi!
I caricabatterie per auto sono un aiuto pratico quando l'auto non si avvia più. Tuttavia, si consiglia di non attendere fino a un guasto, ma di controllare occasionalmente lo stato della batteria dell'auto e ricaricarla se necessario. In particolare, questo vale per tutti coloro che spesso si trovano a breve distanza o che lasciano l'auto ferma a lungo. I caricabatterie dotati di una "funzione di ricarica intelligente" passano a una fase di mantenimento dopo la ricarica completa. Ciò protegge la batteria e contribuisce a una maggiore durata della batteria. Se è presente una scarica profonda, ciò può danneggiare la batteria e, ad esempio, può portare all'erogazione della capacità. Molti caricatori offrono una "funzione di salvataggio" o una modalità di rigenerazione in caso di scarica profonda, che mette la batteria del veicolo in uno stato nuovamente funzionante. A proposito: Per il monitoraggio della batteria non è necessario necessariamente un caricabatterie con funzioni corrispondenti. Con un semplice multimetro o voltmetro è possibile controllare la tensione.
Criteri di acquisto per caricabatterie per auto - cosa considerare?
Tensione accumulatore
La ricarica della batteria per auto avviene con una tensione adatta alla tensione della batteria. Per le biciclette motorizzate e le auto d'epoca, i dispositivi a 6 V sono generalmente sufficienti, per le auto si utilizzano per lo più varianti a 12 V. Per i camion sono disponibili caricabatterie da 24 V. I caricabatterie con tensione regolabile si rivelano pratici per proprietari o conducenti di diversi tipi di veicoli.
Capacità
Con questo si intende la capacità della batteria del veicolo, indicata in Ah (ampere/ora). Indica la quantità di corrente che la batteria può fornire fino a quando non è necessaria una ricarica. È importante che la potenza di carica del caricabatterie sia adatta a questo scopo e che la capacità del caricabatterie non sia inferiore a quella della batteria, altrimenti non è possibile effettuare una carica completa. Per informazioni sulla capacità minima e massima della batteria, consultare la scheda tecnica del caricabatterie, inoltre è possibile filtrare i prodotti nel nostro negozio online in base alla capacità consigliata.
Tipo batteria
Molti caricabatterie possono essere utilizzati per ricaricare diversi tipi di batterie. Le varianti più comuni sono le batterie agli ioni di litio, le batterie al piombo e agli acidi (ad es. Batterie al piombo, batterie al piombo acido e batterie agli acidi di zolfo), le batterie al piombo-calcio, le batterie al gel e le batterie AGM, (AGM significa Absorbent Glass MAT, si riferisce alle fibre di vetro impregnate elettrolitico). Nel nostro negozio online è possibile filtrare in modo mirato i dispositivi di ricarica adatti al tipo di batteria e accedere rapidamente a una panoramica dei prodotti adatti.
Scopo di utilizzo
Non ultimo, è importante chi utilizza il caricabatterie in quale misura. I caricabatterie da officina multifunzione sono progettati per l'uso professionale e non sono necessari per la ricarica occasionale della batteria della propria auto. A tale scopo sono sufficienti semplici caricatori con funzionamento automatico, facili da usare e relativamente economici. Per i conducenti professionisti, ad esempio i conducenti a lunga distanza, un caricabatterie di alta qualità per la batteria del camion è un acquisto utile. Se è prevedibile che il dispositivo venga utilizzato spesso all'aperto e a temperature difficili, è necessario prestare attenzione a un tipo di protezione adeguato (ad es. Per la protezione contro gli spruzzi d'acqua) e a un funzionamento affidabile anche in ambienti ghiacciati.
FAQ - domande frequenti sui caricabatterie per auto

Quanto tempo ci vuole per ricaricare la batteria dell'auto?
Questo può essere facilmente contato se si conosce la capacità della batteria per auto e la corrente di carica del caricabatterie. Ad esempio, se un'auto ha una capacità della batteria di 80 Ah e la corrente di carica è di 5 A, ci vogliono 16 ore per ricaricare completamente la batteria (a condizione che sia completamente scarica).
È necessario scollegare la batteria del veicolo per la ricarica?
Per alcuni caricatori, ciò non è necessario secondo le indicazioni del produttore, tuttavia per motivi di sicurezza è consigliabile scollegare la batteria dell'auto o l'alimentazione elettrica.
Come si collega un caricabatterie?
I cavi e i morsetti necessari sono generalmente inclusi nella fornitura del caricabatterie. È importante il cablaggio corretto per evitare cortocircuiti. Il cavo rosso viene fissato con il morsetto corrispondente al polo positivo della batteria, il nero al polo negativo. Assicurarsi di collegare il caricabatterie alla rete elettrica solo quando è collegato e di scollegarlo dalla rete elettrica prima di staccarlo dalla batteria dell'auto.