bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Alloggiamento per PC: Così versatile per giochi, ufficio e molto altro ancora

In precedenza, gli alloggiamenti per PC erano scatole non appariscenti che dovevano trovare il loro posto sotto o accanto al tavolo. Il compito centrale era quello di fornire spazio sufficiente per tutti i componenti del PC. Questa immagine non è più vera per gli alloggiamenti dei PC desktop di oggi. Gli alloggiamenti per PC sono da tempo diventati componenti importanti che combinano il pragmatismo con il design. Questa guida spiegherà a cosa prestare attenzione.

  • Che cos'è un alloggiamento per PC?

  • Quali alloggiamenti per PC sono disponibili?

  • Le dimensioni più comuni degli alloggiamenti: che cos'è un Midi-Tower?

  • Cosa offre un Mini-Tower?

  • Quando dovrebbe essere il caso per un alloggiamento Big-Tower?

  • Qual è il ruolo del fattore di forma?

  • Domande frequenti sugli alloggiamenti per PC

 

Che cos'è un alloggiamento per PC?

Che si tratti di PC da gioco, computer aziendali o dispositivi privati, l'hardware del computer dovrebbe essere in un alloggiamento. Circonda i componenti, in parte molto sensibili.

Offre spazio per elementi classici come mainbord, scheda grafica, lettori e altri elementi. Nell'alloggiamento sono presenti gli slot corrispondenti. Inoltre, per la maggior parte sono disponibili ventole pre-installate per garantire il raffreddamento necessario durante il funzionamento.

Prima di acquistare un alloggiamento, è importante sapere quali sono le dimensioni necessarie. Chi, ad esempio, acquista un Midi-Tower, ma ha bisogno di un Big-Tower, difficilmente riuscirà a lavorarci.

 

 

Quali alloggiamenti per PC sono disponibili?

Per una prima panoramica è sufficiente distinguere quattro tipi di alloggiamento.

Gli alloggiamenti per desktop e tower sono i più noti. Entrambi sono simili a prima vista, ma utilizzano lo spazio sulla scrivania in modo diverso. Gli alloggiamenti desktop possono essere posizionati direttamente sul tavolo, sono quindi più piatti. In teoria, possono essere posizionati verticalmente come tower, ma i loro collegamenti e le prese d'aria sono progettati per l'uso orizzontale.

Gli alloggiamenti per PC prodotti come tower devono essere in posizione verticale. È quindi necessario trovare un posto sotto o accanto al tavolo. Sono disponibili alloggiamenti tower in tre dimensioni comuni: Mini, Midi e Big/Full.

Non interessante per l'uso privato, ma molto importante nel settore IT, sono gli alloggiamenti per il Benchtable. Sono piuttosto un telaio, in quanto rinunciano alle pareti esterne. L'idea è che gli utenti hanno la possibilità di installare e rimuovere componenti hardware con poche mosse. Non è necessario aprire e chiudere continuamente le pareti del coperchio.

Al di fuori di questo, HTPC è ancora più noto. Questo PC Home Theater è destinato soprattutto agli utenti di multimedia. Questi vengono quindi spesso posti accanto al televisore e controllati tramite telecomando. A differenza dei dispositivi TV puri, hanno una funzione desktop aggiuntiva.

Il nostro consiglio pratico: Lavorare con vetro temprato

Molti produttori offrono alloggiamenti in cui almeno una parete laterale non è in metallo, ma in vetro temperato. Si parla anche di vetro temprato. Questo vetro speciale è particolarmente resistente alla rottura grazie al trattamento termico.

 

 

Le dimensioni più comuni degli alloggiamenti: che cos'è un Midi-Tower?

Costruzione di un Midi-Tower

L'alloggiamento Midi-tower viene utilizzato come modello preferito. Sia per i privati che per il business, Midi-Tower è lo standard. Poiché sono relativamente compatti, gli alloggiamenti occupano poco spazio, ma offrono allo stesso tempo spazio sufficiente per un hardware potente.

MIDI-Tower possiede inoltre buone dimensioni per includere un più grande radiatore della CPU. Più potente è un PC, più raffreddamento è necessario.

La maggior parte dei Midi-Tower sono progettati per schede madri fino al formato E-ATX. Anche le schede più piccole trovano il loro posto, come le schede madri Micro-ATX o Mini-ITX. Spesso gli hard disk possono essere installati dietro il vassoio della scheda madre, in modo che nell'area anteriore rimanga molto più spazio per altri componenti.

Alcuni produttori producono anche Midi-Tower, la cui gabbia del disco rigido non è fissata, ma è parzialmente rimovibile. Questo dà all'utente un ulteriore spazio di manovra, ad esempio per una scheda grafica potente e quindi più grande.

 

MIDI Tower per PC da gioco

La maggior parte dei giocatori utilizza un Midi-Tower. Il compromesso tra alloggiamento compatto e spazio per componenti e cavi è ben percepito. Sono inoltre disponibili interfacce sufficienti per cuffie e microfono durante il gioco e il maggior numero possibile di slot USB. Almeno USB 2.0, ma molto meglio se USB 3.0. Si preferisce anche l'USB di tipo C, che viene scambiata come nuovo standard, per un trasferimento di dati high-end.

Anche l'illuminazione RGB come elemento di design è molto apprezzata negli alloggiamenti per gaming. Se l'alimentatore è collegato, la Midi-Tower si illumina in diversi colori, e possono anche cambiare ritmicamente. Questo alloggiamento sottolinea l'immagine di un moderno alloggiamento per PC.

 

Cosa offre un Mini-Tower?

Se sono necessarie meno prestazioni hardware, la scelta migliore può essere la Mini-Tower. Rispetto alla Midi-Tower è una meraviglia per il risparmio di spazio e può quindi risultare molto utile soprattutto in spazi ristretti o in uffici con molte scrivanie.

Le dimensioni degli alloggiamenti sono generalmente mantenute in modo che le schede possano trovare spazio fino allo standard Mini-ITX. Pertanto, anche il sinonimo alloggiamento "Mini-ITX” non è raro. Prima dell'acquisto, gli utenti devono sapere che sono disponibili meno slot PCI.

In generale, le possibilità sono limitate, in quanto la scheda madre deve essere piccola e ci sono solo pochi collegamenti. Con l'alimentatore e pochi slot per USB 2.0 o USB 3.0 lo spazio è pressoché esaurito.

Lo svantaggio di poter utilizzare solo hardware Mini-ITX è il vantaggio della flessibilità. Gli alloggiamenti non sono solo salvaspazio nel loro luogo di utilizzo, ma sono molto leggeri e trasportabili.

Spesso la Mini-Tower non viene più realizzata nella forma di una torre, ma in forma di cubo. Fractal Design o anche Inter-Tech offrono questi alloggiamenti cubici.

 

Quando dovrebbe essere il caso per un alloggiamento Big-Tower?

La Big Tower, chiamata anche Full-Tower, ha la sua performance quando le prestazioni non sono più sufficienti. Se lavori come grafico o specialista informatico, per esempio, non potrai cavartela con modelli mini-ITX o anche con i classici tower midi.

Nella Big Tower c'è ampio spazio, in modo che, ad esempio, sia possibile montare più schede grafiche o ospitare anche uno speciale raffreddamento ad acqua. L'ampio alloggiamento tower offre automaticamente più spazio tra i componenti, in modo che la circolazione dell'aria sia migliore.

Tuttavia, Big Tower non è sono un case per PC più grande, ma anche un peso maggiore. Deve quindi essere presente una superficie stabile, idealmente il pavimento. Questo alloggiamento per PC non dovrebbe essere posizionato sulla scrivania.

L'offerta di spazio per l'hardware e la struttura complessivamente molto robusta sono quindi accompagnate da una minore flessibilità. Una volta posizionato in ufficio, questo dovrebbe essere anche il posizionamento continuo per l'alloggiamento.

 

Qual è il ruolo del fattore di forma?

Affinché la scelta possa cadere su un alloggiamento per PC, è necessario determinare in anticipo quale hardware per computer deve essere installato all'interno. Per facilitare la valutazione sono disponibili fattori di forma. Questo indica le dimensioni di alloggiamento, alimentatore e simili.

Conoscenza di fondo del formato ATX

L'acronimo ATX è l'acronimo Advanced Technology Extended ed è uno dei possibili fattori di forma. Il formato ATX fornisce quindi chiare istruzioni su quanto grande è l'alloggiamento o, ad esempio, anche un alimentatore per PC o una scheda.

Il formato M-ATX, anche Mini-ATX, ampiamente utilizzato, misura ad esempio 11,2″× 8,2″. Micro-ATX è ancora più piccolo con 9,6″×″. Dall'altro lato dello spettro, XL-ATX costituisce la controparte. Il formato di questo alloggiamento ATX misura 13,5″× 10,3″.

Conoscenze di base su SSI EEB

Un altro fattore di forma che si dovrebbe conoscere è la denominazione SSI EEB. Le prime tre lettere sono per Server System Infrastructure e le tre posteriori per Compact Electronics Bay.

Lo standard è paragonabile alle dimensioni del formato ATX, ma si riferisce soprattutto agli elementi server e in parte ha altre specifiche per il collegamento a vite. La stessa dimensione ATX non può quindi essere necessariamente montata quando le viti sono posizionate in punti diversi.

Conoscenze di base su Mini-ITX

Mini-ITX descrive un fattore di forma molto speciale di una scheda madre. Questo fattore di forma della scheda madre misura sempre 170 x 170 millimetri.

In questo modo l'hardware è notevolmente più piccolo rispetto allo standard ATX e svolge il ruolo di supporto per la Mini Tower e l'alloggiamento Cube. Questo fattore di forma della scheda madre è tuttavia compatibile con ATX grazie alla disposizione delle viti.

Conoscenza di fondo del DTX

Un altro standard noto è DTX. Il formato per le schede madri è sul mercato dal 2007 e più piccolo di ATX. Tuttavia, la compatibilità con le versioni precedenti è garantita.

Per gli alloggiamenti per PC è importante il formato Mini-DTX, che si muove come dimensione tra Mini-ATX e Mini-ITX. Rispetto a questi, offre slot aggiuntivi e quindi più spazio di manovra.

 

Domande frequenti sugli alloggiamenti per PC

È necessario pulire un alloggiamento per PC?

La polvere deve essere rimossa regolarmente. A tale scopo, è essenziale scollegare l'alimentatore e lavorare con un ugello sottile dall'aspirapolvere o con un panno per la polvere. I punti stretti possono essere puliti con un pennello.

Come si possono trovare PC Case silenziosi?

Questa domanda è difficile da rispondere, in quanto i rumori generati dipendono dall'insieme di tutti i componenti integrati. In linea di principio, tuttavia, si può dire che con il numero di ventole aumenta anche la rumorosità. Il produttore be quiet! promuove con i modelli della serie "Pure Base" degli alloggiamenti per PC particolarmente silenziosi.

Tutti i modelli sono dotati di alimentatore?

No, non è così semplice. Chi acquista un nuovo alloggiamento trova sia modelli con alimentatore integrato che modelli dotati solo del collegamento dell'alimentatore. Prima dell'acquisto è importante prestare attenzione a questa situazione.