bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Cose da sapere sulle casseforti

  • Cos'è una cassaforte?

  • Quali sono i tipi di casseforti?

  • Cosa guardare quando si acquista una cassaforte?

  • Domande frequenti: Le domande più comuni sulle casseforti

  • Conclusione: Come acquistare la cassaforte adatta

     

Cos'è una cassaforte?

Una cassaforte è un armadio blindato sicuro che garantisce la conservazione sicura di denaro, oggetti di valore e documenti sensibili. L'obiettivo è quello di proteggere i contenuti dall'accesso di terzi nel modo più elaborato possibile fino a quando questi ultimi non abbandoneranno il tentativo di effrazione senza successo. Inoltre, le casseforti offrono una protezione contro gli influssi naturali esterni che potrebbero danneggiare i vostri beni degni di protezione, ad esempio, a causa di un incendio in casa o di una rottura di un tubo. Il negozio online Conrad offre un'ampia scelta di casseforti che offrono soluzioni diverse per la protezione di preziosi oggetti di valore, dati e documenti sensibili.

 

Quali sono i tipi di casseforti?

Sicurezza della privacy

I documenti e i dati digitali sensibili si trovano in ogni casa privata e in ogni azienda. Un cassaforte per la privacy riduce il rischio di conservare supporti dati analogici e digitali, in quanto li protegge da calore, polvere e umidità. Particolarmente adatto per studi legali, studi medici o ospedali è la conservazione sicura di documenti sensibili di grande importanza.

Cassaforte antintrusione

Una cassetta di sicurezza anti-intrusione ha come compito la classica protezione anti-intrusione. La sicurezza del contenuto è determinata in base a livelli di sicurezza uniformi. L'aspetto esterno è irrilevante per il valore di protezione. L'assicurazione del contenuto dipende dal rispettivo valore di protezione della cassaforte. La minima protezione ufficiale contro le intrusioni è il livello di sicurezza 0, il valore massimo è 6. Maggiore è la protezione contro le intrusioni, più il lavoro è dispendioso per un ladro e, di conseguenza, maggiore è la probabilità che i vostri dati vengano risparmiati da un accesso non autorizzato.

Altro

Il negozio online Conrad offre molte altre possibilità per la protezione dei vostri oggetti di valore. Dalla cassaforte creativa e discreta alla pietra decorativa con scomparto segreto. La mimetizzazione è la carta vincente di questo tipo di cassaforte. Attenzione: Se la cassaforte è stata riconosciuta come tale, purtroppo non offre alcuna protezione per il contenuto.

Porta chiavi e portachiavi

La conservazione delle chiavi in officine, aziende di guida o
anche in casa rappresenta sempre una sfida. Chi

desidera regolare e controllare l'accesso alle chiavi e quindi anche a veicoli, documenti o locali, deve
utilizzare una cassetta portachiavi o un portachiavi.

Cassaforte antincendio

Il cassaforte antincendio, simile al cassaforte per la privacy, serve a schermare il suo contenuto da influenze esterne, in questo caso calore, fuliggine e incendio. A tale scopo, presenta una resistenza al calore definita in base alla classe di qualità S 60 fino alla classe di qualità S 120. In caso di incendio domestico che riscalda la temperatura ambiente a oltre 100 gradi, è estremamente importante un'efficace protezione dal calore. Poiché i supporti digitali possono già presentare danni irreparabili a 50 gradi, che rendono impossibile un altro utilizzo.

Cosa guardare quando si acquista una cassaforte?

L'acquisto di una cassaforte dovrebbe essere ben considerato. Quali cose dovrebbero essere protette da "chi o cosa"? Il contenuto protetto deve essere necessariamente in relazione alla protezione di sicurezza prevista. Non solo la dimensione della cassaforte è fondamentale, ma bisogna anche prestare attenzione a un livello di sicurezza adeguato. Ad esempio, una cassaforte piccola con un alto valore di protezione è più adatta per i supporti dati digitali rispetto ad una cassaforte grande con un basso valore di protezione, ed è anche meglio da nascondere. A ciò si aggiunge la questione di dove posizionare la cassaforte. Una cassaforte a muro offre protezione da tutti i lati, ma è più costosa da installare rispetto a una cassaforte a pavimento. Quando si sceglie il lucchetto, si pone la questione di chi può avere accesso al contenuto. Un codice numerico elettronico o meccanico è particolarmente adatto quando più persone, eventualmente a turni, devono avere accesso alla cassaforte. I codici particolarmente quelli elettronici possono essere facilmente modificati, offrendo così la possibilità di regolare le autorizzazioni di accesso di conseguenza. Una chiave si offre soprattutto per l'uso privato, dove la cassaforte viene utilizzata solo da un numero limitato di persone. 

 

Domande frequenti: Le domande più comuni sulle casseforti

Quale cassaforte è la più sicura?

Le norme europee EN 1143-1 e EN 14450 regolano i livelli di sicurezza della cassaforte per la protezione da intrusioni. Più alto è il livello di sicurezza, più le pareti della cassaforte sono enormi e migliore è la protezione contro le intrusioni. In base a questa suddivisione, l'armadio a muro di classe 6 secondo VDS è considerato la cassaforte più sicura. Per l'uso privato, tuttavia, la protezione di base contro il furto di intrusioni è sufficiente per casseforti di classe 0 e 1 secondo VDS. Sono coperti da assicurazione fino a 65.000 euro. Inoltre, le casseforti con sistema di codici sono generalmente considerate più sicure rispetto ai modelli con sistemi a chiave.

Cosa significa rischio di liquidità? 

Il rischio di cassa indica la quantità di denaro contante che assicurerebbe un'assicurazione. Questo valore varia da assicurazione a assicurazione e dipende anche dal luogo di installazione, dallo spessore della parete e dal tipo di copertura. In generale, più alto è il rischio di cassa, più sicura è la cassaforte. Tuttavia, gli esperti raccomandano di conservare in una cassetta di sicurezza quantità maggiori di denaro contante.

Cosa succede se dimentico il codice? 

Prima di prendere lo strumento e cercare di rompere la cassaforte, è meglio consultare le istruzioni per l'uso della cassaforte. Molti produttori installano un codice master, che viene emesso con l'indicazione del numero di serie e con la prova che si è il proprietario legale della cassaforte. In caso contrario, l'unica soluzione è quella di aprire una cassaforte con un fabbro speciale.

 

Conclusione: Come acquistare la cassaforte adatta 

Trovare la cassaforte giusta è particolarmente semplice nell'ampia scelta che Conrad vi offre. I piccoli e grandi nascondigli segreti, la protezione antincendio, la protezione dei dati o le casseforti antieffrazione offrono le soluzioni più diverse per la protezione dei vostri oggetti di valore e dei vostri dati. È fondamentale identificare il valore materiale degli oggetti di valore da proteggere e i possibili pericoli prima dell'acquisto per poter scegliere di conseguenza il valore di protezione della cassaforte. In particolare, quando si tratta di documenti e file, si dovrebbe considerare non solo la protezione da intrusioni, ma anche un'eventuale protezione antincendio. Se si tiene conto di questi fattori, non c'è più nulla da fare per l'acquisto di una cassaforte adatta.