bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

 

Cose da sapere sulle catene luminose

  • Cosa sono le catene luminose?

  • Quali catene luminose sono adatte all'esterno?

  • Come funziona una catena luminosa a energia solare?

  • Consigli per l'uso delle catene luminose

  • Il nostro consiglio pratico: Allineare correttamente le catene luminose ad energia solare

  • Quali difetti possono verificarsi sulle catene luminose?

 

Cosa sono le catene luminose?

Una catena di luci è una disposizione di lampadine che serve per decorare e illuminare, ad esempio, per una festa. Ma non solo le feste serali estive in terrazza o le tradizionali feste all'aperto con la birra, ma anche le luci colorate o le calde luci bianche delle fiabe. Con questi possono essere illuminate in modo piacevole diverse aree, come i contorni di edifici o parti particolarmente esposte.

In giardino è possibile utilizzare l'illuminazione artificiale per evidenziare i contorni di cespugli e alberi attraverso catene di alberi a LED, ricreando un'atmosfera da favola e molto altro ancora. In ambienti abitativi, mobili, nicchie o cornici per finestre appaiono letteralmente in una luce completamente nuova e luminosa composta da LED bianchi caldi. E come illuminazione natalizia, le catene di luci a LED in bianco caldo o giallo e rosso hanno un effetto piacevolmente festoso. 

Le catene luminose sono composte da lampadine collegate in parallelo come LED o altre lampade su uno o più cavi alimentati con corrente. I circuiti in serie sono piuttosto disadatti, in quanto sono soggetti a errori: Se una lampadina in serie è difettosa, l'intera catena di luci non funziona più.

Le catene luminose a LED sono attualmente standard, ma i prodotti con LED hanno anche degli svantaggi: Con le catene luminose con lampade a incandescenza in versioni E14 o E27 è possibile sostituire singole lampadine difettose. Per le catene luminose a LED, invece, si ha la possibilità di accettare il LED guasto o di rinnovare l'intera catena di luci, in quanto i singoli elementi non possono essere sostituiti.

Il lato positivo: La dotazione con LED offre un notevole miglioramento del bilancio energetico, in quanto spesso è necessario solo un decimo dell'energia per la stessa efficienza luminosa delle tradizionali lampade a incandescenza. Chi si basa su catene luminose a LED colorate o bianche può risparmiare energia.

 

Quali catene luminose sono adatte all'esterno?

Se l'area di applicazione per la catena di luci a LED è esterna, questa deve essere in primo luogo resistente agli agenti atmosferici. La maggior parte delle catene luminose esterne sono alimentate con una piccola tensione tramite alimentatore e garantiscono un tipo di protezione, in genere IP44, in modo da non dover rinunciare all'effetto luminoso desiderato anche in caso di pioggia e neve. Una parte dei prodotti viene alimentata con batterie o tecnologia solare.

La lampadina classica non viene più utilizzata come lampadina, tranne poche eccezioni. Al contrario, si utilizzano catene luminose a LED a risparmio energetico, disponibili in qualsiasi colore e intensità luminosa. Con la tecnologia del LED, oltre alla luce bianca, sono ora disponibili anche colori bianco caldo e colorati nello spettro delle catene luminose. Molte lampadine di catene luminose, utilizzate all'esterno o all'interno, hanno mantenuto la loro forma, ma sono dotate di LED all'interno. La norma DIN 5035 regola tra l'altro le indicazioni "bianco caldo" o "bianco freddo". In questo modo non tutte le catene luminose con l'indicazione "bianco caldo" emettono lo stesso colore, in quanto la temperatura del colore (in kelvin) può essere compresa tra 2700 e 3200 kelvin. Più alto è il valore, più fredda appare la luce emessa.

Alcune catene di luci esterne sono dotate di moduli elettronici, che possono riprodurre programmi di effetti luminosi premendo un pulsante. Alcuni possono anche essere programmati individualmente per creare effetti secondo i propri gusti. Ulteriori comodità sono i telecomandi o le prese WLAN. In questo modo la catena di luci può essere controllata tramite smartphone o tablet.

A seconda di come e dove si desidera decorare, sono disponibili diversi colori di luce e diversi colori di cavi e candele. Inoltre, le catene luminose sono disponibili in diverse lunghezze e con diversi tipi di lampadine, soprattutto lampade a incandescenza o LED. Per quanto riguarda l'alimentazione elettrica sono disponibili catene luminose a energia solare, a batteria, a batterie ricaricabili e alimentate dalla rete. Questi ultimi sono particolarmente adatti soprattutto quando è disponibile un'alimentazione esterna nelle vicinanze. L'illuminazione in luoghi più esposti all'aperto come alberi o siepi dipende a volte da altre fonti di energia elettrica - qui il funzionamento a energia solare è una buona soluzione.

 

Come funziona una catena luminosa a energia solare?

Ci sono catene luminose a LED per l'uso esterno che funzionano con la tecnologia solare. In questo modo, le catene di luci a energia solare possono essere alimentate dall'esterno tramite un modulo solare separato e quindi non necessitano di un alimentatore o di un collegamento di rete. Le catene di luci a LED a energia solare funzionano esattamente come i grandi "parenti" nella tecnologia solare: Con la potenza del sole i LED vengono alimentati e contemporaneamente, tramite un modulo elettronico integrato, una batteria tampone che fornisce corrente alla catena di luci a LED in tempi di scarsa illuminazione. Con i LED efficienti, in questo modo si raggiungono anche tempi di illuminazione piacevoli e lunghi al buio.

 

Consigli per l'uso delle catene luminose

La durata massima della luce delle catene luminose ottenibile dipende dallo stato di carica e dalla modalità di funzionamento per i modelli a batteria. Può variare da diverse ore a diverse settimane. Le batterie ricaricabili, non solo delle catene luminose a energia solare, hanno una durata limitata da uno a due anni e devono essere sostituite.

Proteggere i cavi delle catene luminose con materiale isolante e di fissaggio aggiuntivo da spigoli vivi e materiali da costruzione abrasivi come intonaco o gesso. I cavi non devono essere in grado di muoversi anche in caso di vento e devono essere disposti in modo fisso. I materiali di posa e fissaggio necessari sono disponibili presso il nostro negozio online. Se è necessario utilizzare cavi di prolunga per l'alimentazione elettrica degli alimentatori dalla rete a bassa tensione, assicurarsi che il tipo di protezione sia mantenuto, ad esempio con apposite scatole di connettori del nostro negozio online, in particolare quando si utilizza all'aperto.

Quando si utilizzano prese WLAN, assicurarsi che la rete WLAN sia ancora sufficientemente forte nella posizione desiderata. Se necessario, utilizzare i ripetitori WLAN. Le catene luminose dritte, dotate di lampade a incandescenza classiche, non devono essere utilizzate in condizioni di avvolgimento o in imballaggio.

 

Il nostro consiglio pratico: Allineare correttamente le catene luminose ad energia solare

Durante l'installazione delle catene luminose a energia solare, assicurarsi che i moduli solari siano rivolti verso sud e non siano all'ombra. In caso contrario, il funzionamento potrebbe essere compromesso. L'appannamento può verificarsi in particolare in giardino a causa di foglie che fuoriescono o del posizionamento del modulo solare troppo vicino agli edifici. Anche la neve in inverno può avere effetti negativi sull'incidenza della luce. I moduli solari devono quindi essere protetti dalla neve o essere regolarmente liberati.

  

Quali difetti possono verificarsi sulle catene luminose a LED?

Se la luce a LED non si accende, controllare prima l'alimentatore, eventuali fusibili esistenti e i cavi di alimentazione per l'alimentazione elettrica o per le lampadine per verificare che non siano danneggiati. Se una catena di luci a LED a energia solare non si accende da sola al buio: Verificare che l'interruttore principale sia acceso. Anche fonti di luce esterne, come ad esempio lampioni stradali, possono simulare la luce diurna e quindi impedire che la catena di luci si accenda.
Assicurarsi che le batterie e gli accumulatori siano intatti e che i collegamenti siano correttamente polarizzati e che i contatti siano puliti al momento della sostituzione.