Come possiamo aiutarti?
Cavi antenne satellitari
Cose da sapere sul cavo satellitare, cavo d'antenna
-
Cos'e un cavo d'antenna da satellite?
-
Criteri di acquisto per cavo SAT
-
Il cavo dell'antenna
-
Struttura di un cavo per antenna
-
Criteri di acquisto importanti per cavo SAT, cavo antenna
Cos'e un cavo d'antenna da satellite?

Un cavo SAT è composto da un cavo coassiale e dai collegamenti a spina adatti per l'uso tra il convertitore di segnale (LNB) del parabola satellitare e il ricevitore. Il cavo è uno dei componenti più importanti per un piacere di visione senza interferenze, pertanto è necessario prestare attenzione alla qualità. Il negozio di Conrad per clienti commerciali offre diversi cavi di alta qualità da questo settore.
Tecnicamente, un cavo SAT è un conduttore concentrato o coassiale. Ciò significa che diversi rivestimenti sono avvolti simmetricamente attorno a un filo, cioè intorno a un centro comune. Il conduttore principale è in rame ed è responsabile della conduzione del segnale. Rileva il segnale dell'LNB e lo inoltra al ricevitore. Il filo è circondato da uno strato di isolamento che separa i rivestimenti dal conduttore in rame.
Criteri di acquisto per cavo SAT
1. La larghezza del cavo
Il diametro di un cavo fornisce indicazioni importanti su come il conduttore interno è protetto da segnali di disturbo e altre radiazioni esterne. In sezione, i cavi SAT con connettori F hanno una sezione da 3 a 10 mm.
Per una protezione sufficiente, il diametro del cavo deve essere di almeno 5 mm. In alcuni punti è necessario piegare o curvare i cavi SAT per accoppiarli con un'interfaccia. Se il cavo ha un conduttore interno troppo sottile, viene danneggiato rapidamente in caso di sollecitazione meccanica.
2. Attenuazione schermatura (dB)
L'attenuazione è indicata in "dB" ed è probabilmente il valore decisivo per la qualità dei cavi. Una buona schermatura è importante in modo che le influenze esterne (WLAN, telefono cellulare, interruttore radio) non compromettano il segnale. In genere, il valore deve essere di almeno 90 dB, come regola generale: Più alto è il valore dB, più alto è il cavo. Più corto è il cavo, meno importante è la schermatura.
I cavi più schermati sono utili quando devono essere posati intorno ad angoli o bordi. Hanno una maggiore stabilità e sono più insensibili alle sollecitazioni meccaniche. Alcuni cavi sono inoltre schermati più volte, offrendo una protezione aggiuntiva.
La sicurezza effettiva delle interferenze non dipende solo dal valore di schermatura. È importante anche la posa del cavo. Una maggiore distanza da potenziali fonti di interferenza (stazioni base di telefoni, WLAN) favorisce il grado di protezione.
3. Attenuazione del segnale (dB)
Il valore per l'attenuazione del segnale deve essere basso. Con una frequenza di 950 MHz nella gamma SAT, i cavi con attenuazione del segnale inferiore a 20 dB per 100 metri sono adatti. Perché è necessaria un'attenuazione del segnale? Durante il trasporto del segnale tra LNB e il ricevitore si verifica un'attenuazione del segnale. Si applica: Più forte è l'attenuazione del segnale per 100 metri, maggiore è la perdita media del segnale. Per trasmissioni ottimali, è necessario selezionare cavi con bassa schermatura del segnale.
4. Connettori
I cavi satellitari sono collegati con connettori F. Per lo più, i cavi sono già pre-confezionati. Nel caso in cui non sia inclusa alcuna spina, prestare attenzione al tipo di cavo utilizzato. Il montaggio deve essere assolutamente preciso, in quanto la spina funge da ulteriore meccanismo di protezione contro i segnali di disturbo.
Il cavo dell'antenna
I cavi dell'antenna guidano il segnale tra l'antenna e il ricevitore, idealmente a bassa perdita. In precedenza erano in uso i cosiddetti cavi a filo singolo, oggi si punta su modelli simmetrici, cioè cavi a due fili.
Le seguenti caratteristiche indicano le linee dell'antenna:
- I cavi dell'antenna sono dotati di diverse resistenze che devono essere adattate all'applicazione.
- I cavi dell'antenna irradiano verso l'esterno e sono uno dei più grandi trasmettitori di segnali di disturbo per altri dispositivi.
- I cavi dell'antenna sono soggetti a segnali di disturbo provenienti dall'ambiente.
Struttura di un cavo per antenna
I cavi dell'antenna sono cavi ad alta frequenza che possono essere suddivisi in quattro componenti:
- Il conduttore interno è in rame ed è responsabile della conduzione del segnale.
- Dielettrico: Questo descrive il materiale isolante che circonda il conduttore interno. L'isolatore è generalmente realizzato in aria e si trova tra conduttori esterni e interni.
- Il conduttore esterno: Anche in rame
- Rivestimento: La guaina del cavo è realizzata in materiale impermeabile e resistente alla corrosione. La maggior parte dei casi viene utilizzata in plastica o PVC.
Criteri di acquisto importanti per cavo SAT, cavo antenna

Impedenza tipica
La resistenza d'onda è nota anche come impedenza o resistenza caratteristica. I cavi RF sono progettati meccanicamente in modo che determinate impedenze dei cavi siano molto adatte. Queste includono resistenze da 50 Ohm, 75 Ohm, 95 Ohm e 120 Ohm. Per l'utilizzo di tecniche radio è ottimale una resistenza di 50 Ohm. Le resistenze più elevate compromettono le applicazioni radio.
Attenuazione del cavo
Il campo di applicazione determina l'attenuazione del cavo necessario. Maggiore è la frequenza, maggiore dovrebbe essere l'attenuazione. I conduttori interni rigidi hanno valori di attenuazione inferiori rispetto ai conduttori. Il rame puro è un buon materiale per un conduttore interno. La qualità può essere aumentata con cavi in rame placcati in argento. La temperatura di lavoro influenza il grado di attenuazione del cavo. In questo caso, più alta è la temperatura di lavoro e il calore totale del cavo dell'antenna, maggiore sarà l'attenuazione. Per questo motivo, quando si posano scale esterne, è necessario osservare le condizioni ambientali (ad esempio, punti di irradiazione solare).
Rivestimento in plastica
Il rivestimento esterno del cavo non è generalmente un criterio determinante per la decisione di acquisto, ma deve essere tenuto in considerazione durante l'uso all'esterno. Per la selezione sono importanti le seguenti domande:
- Quali sono le condizioni di utilizzo e l'intervallo di temperatura?
- Quanto è resistente il rivestimento esterno ai prodotti chimici?
- Qual è la resistenza ai raggi UV?
- Quale protezione antincendio è fornita? Il cavo stesso prenderà fuoco? I gas si sviluppano in caso di incendio?