Acquistati più frequentemente

    Meest gekocht

    Articoli più votati

    Best beoordeelde producten

    Consulente

    Fatti interessanti sui cavi di alimentazione

    • Cos'è un cavo?

    • Quali sono i tipi di cavi di alimentazione?

    • Domande frequenti sulla scelta dei cavi di alimentazione

    I cavi di alimentazione sono conduttori isolati per l'alimentazione elettrica. Il cavo tra due connettori funge da conduttore. Nella guaina il conduttore effettivo è protetto, di solito si tratta di un filo di rame o rame alluminio. Per i punti di collegamento sono disponibili diverse forme di spina come raccordi. Un sistema comune per l'assegnazione delle diverse forme di spine è il sistema CEE.

    I cavi di alimentazione vengono utilizzati come prolunga per la presa di corrente come fonte di energia primaria o come collegamento ai sottodistributori come avvolgicavo, che a loro volta vengono collegati a una fonte di alimentazione. In genere, su entrambe le estremità del cavo sono montati connettori prefabbricati. Un'eccezione è costituita dai cavi di collegamento, che hanno solo una spina e un'estremità aperta per il montaggio sul dispositivo.

    Suggerimento per la ricerca: In questa categoria è disponibile un'ampia gamma di cavi di alimentazione con diversi connettori e prese preconfezionati per l'installazione elettrica flessibile in edifici e in ambienti esterni.  

    • Cavo senza spina
    • Prese multiple, cosiddette prese multiple

    Cos'è un cavo?

    I cavi sono noti anche come conduttori. Il conduttore elettrico è circondato all'esterno da una guaina isolante come strato protettivo. Poiché la loro struttura con il filo al centro della sezione del cavo e la guaina esterna è simile a un tubo flessibile, cavo flessibile è un altro sinonimo di cavo elettrico. Nella maggior parte dei casi si tratta di tubi flessibili in PVC con uno strato di plastica come isolamento.

    Cavo di collegamento di corrente

    Cavo di collegamento a tre fili con rivestimento isolante

    Quali sono i tipi di cavi di alimentazione?

    Nel nostro negozio troverete un'ampia gamma di cavi di alimentazione pre-realizzati con spine per l'alimentazione semplice di dispositivi elettrici e per la distribuzione o l'estensione della infrastruttura elettrica.

    Cavo di collegamento

    I cavi di collegamento sono montati direttamente sul dispositivo e servono la sua alimentazione tramite la spina sull'altra estremità del cavo. Diversi dispositivi richiedono cavi diversi. Naturalmente, per esempio, una stufa con un cavo di alimentazione rigido richiede come collegamento un cavo di alimentazione diverso da un piccolo dispositivo, che riceve meno corrente rispetto al normale flusso dalla presa di corrente tramite un alimentatore.

    Osservare le istruzioni del produttore nelle schede tecniche del prodotto per l'area di utilizzo consentita!

     

    Avvolgicavo CEE

    Gli avvolgicavi con slot CEE standard vengono utilizzati per la distribuzione della corrente. I'avvolgicavo stesso viene generalmente alimentato dal cavo di collegamento nella presa di corrente. Il numero di slot determina il numero di dispositivi a cui il tamburo del cavo può distribuire questa corrente. Il cavo di collegamento avvolto funge da prolunga, in modo che la corrente non sia disponibile solo nell'ambiente diretto della presa, ma anche dove viene prolungata con l'aiuto del tamburo per cavi, ad esempio, dal collegamento della cantina al giardino al prato e contemporaneamente si sente la radio tramite un altro slot.

    Quando si utilizzano gli slot su un avvolgicavo, è importante che i carichi massimi consentiti in base alle indicazioni del produttore non vengano superati quando si collegano più dispositivi.

    Avvolgicavo professionale con diverse opzioni di innesto

    Avvolgicavo professionale con diverse opzioni di innesto

    Prolunga CEE

    I cavi di prolunga CEE sono semplici cavi con spine e prese CEE standard per l'estensione di linee elettriche. Durante la scelta, assicurarsi di aver bisogno di una spina o di una presa per il collegamento all'alimentazione elettrica e per il collegamento all'utenza come controparte per la struttura esistente di dispositivi e cavi.

    Avvolgicavo

    I tamburi dei cavi possono essere dotati di spine CEE standard o di altri slot e funzioni adattatore. Vengono utilizzati per prolungare e distribuire un'alimentazione elettrica. I'avvolgicavo stesso viene solitamente alimentato tramite una presa tradizionale, il cavo di collegamento prolunga questo cavo di alimentazione e, attraverso più slot sul tamburo del cavo, la corrente può essere ridistribuita a più utenze elettriche (dispositivi)

    Cavo IEC

    I cavi per apparecchi "a freddo" possono essere utilizzati solo per il collegamento di dispositivi che non sviluppano un grande calore durante il funzionamento, altrimenti il cavo potrebbe danneggiarsi a causa dello sviluppo di calore. Questo tipo di cavo è più economico nella produzione. Ad esempio, i dispositivi a freddo sono computer.

    Cavo di alimentazione

    Cavo di alimentazione, ad esempio per TV a schermo piatto e altri dispositivi multimediali

    Cavo di alimentazione, ad esempio per TV a schermo piatto e altri dispositivi multimediali

    I cavi di alimentazione vengono utilizzati per il collegamento di dispositivi alla rete elettrica che non sono adatti per il funzionamento con i normali 230 V dalla presa di corrente. Un alimentatore sul cavo funge da adattatore e converte la corrente di uscita dalla presa a correnti più basse per i consumatori, come gli elettrodomestici da cucina o gli altoparlanti. Spesso il cavo di alimentazione funziona anche come raddrizzatore, il che significa che converte la corrente alternata in corrente continua.

    Cavo prolunga

    Cavi di prolunga: I cavi di prolunga sono necessari se l'alimentatore ha i parametri corretti per l'utente ma non è disponibile nel posto giusto. I cavi di prolunga consentono di superare la distanza dalla fonte di alimentazione al dispositivo collegato.

     

    Cavo prolunga

    Cavo di prolunga con connettori di contatto di protezione tedeschi

    Domande frequenti sulla scelta dei cavi di alimentazione

    I cavi di alimentazione per uso interno sono diversi da quelli per uso esterno?

    Sì. Quando si selezionano i cavi di alimentazione, prestare attenzione all'area di utilizzo. I cavi di alimentazione e i distributori per l'uso in ambienti esterni sono isolati in modo diverso e quindi resistenti agli agenti atmosferici contro l'umidità e le variazioni di temperatura. Anche in ambienti interni umidi come cantine o bagni, utilizzare solo cavi approvati per l'uso in ambienti esterni.

    Quali spine e prese sono necessarie?

    I cavi di alimentazione sono conduttori isolati con due estremità come punti di collegamento. Su entrambi i lati sono necessari connettori e prese adatti, a seconda di cosa si voglia collegare. Una spina si adatta a una presa. Se invece hanno una presa come punto di collegamento, è necessario un cavo con spina‘ maschio.

    Cosa significa l'etichettatura CEE?

    Il sistema CEE è una variante per l'assegnazione di spine e prese adatte. CEE 7/4 e CEE 7/3 sono, ad esempio, la spina di contatto di protezione tedesca e la presa di contatto di protezione tedesca adatta (tipo F). Inoltre, sono disponibili etichette specifiche per i sistemi a innesto.

    Cos'è un contatto a terra?

    I contatti di protezione sono dotati di messa a terra per motivi di sicurezza. A tale scopo è necessario almeno un cavo a tre conduttori: Per il circuito è disponibile una linea di alimentazione e un ritorno, il terzo contatto è collegato al cavo di messa a terra, che devia correnti elevate in caso di guasto e, se necessario, attiva il fusibile nella scatola di comando. Sia il cavo che la spina di contatto di protezione devono essere dotati di cavi adatti, almeno a tre fili, in modo che la funzione di protezione possa essere realizzata.

    Cosa bisogna considerare per quanto riguarda l'isolamento dei cavi di alimentazione?

    Poiché i cavi in uso conducono corrente, la loro guaina deve fornire una protezione sufficiente dal contatto. Inoltre, per alcuni scopi di utilizzo è necessaria una schermatura sufficiente contro i campi elettromagnetici, in modo che altri dispositivi non siano disturbati nell'ambiente del cavo.

    Qual è la differenza tra un cavo e un conduttore?

    I cavi di alimentazione sono una classificazione dei cavi elettrici. I cavi possono essere anche semplici fili o altri materiali. I cavi sono inoltre dotati di una guaina con funzione di isolamento come protezione da contatto e per la schermatura di influenze elettromagnetiche.

    Dove posso trovare dei cavi senza spina?

    Per i cavi senza spina per utenti esperti e professionisti, vedere la sezione dedicata del negozio Conrad on line, connettori e cavi.