bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Fatti interessanti sul cavo singolo

  • Cosa sono i conduttori singoli?

  • Campi di applicazione per conduttori singoli

  • Famiglie di colori

  • Abbreviazioni che vale la pena conoscere

  • FAQ - domande frequenti sui cavi unipolari

  • Principali produttori e marchi

 

Cosa sono i conduttori singoli?

I cavi unipolari sono cavi di potenza unipolari o bipolari costituiti da uno o più fili molto sottili e intrecciati come conduttori a trefoli, ciascuno con o senza guaina isolante. Il vero conduttore di corrente è composto da rame, alluminio, argento o una combinazione di questi materiali.

La guaina serve a isolare il mondo esterno dal conduttore sotto tensione e ha alcune proprietà aggiuntive. Spesso è ignifugo, resistente agli oli e ai grassi, ai raggi UV o agli acidi. Il materiale isolante è disponibile in diversi colori. Inoltre, nell'isolamento può essere inserita una schermatura contro le influenze elettromagnetiche dell'ambiente o per evitare, ad esempio, la radiazione ad alta frequenza dal cavo. I conduttori singoli possono anche essere stagnati. Le sezioni dei cavi vanno da 0,01 a 240 millimetri quadrati.

Durante la produzione, i produttori devono rispettare i valori limite di sostanze pericolose per la salute e pericolose per l'ambiente. A tale scopo è prevista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La denominazione non ufficiale è RoHS(2) e viene offerta Conrad come criterio di selezione nel negozio.

 

Campi di applicazione per conduttori singoli

Questa classificazione serve anche come orientamento per l'acquisto di singoli fili. Con gli imballaggi industriali in grandi quantità o lunghezze sono possibili prezzi di acquisto convenienti.

Cavi per veicoli
nel settore automobilistico è la priorità con conduttori in rame sotto forma di filo o come cavetti. Il cavo del veicolo è adatto per un intervallo di temperatura da -40 a più 105 gradi Celsius.

Questi conduttori ad alta temperatura
sono conduttori singoli con maggiore resistenza alla temperatura. Inoltre, sono resistenti ai raggi UV, agli oli e ai grassi, agli agenti atmosferici, all'abrasione, senza alogeni e hanno un basso sviluppo di fumo e alta qualità.

Filo di rame
in filo di rame stagnato o non stagnato e senza isolamento.

Cavetti

I cavi flessibili massimi sono adatti per il cablaggio interno di componenti mobili con sollecitazioni meccaniche medie, come linee di collegamento in laboratorio, quando si lavora con piccole tensioni, o come collegamenti mobili nella tecnica di cablaggio, nonché come linee di misura.

Cavi di messa a terra

I cavi di messa a terra vengono utilizzati per la messa a terra di dispositivi, veicoli e altri sistemi.

Cavi di misura

I cavi di misura vengono utilizzati in particolare per il cablaggio di strumenti di misura, armadi elettrici e componenti elettrici. Nei sistemi di trasmissione e ricezione vengono utilizzati conduttori singoli schermati. L'isolamento è flessibile grazie al PVC.

Cavi per cablaggi

Il filo di commutazione viene utilizzato per la posa in tubi su e sotto l'intonaco, in canali di installazione chiusi e per il cablaggio interno di dispositivi, impianti di commutazione e distribuzione. Il conduttore non è adatto alla posa diretta sotto l'intonaco, ma in apposite canaline o corrugati.

Fili per avvolgimenti

Il filo di avvolgimento con sezioni di solito ridotte viene utilizzato per motori elettrici, trasformatori e bobine di potenza.

Cavi per canaline

Questi cavi sono destinati alla posa in tubi su, dentro e sotto l'intonaco e in canali di installazione chiusi. Inoltre, per il cablaggio interno di dispositivi, impianti di commutazione e distributori e per la posa protetta in e su lampade con una tensione nominale fino a 1.000 volt di tensione alternata o 750 volt di tensione continua contro la terra.

Accessori

Gli accessori necessari quando si lavora con conduttori singoli includono bobine vuote per l'avvolgimento e lo svolgimento e per lo stoccaggio di cavi.

 

Famiglie di colori

Gli strati di isolamento hanno diversi colori, in modo da poter distinguere i conduttori nella loro funzione. Ad esempio, se una lampada viene collegata nel salotto, i conduttori del cavo del coperchio devono essere collegati ai conduttori del cavo della lampada in modo corretto. Ciò avviene in base all'identificazione del colore:

  • Nero o marrone: Fase (L). Conduttore sotto tensione, chiamato anche conduttore esterno. Questo è sotto tensione e alimenta l'utenza.
  • Blu o grigio: Conduttore neutro (N). Questo è il conduttore di ritorno di corrente.
  • Verde-giallo: Conduttore di protezione (PE). Conduce una pericolosa tensione di contatto a terra su alloggiamenti in metallo conduttivi. 

 

Abbreviazioni che vale la pena conoscere

Tutti i fili, i cavi e i cavi sono contrassegnati con delle abbreviazioni. Esiste una norma europea. Cavi identici da altri paesi possono essere utilizzati con denominazioni completamente diverse. Di seguito sono riportate alcune abbreviazioni importanti:

  • CCA: Copper clad alluminio, sta per alluminio rivestito in rame. Questi cavi sono stati utilizzati spesso in installazioni elettriche, in quanto sono ancora molto più economici rispetto ai cavi in rame. L'alluminio guida la corrente elettrica in modo meno fluido rispetto al rame. Per compensare questo, è possibile scegliere una sezione del cavo di circa 1,6 volte più grande con l'alluminio.
  • H è l'acronimo di armonizzato e X per i tipi speciali di conduttori. Le seguenti combinazioni di numeri e lettere forniscono indicazioni sulla struttura e sull'ambito di applicazione dei fili, come indicato nelle specifiche del produttore. Ad esempio H07V-K o X05V-K.
  • LiFY: Cavo di collegamento e di controllo, singolo conduttore speciale in PVC, cavo di misura a filo sottile e altamente flessibile, protetto per bassa tensione, non infiammabile, utilizzabile fino a un massimo di 70 gradi Celsius.
  • LiY: Cavo di commutazione per apparecchi di telecomunicazione e gruppi elettronici.
  • PTFE: Il politetrafluoroetilene, noto con il marchio Teflon, è resistente ai solventi e alle temperature fino a 260 gradi Celsius, ha le migliori caratteristiche elettriche, ma ha un elevato costo del materiale. Il PTFE viene utilizzato come dielettrico e rivestimento del cavo.
  • SIF/GL: Cavo conduttore in silicone con treccia in vetro per il cablaggio interno di lampade e dispositivi e per il cablaggio di quadri elettrici e distributori. Le versioni GL sono adatte per maggiori sollecitazioni meccaniche, inoltre sono resistenti al calore e prive di alogeni e sono quindi adatte per l'industria dell'acciaio e del vetro, per la costruzione di sauna e solarium, elementi riscaldanti e riscaldanti, per l'illuminazione, per la climatizzazione o per la costruzione di forni.
  • SPOFC: Indica rame argentato e privo di ossigeno.
  • YV: Cavo di commutazione rigido con isolamento in PVC.

 

FAQ - domande frequenti sui cavi unipolari

Quale cavo viene utilizzato per cosa?
Per trovare il cavo giusto per ogni scopo di utilizzo, i produttori offrono una documentazione completa sui loro prodotti. Alcune pagine web dei produttori sono dotate di un cosiddetto strumento di ricerca dei cavi.

Quali norme o standard si applicano ai cavi?
La portata di corrente di cavi e conduttori è definita, a seconda del tipo, in DIN VDE 0298-4, DIN VDE 0276-603, DIN VDE 0276-620 e DIN VDE 0276-1000 per le condizioni ambientali più comuni. Per esigenze particolari sono disponibili cavi e conduttori con il premio FE 180/E 30. Questi rimangono funzionanti nel fuoco per almeno 30 minuti e offrono fino a 180 minuti di mantenimento dell'isolamento. Sono utilizzati ad esempio in ascensori, porte e sistemi di sicurezza, di allarme antincendio o di emergenza.

Posso utilizzare un cavo di ricambio di un colore diverso?
In nessun caso è consigliabile e addirittura vietato in molte applicazioni. Per alcune applicazioni sono stati definiti i colori dei cavi, che forniscono all'installatore un orientamento immediato all'installazione.

Quanto dura un cavo?
La durata dei cavi è indicata a seconda del produttore con 30-50 anni.

Come si nota il cavo difettoso?

  • Rottura visibile del cavo e/o dell'isolamento
  • Interruzione completa dell'alimentazione
  • Variazioni di corrente
  • Riscaldamento del cavo
  • Morsetti di collegamento allentati

 

Principali produttori e marchi

Alpha Wire, con sede nel New Jersey/USA, produce da oltre 90 anni cavi, cavi e tubi flessibili.

Faber Kabel di Saarbruecken è da oltre 40 anni uno dei principali fornitori del settore dei cavi e dei cavi.

Helukabel è un produttore e fornitore di cavi, cavi e accessori per cavi con sede a Hegingen, vicino Stoccarda.

Kabeltronik è una società di medie dimensioni nel settore dei cavi speciali di Denkdorf, nata nel 1984.

LAPP produce cavi flessibili, cavi di collegamento e di controllo, accessori per cavi, nonché fibre ottiche e dati dal 1957. La sede principale dell'azienda è Stoccarda.

Medi Kabel è un fornitore di cavi e conduttori, nato nel 1987, con sede in Baviera.