Come possiamo aiutarti?
Computer per biciclette
Cose da sapere sui computer per biciclette
-
Cosa sono i Bike Computer?
-
Quali sono i tipi di computer per bicicletta?
-
Cosa si dovrebbe considerare per l'acquisto di computer per bicicletta?
-
FAQ: Le domande più comuni sui computer per bicicletta
-
Conclusione: In questo modo è possibile trovare il computer giusto per le biciclette
Cos'è un Bike Computer?
I computer per bicicletta sono piccoli dispositivi progettati in modo chiaro, che con funzioni molto diverse supportano il ciclista durante il suo tour. Sui piccoli display è possibile richiamare le informazioni sulle condizioni meteorologiche e molte funzioni sono rivolte al ciclista sportivo. Velocità, frequenza cardiaca o distanza percorsa forniscono informazioni affidabili su come la sessione di allenamento è stata svolta e quante calorie sono state bruciate. Molti dispositivi sono inoltre in grado di fornire anche una forma di navigazione. Questi modelli sono particolarmente adatti per i fan di lunghi percorsi in bicicletta attraverso paesaggi sconosciuti. In combinazione con i dati meteorologici, un apposito bike computer fornisce al ciclista da trekking una serie di informazioni che rendono il suo viaggio ancora più piacevole e, soprattutto, più prevedibile.
I dispositivi vengono montati in un punto adatto sul manubrio in modo che il cambio di marcia e il freno possano essere azionati senza compromessi, ma il ciclista può comunque tenere sempre sotto controllo il display. In diversi modelli, i dispositivi sono un complemento moderno e funzionale sia per i ciclisti sportivi che per la vita quotidiana.
Quali sono i tipi di computer per bicicletta?
Funzione barometro
I computer per bicicletta con un barometro integrato sono un grande aiuto nella previsione del tempo durante un giro in bicicletta. Un barometro è in grado di determinare la pressione assoluta dell'aria. In poche parole, l'aumento della pressione dell'aria indica un buon tempo, mentre una caduta della pressione dell'aria indica un maltempo. Il barometro è solo una parte delle possibilità di previsione del tempo, in quanto anche le condizioni meteorologiche avverse possono precedere un aumento della pressione dell'aria.
Indicatore di temperatura
I dispositivi con indicatore di temperatura integrato forniscono informazioni sulla temperatura ambiente attuale. L'indicatore di temperatura consente al ciclista di riconoscere in anticipo la direzione in cui si sviluppa il tempo. In inverno, il ciclista può prepararsi per eventuali strade scivolose in tempo utile non appena l'indicazione della temperatura mostra meno gradi. Per i ciclisti sportivi, questa funzione può fornire informazioni importanti, soprattutto nelle giornate calde con temperature molto alte, in modo che il ciclista non si sforzi troppo e non si disidrati quando la temperatura supera i 30 °C.
Indicatore di rotta
Una visualizzazione esatta della distanza già percorsa è utile in diversi ambiti di utilizzo. Durante i tour di trekking in diversi giorni vengono spesso stabilite delle destinazioni giornaliere. Qui la distanza percorsa fornisce informazioni dove sono i ciclisti in rapporto al programma. Ciò significa che si possono fare piccole pause quando il programma lo permette o il gruppo deve accelerare per raggiungere puntualmente l'alloggio prenotato. Per i ciclisti che salgono in bicicletta per motivi sportivi, la distanza percorsa può fornire informazioni sui progressi nell'allenamento in relazione al tempo necessario. Spesso è possibile leggere sia il chilometraggio giornaliero che il chilometraggio totale percorso.
Visualizzazione dell'ora
Quasi tutti i computer per bicicletta visualizzano l'ora corrente. Inoltre, la visualizzazione dell'ora può essere utilizzata spesso anche come timer o conto alla rovescia. Per esempio, chi si è fatto un giro in bicicletta di mezza ora ogni giorno, con un computer per bicicletta si risparmia la vista costante dell'orologio da polso e garantisce una maggiore sicurezza con entrambe le mani sul manubrio.
Indicatore di velocità
Questa funzione fornisce al ciclista, come in un'auto, informazioni sulla velocità di marcia della bicicletta. Inoltre, i dati come la velocità media possono essere letti con molti dispositivi, il che è un importante vantaggio del conducente sportivo in termini di prestazioni.
Frequenza cardiaca
Dotato di questa funzione, i produttori si orientano verso la bicicletta sportiva o che si adatta alla salute. Per lo più, i dati vengono registrati tramite una fascia toracica in dotazione e inoltrati in modalità wireless al computer per bicicletta. In questo modo è possibile allenarsi in modo estremamente efficace nell'intervallo di impulsi ottimale e il ciclista può proteggersi da un'eccessiva richiesta. Per le persone con problemi di salute, questa funzione può essere protetta in modo affidabile da un carico eccessivo.
Consumo calorico
I computer per bicicletta con questa possibilità di visualizzazione sono rivolti agli sportivi attenti alla salute. A seconda degli obiettivi di allenamento o del piano utilizzato per il ciclismo, il consumo di calorie indica inoltre il risultato. Chi integra i viaggi regolari con la ruota nella sua vita quotidiana può utilizzare il display e decidere ogni giorno se ha fatto un dessert.
Frequenzimetro
Anche questa funzione è principalmente destinata a conducenti sportivi o attenti alla salute. La frequenza di pedalata fornisce informazioni sulla frequenza di rotazione dei pedali per unità di tempo. Proprio su lunghe distanze si consiglia di selezionare sempre una marcia in meno, per poter resistere a un carico duraturo. I ciclisti da corsa utilizzano la funzione per allenarsi in modo particolarmente efficace e per passare da carichi pesanti, scalate o fasi di resistenza.
Navigazione breadcrump
La cosiddetta navigazione briciole di pane mostra al ciclista un percorso ridotto. Nella maggior parte dei casi, brevi righe di testo spiegano in che direzione il viaggio deve essere portato avanti.
Cosa si dovrebbe considerare per l'acquisto di computer per bicicletta?
Prima di acquistare, pensate esattamente a quali funzioni avete effettivamente bisogno. In generale, più cose possono essere visualizzate e richiamate, aumenta anche la dimensione del display e il funzionamento diventa un po' più complicato. Meno i dispositivi vengono visualizzati, più maneggevoli sono e possono essere controllati in modo estremamente semplice. I conducenti sportivi dovrebbero scegliere computer per bicicletta che possano visualizzare e valutare numerose informazioni in merito a velocità, distanza e dati relativi alla salute. I fan di lunghi tour in bicicletta sono ben consigliabili con navigazione, velocità e indicazioni di percorso. Utilizzate anche le valutazioni di altri clienti che hanno già avuto esperienza con i singoli dispositivi per la vostra scelta.
FAQ: Le domande più comuni sui computer per bicicletta
Come vengono determinati i dati e trasmessi al display?
Sono disponibili sia modelli wireless che cablati, in cui i dati vengono trasmessi da un sensore al display. Spesso anche gli smartphone possono essere condivisi con il computer per bicicletta.
Quanto durano le batterie ricaricabili?
I moderni computer per bicicletta dispongono di potenti batterie ricaricabili che garantiscono un funzionamento di circa 24 ore. Molti dispositivi sono inoltre in grado di registrare e memorizzare un totale di 30 ore di dati di allenamento.
La nostra buona pratica
Chi vuole praticare lo sport in modo efficace con la sua bicicletta può approfittare di dispositivi con diversi programmi di allenamento preimpostati. Proprio per i principianti un modo efficace per ottenere risultati visibili in modo rapido.
Conclusione: In questo modo è possibile trovare il computer giusto per le biciclette
Una volta che avete scoperto quali funzioni sono importanti per voi o su quali potete fare a meno, avvicinatevi al computer giusto per le biciclette grazie alle possibilità di filtraggio. Utilizzate i diversi filtri e scoprite tutto ciò che volete sapere nelle descrizioni dettagliate dei prodotti. In caso di domande relative all'installazione o al funzionamento dell'apparecchio, il negozio Conrad on line è sempre a disposizione con personale qualificato che vi consiglierà in modo completo.