Come possiamo aiutarti?
Connettori per auto
Fatti interessanti sui connettori per auto
-
Cosa sono i connettori per auto?
-
Quali connettori per auto sono disponibili presso Conrad?
-
FAQ - domande frequenti sui connettori per auto
Cosa sono i connettori per auto?
Con i connettori per auto i cavi elettrici della rete a bordo dell'auto vengono collegati in modo affidabile tra di loro o con le utenze dell'autovettura stessa. I collegamenti a spina sono a blocco positivo e possono essere nuovamente separati se i componenti devono essere sostituiti. L'assemblaggio e lo scollegamento sono possibili a seconda del tipo di questi connettori con o senza utensili.
I connettori per auto sono progettati per resistere ai maggiori requisiti di carico meccanico e termico dell'auto, senza che i collegamenti si guastino. Oltre ai collegamenti avvitabili, i connettori per auto sono dotati di elementi di sicurezza meccanici che si innestano tra loro in modo da mantenere il collegamento a innesto affidabile con le vibrazioni che si verificano nel veicolo.
I connettori per auto, oltre ai veri contatti elettrici, sono solitamente circondati da un alloggiamento in plastica o rivestiti con un robusto materiale isolante. Gli alloggiamenti sono inoltre disponibili come alloggiamento vuoto, che possono essere dotati di contatti a innesto in base alle specifiche esigenze del modello di auto. Gli alloggiamenti e gli isolamenti sono progettati per resistere a lungo all'usura dovuta all'attrito su parti della carrozzeria, urti e vibrazioni. I connettori speciali sono dotati di ulteriori elementi meccanici per il fissaggio alla carrozzeria dell'auto o ai materiali isolanti.
Il collegamento del connettore effettivo con il cavo avviene mediante saldatura, compressione o avvitamento. In questo settore si sono stabilite soluzioni molto innovative. Questi includono i connettori con la cosiddetta tecnologia di serraggio a taglio. Questa tecnica consente un collegamento semplice senza utensili speciali. Non è necessario spellare, saldare o avvitare i cavi da collegare. Inoltre, questi connettori sono costruiti in modo da poter essere collegati tra loro con una semplice torsione di 180 gradi.
La possibile sezione del cavo collegabile e il materiale del connettore utilizzato variano a seconda del campo di applicazione nel veicolo e della conseguente stabilità necessaria.
Per la maggior parte dei connettori per auto sono disponibili schede tecniche dei produttori da scaricare nel negozio online di Conrad. Sono rilevanti soprattutto per quanto riguarda la capacità di corrente e l'intervallo di temperatura nel punto di utilizzo dell'auto.
Quali connettori per auto sono disponibili presso Conrad?
L'offerta di Conrad offre una selezione professionale di connettori per auto di alta qualità, con i quali potrete realizzare in modo rapido e affidabile tutti i collegamenti elettrici necessari in auto. Sono selezionabili nel menu del negozio in base a:
- Il prezzo (come fascia di prezzo)
- Novità e offerte, anche con i requisiti di produzione a basso contenuto di sostanze nocive RoHS
- Numero poli
- Del marchio
- Il sistema a innesto: Qui sono disponibili le dimensioni standard 2,8/4/4,8/5/6,3 millimetri.
Come accessori sono disponibili kit di connettori con l'apposito utensile professionale di Conrad.
FAQ - domande frequenti sui connettori per auto
Quali informazioni sulla sicurezza devono essere osservate per i connettori per auto?
- Il lavoro sulla rete di bordo dell'auto deve essere eseguito solo da personale qualificato. In questo modo è necessario adottare misure per proteggere le persone dall'esposizione a correnti corporee elevate e quindi pericolose.
- Quando si scollega la batteria del veicolo, possono essere interessati componenti del veicolo che devono essere attivati con codici dopo aver riacceso la tensione di bordo (ad esempio autoradio). Assicurarsi che queste informazioni siano disponibili prima dell'inizio del lavoro.
- Durante la verifica dei collegamenti elettrici nei veicoli sotto tensione, devono essere prese speciali misure di protezione, descritte in dettaglio nelle direttive sulla sicurezza e la salute sul lavoro.
- Le versioni errate dei collegamenti elettrici negli autoveicoli possono comportare rischi significativi. Ciò riguarda soprattutto i componenti di sicurezza che vengono alimentati dalla rete elettrica di bordo dell'auto.
- Il collegamento e lo sblocco dei collegamenti a spina devono essere privi di tensione, in quanto a causa delle correnti elevate possono verificarsi archi pericolosi durante la separazione.
- Se richiesto, utilizzare un attrezzo idoneo per non danneggiare i dispositivi di fissaggio, l'alloggiamento, gli isolamenti e i componenti del veicolo.
- Per alcuni connettori sono richiesti il materiale del cavo da utilizzare e la sua costruzione.
- Quando si sostituiscono i connettori, utilizzare sempre gli stessi colori.
- Utilizzare i connettori negli intervalli di tensione nominale, con la corrente nominale massima, la resistenza alla temperatura e la temperatura di lavorazione.
- Il lavoro diretto su cavi e contatti può essere eseguito solo a impianto spento.
- La maggior parte dei connettori per auto non sono destinati all'uso all'aperto.
- Evitare il contatto di connettori, i loro alloggiamenti e cavi con olio, sostanze chimiche o gas corrosivo.
- Dopo l'elaborazione, fissare i cavi in modo che non vi sia forza di trazione. A tale scopo, utilizzare le possibilità di fissaggio esistenti nel veicolo o fascette fermacavi aggiuntive. Alcuni tipi di costruzione possono anche essere collegati tra loro con meccanismi a innesto. Utilizzare i serracavi direttamente sui connettori, se presenti.
- I connettori a morsetto da taglio possono essere utilizzati una sola volta.
- I connettori devono essere collegati o scollegati orizzontalmente.
- I dispositivi di collegamento di cavi di alimentazione elettrica flessibili e mobili devono essere protetti contro il contatto accidentale. L'inserimento o lo scollegamento dei dispositivi di collegamento non devono essere sotto carico se i dispositivi di collegamento non sono progettati secondo la loro struttura.
- I connettori per auto non più utilizzabili devono essere conferiti ai centri di raccolta pubblici come rifiuti elettrici. Non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.
Come si nota un connettore per auto difettoso?
- A causa dell'esposizione a temperature elevate, gli elementi isolanti possono essere inutilizzabili. Determinare le cause dell'aumento della temperatura e rimuoverle prima di sostituire i connettori per auto.
- A causa della corrosione possono verificarsi resistenze di transizione elevate sui contatti che possono causare il riscaldamento. In questo modo si possono danneggiare isolamenti, guaine o gli alloggiamenti. Anche i componenti collegati non funzionano più in modo affidabile. Ad esempio, l'efficienza luminosa delle lampadine diminuisce.
- La forza della molla del pattino di bloccaggio può diminuire nel tempo, cosicché anche i collegamenti elettrici diventano inaffidabili o addirittura si scollegano a causa delle vibrazioni.