Come possiamo aiutarti?
Contatti reed
Vale la pena conoscere i contatti reed
Gli interruttori Reed sono costituiti da due linguette di contatto ferromagnetiche sovrapposte, di solito nichel-ferro, che vengono fuse in un tubo di vetro sotto un'atmosfera protettiva. In modalità di sospensione, i contatti Reed sono aperti. Per ulteriori informazioni sui contatti Reed, consultare la nostra guida.
-
Quali sono i vantaggi dei contatti Reed?
-
Come vengono caratterizzati i contatti reed?
-
Quali sono i tipi di contatti Reed?
-
Quali sono le forme di costruzione dei contatti Reed?
-
Per cosa vengono utilizzati i contatti Reed?
-
Cosa si deve osservare durante il montaggio e il funzionamento dei contatti reed?
Gli interruttori Reed sono costituiti da due linguette di contatto ferromagnetiche sovrapposte, di solito nichel-ferro, che vengono fuse in un tubo di vetro sotto un'atmosfera protettiva. In modalità di sospensione, i contatti Reed sono aperti. Se un campo magnetico di forza sufficiente agisce sulle lingue e le linee di campo le attraversano, esse diventano magnetiche con polarità opposte, quindi si attraggono l'una con l'altra e chiudono il contatto. Il campo magnetico può essere generato da un magnete permanente o da una bobina magnetica concentrica. La combinazione di contatto reed e bobina magnetica è un relè reed. Le linguette di contatto sono rivestite con uno speciale materiale di contatto come rodio, rutenio o simili sulle superfici dove entrano in contatto, in modo da mantenere una bassa resistenza di contatto per un lungo periodo di tempo e molti cicli di commutazione.
1 tubo di vetro con atmosfera protettiva
2 linguette ferromagnetiche
3 linee di campo
4 magneti permanenti
Principio dell'interruttore Reed o contatto magnetico: Le linee di campo del magnete scorrono attraverso le linguette ferromagnetiche. Questi si collegano e chiudono il contatto.
1 tubo di vetro con atmosfera protettiva
2 contatti reed
3 linee di campo
4 bobine magnetiche
Quali sono i vantaggi dei contatti Reed?
I contatti reed sono elementi di commutazione senza contatto. Poiché i contatti sono ermeticamente racchiusi in un tubo di vetro, gli effetti ambientali come sporco, umidità, sostanze aggressive ecc. non influiscono sulle proprietà elettriche dei contatti. Per lo stesso motivo, i contatti reed possono essere utilizzati anche in ambienti o aree di produzione a rischio di esplosione, in quanto una scintilla che si trova nel punto di contatto durante il processo di commutazione non può penetrare all'esterno. Se i contatti reed vengono azionati con un magnete permanente, il processo di commutazione avviene senza alimentazione aggiuntiva. Solo i contatti reed azionati con elettromagneti necessitano di una tensione di esercizio come i tradizionali relè elettromagnetici. I contatti reed sono interruttori molto affidabili con una piccola resistenza di transizione e una lunga durata.
Come vengono caratterizzati i contatti reed?
L'intensità di campo magnetico necessaria per l'azionamento sicuro dei contatti Reed è indicata con il valore AW. "AW" sta per "Ampere Turns", internazionalmente "AT" per "Ampere Turns" e risulta dalla moltiplicazione del numero di giri di una bobina magnetica intorno al contatto reed con la corrente che scorre attraverso questa bobina. Ci sono due valori AW per un dato numero di giri: il "pick-up value" AW-An (PI) per la corrente alla quale i contatti reed sono chiusi in modo sicuro, e il "drop-out value" AW-Ab (DO) per la corrente alla quale i contatti si riaprono. I due valori differiscono, il rapporto tra AW-An così come AW-Ab si chiama "isteresi" ed è dato in percentuale.
In pratica questo significa: Alto valore AW - per azionare i contatti è necessario un forte campo magnetico o un magnete a piccola distanza; il reed switch non è molto sensibile. Basso valore AW - un campo magnetico più debole o un magnete ad una distanza maggiore è sufficiente per azionare i contatti; l'interruttore reed è sensibile
Come per altri componenti di contatto e interruttori, altri dati tecnici importanti sono la corrente di commutazione massima ammessa, la corrente continua massima ammessa, la tensione di commutazione massima ammessa e la capacità di commutazione massima ammessa.

Dispositivo di chiusura nel tubo di vetro
Quali sono i tipi di contatti Reed?
- La maggior parte dei tipi sono contatti di chiusura o contatti normalmente aperti. Questi sono indicati con "forma A" o a livello internazionale come "SPST-NO" (Single Pole Single Throw - Norally Open).
- Ci sono anche contatti NC. Questi sono indicati con "forma B" o a livello internazionale come "SPST-NC" (Single Pole Single Throw - Norally Closed).
- Inoltre, sono disponibili contatti di commutazione o contatti di scambio. Questi sono indicati con "forma C" o a livello internazionale come "spdt" (Single Pole Double throw).
I dispositivi di apertura e commutazione sono progettati in modo che, a riposo, una linguetta ferromagnetica con forza meccanica a molla si trovi su una linguetta di contatto non ferromagnetica. Quando si attiva un campo magnetico, la lingua ferromagnetica si muove e apre il contatto o passa all'altro contatto.
1 tubo di vetro con atmosfera protettiva
2 contatti ferromagnetici mobili
3 linguette ferromagnetiche
4 linguette di contatto non magnetiche
Quali sono le forme di costruzione dei contatti Reed?

La versione più semplice di un contatto reed è la versione nel tubo di vetro. Il collegamento avviene tramite collegamenti a saldare o a capicorda. Le rispettive dimensioni dipendono dai dati elettrici, ovvero i valori massimi di corrente e tensione. Questi componenti possono essere inseriti in qualsiasi posizione in dispositivi tecnici. È importante la posizione corretta rispetto al magnete di azionamento. Le versioni particolarmente piccole sono montabili in superficie.
Poiché i tubi di vetro possono rompersi facilmente, per alcune applicazioni sono presenti contatti reed integrati in un alloggiamento in plastica. Questi tipi sono dotati di dispositivi di fissaggio e possono quindi essere facilmente montati.

Sensore Reed in alloggiamento in plastica con magnete di azionamento corrispondente

Interruttore reed in alloggiamento in plastica per il montaggio su circuiti stampati tramite saldatura
Per cosa vengono utilizzati i contatti Reed?
I contatti reed possono essere utilizzati per molti scopi, ad esempio come sensori in applicazioni industriali, nei controlli di macchine e nella tecnologia di sicurezza. In combinazione con i magneti di azionamento adatti, vengono montati come magnete su finestre e porte per impianti di allarme domestici. I contatti Reed possono essere utilizzati anche come sensori Reed per il monitoraggio di griglie e porte di protezione sulle macchine. Allo stesso modo, è possibile risolvere molti compiti dei contatti di commutazione in sistemi elettromeccanici, ad es. Spegnimento finale, limitazione di percorso e posizionamento .
Azionato con una bobina magnetica, cioè come relè reed, i contatti reed rappresentano elementi di commutazione sensibili con perdite di contatto ridotte e un'elevata affidabilità. Sono quindi particolarmente adatti per la commutazione di tensioni e correnti molto basse.
Cosa si deve osservare durante il montaggio e il funzionamento dei contatti reed?
I valori massimi per correnti, tensioni e potenza di commutazione indicati nelle specifiche tecniche non devono essere superati anche per breve tempo durante il funzionamento, altrimenti le proprietà elettriche dei contatti si peggiorano o possono addirittura essere distrutti. Contro le sovratensioni che si verificano, ad esempio, quando si commutano carichi induttivi, i contatti nel circuito devono essere protetti in modo efficace (diodi a ruota libera, varistori, collegamenti RC). Come altri interruttori meccanici, i contatti reed possono saltare. Se questi vengono utilizzati come sensori nei sistemi digitali, è necessario prendere precauzioni circuitali per disboccarli.
I tubi di vetro devono essere montati liberi da sollecitazioni meccaniche in modo che non si frantumino o perdano a breve e lungo termine.