bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Cose da sapere sui controllori LED

  • Come funziona un controller LED?

  • A cosa servono i controlli LED?

  • Cosa considerare quando si acquista un controller LED

  • Conclusioni

I diodi ad emissione di luce, o LED in breve, hanno spinto sempre più spesso le lampadine fuori dal mercato negli ultimi decenni. Anche se i LED sono un po' più costosi, rispetto alle lampadine, i diodi luminosi convincono per una maggiore durata e una migliore efficienza energetica. Oggi esistono soluzioni con LED anche per le versioni classiche, progettate per lampadine a incandescenza. I LED possono essere utilizzati non solo come lampada da illuminazione convenzionale. Colorate per l'illuminazione d'atmosfera, classiche come le lampadine tradizionali o con un effetto pulsante a ritmo di musica per le feste - con un'unità di controllo LED adatta potete utilizzare le vostre sorgenti luminose in vari modi.

Con un controllo LED potete regolare a piacere la luminosità e il colore dei vostri diodi luminosi, a seconda del tipo di controller e della natura dei LED. I dispositivi più complessi possono essere controllati semplicemente tramite telecomando o con lo smartphone. In questo modo è possibile impostare in qualsiasi momento l'atmosfera della luce adatta e impostare in modo mirato gli accenti e gli scenari luminosi. È anche possibile programmare i processi automatizzati con il controllo LED corrispondente.

 

Come funziona un controller LED?

I controlli LED svolgono diverse funzioni per la regolazione dell'illuminazione. I controller più semplici possono essere utilizzati come dimmer a LED. I dispositivi più complessi possono anche regolare la temperatura del colore o, per i LED RGB, impostare il colore o regolare la velocità con la luce a impulsi. Con le lampadine tradizionali, la luminosità può essere modificata semplicemente regolando la tensione. Ciò non è possibile con i diodi luminosi, in quanto si comportano come i diodi tradizionali con bassi valori di tensione e si illuminano solo a partire da una certa tensione. Per ottenere comunque un effetto dimmer, viene utilizzato il principio della modulazione ampiezza impulso (PWM). In questo modo i LED vengono accesi e spenti diverse centinaia di volte al secondo.

Più lunghe sono le fasi in cui il diodo luminoso è spento, più scuro sarà l'effetto. Lo sfarfallio è così veloce che non riesce a percepire l'occhio umano. In questo modo la luce ci appare semplicemente più scura. Per i LED RGB è possibile variare il colore con il controller LED corrispondente. In questo modo il controller controlla separatamente i LED singoli rossi, verdi e blu. Facendo illuminare i colori di base in modo diverso, è possibile rappresentare l'intero spettro di colori. Come quando si mescolano i colori, i LED si illuminano in questo modo per la corretta regolazione del colore che si desidera. Inoltre, i controlli LED per i diodi RGB offrono funzioni aggiuntive come la regolazione dei colori. È anche possibile far pulsare la luce a diverse velocità. Vedere la descrizione dell'articolo per le funzioni che il vostro controllo LED fornisce con precisione.

Le rispettive impostazioni per il LED possono essere eseguite sul controller in diversi modi a seconda della complessità del dispositivo. Mentre i comandi più semplici vengono azionati manualmente sul componente stesso, le unità di controllo più costose dispongono spesso di telecomandi radio o IR, che possono essere utilizzati comodamente a distanza tra le diverse modalità. I controlli LED più complessi possono essere controllati tramite W-LAN o Bluetooth semplicemente dal cellulare tramite APP. I moderni controller a LED dispongono di molte funzioni diverse, con le quali è possibile collegare tra loro più lampadine a LED e strisce a LED e controllarli facilmente tramite telecomando.

 

A cosa servono i controlli LED?

Quando si utilizzano controller LED, la creatività non è limitata. I dispositivi in grado di gestire funzioni complesse come il controllo dei LED RGB possono essere utilizzati anche per LED, ad esempio solo dimmerabili. Alcuni dispositivi possono anche essere programmati, in modo da avere automaticamente le condizioni di luce adatte all'ora da voi determinata. Con il telecomando o lo smartphone, i LED possono essere regolati in qualsiasi momento in base alle vostre preferenze. Ad esempio, durante una presentazione, i LED possono essere attenuati in modo che la presentazione sia vista in modo ottimale da tutte le parti interessate.

Oppure programmate l'illuminazione per un tempo di spegnimento, in modo da non dover prestare attenzione a spegnere la luce la sera nelle stanze. Con sfumature di colore o luce pulsante create effetti di atmosfera o un ambiente visivo adatto per la musica da ballo. Con la giusta temperatura e luminosità del colore create l'atmosfera giusta per ogni stanza. Mentre la luce calda e soffusa nella sala da lavoro è più rilassante, la luce più fredda e più chiara crea condizioni ottimali per una maggiore produttività.

 

Cosa considerare quando si acquista un controller LED

A seconda dei LED che si desidera utilizzare e per quale scopo si desidera utilizzare i diodi luminosi, si possono utilizzare altri dispositivi di controllo. Ad esempio, se avete bisogno solo di LED bianchi, non avrete bisogno di spendere inutilmente denaro per un'unità di controllo LED RGB complessa. Per informazioni dettagliate e informazioni sui dati tecnici dei controller, consultare le descrizioni dei prodotti e la scheda tecnica dei rispettivi dispositivi. A seconda del tipo di LED collegati e dell'area di utilizzo, sono adatti diversi controller. Quindi, controllate quali funzioni sono utili per il vostro campo di applicazione e decidete successivamente.

I semplici controller possono regolare l'intensità dei LED bianchi con un controllo tramite manopola o regolatore dimmer per risparmiare denaro. Se si desidera utilizzare i LED RGB, è necessario un dispositivo di controllo più complesso. Questi controllano ogni canale di colore singolarmente. Con dimmer più costosi è possibile utilizzare piacevoli funzioni di comfort. Ad esempio, è possibile programmare che il colore dei LED cambi a seconda dell'ora del giorno. Oppure è possibile utilizzare il software appropriato per controllare i diodi luminosi con il proprio smartphone.

Alcuni produttori offrono alloggiamenti impermeabili che proteggono il controllo LED dalla pioggia. In questo modo l'illuminazione può essere utilizzata anche in ambienti esterni e avrete la possibilità, ad esempio, di creare accenti colorati nel giardino o nell'area d'ingresso del vostro edificio. Inoltre, è necessario prestare attenzione ad alcune metriche che si trovano nella scheda tecnica dei prodotti. In questo modo, la potenza massima di uscita dei controlli LED è spesso limitata. Se i LED collegati al controller consumano più corrente, il controller può subire danni permanenti. In questo caso, è necessario utilizzare un altro dispositivo.
Anche la tensione di esercizio è importante. I controlli LED richiedono un alimentatore a monte. Questo deve fornire la tensione CC adatta per il funzionamento del controller. Se non siete sicuri durante l'acquisto o avete ulteriori domande, il nostro servizio clienti sarà a vostra disposizione anche con consigli personali.

 

Conclusioni

I controlli LED possono essere utilizzati ovunque all'interno e all'esterno del vostro edificio, per personalizzare l'illuminazione della vostra casa e adattarla all'ora del giorno o in determinate occasioni. In questo modo è possibile impostare con i LED RGB dettagli di colore e accenti di illuminazione.
Con una tonalità di bianco regolabile potete creare la temperatura di colore ottimale per le vostre esigenze in qualsiasi momento della giornata. A seconda delle vostre preferenze, i LED possono essere controllati in qualsiasi momento con telecomando radio o smartphone o programmati in base all'ora.  

Che cosa sono i LED?

Incontriamo i LED ovunque: sia che si tratti di semafori, di televisori o di illuminazione in locali privati o commerciali. Grazie alla loro lunga durata, alle dimensioni ridotte e alla grande varietà di forme e spettri di colore, i LED si sono rapidamente affermati sulle lampadine a incandescenza, sulle alogene e sulle lampade a risparmio energetico. Dietro ogni LED c'è un intero pezzo di tecnologia, che spieghiamo brevemente nella nostra guida.