Come possiamo aiutarti?
Cose da sapere sui dissipatori della CPU
-
Come è costruito un radiatore per CPU?
-
Qual è la funzione del raffreddatore del processore?
-
Cosa deve essere tenuto in considerazione al momento dell'acquisto?
Come è costruito un radiatore per CPU?
Con un processore che ha un carico di esercizio, è possibile rilevare temperature superiori a 60°C. La CPU è troppo calda, ne soffrono le prestazioni. Se a causa del calore si rischia di danneggiare i componenti, il computer si spegne automaticamente causando perdita di documenti non archiviati.
Una ventola è la parte più evidente del radiatore della CPU. È ben riconoscibile come una sorta di "ventilatore" e uno dei componenti più grandi nella vita interna del computer. Inoltre, si fa notare durante il funzionamento con la maggior rumorosità.
Tuttavia, il radiatore del processore è molto più di questo. Oltre alla ventola, il radiatore (dissipatore di calore) svolge un ruolo importante. La ventola è composta dalla ventola, il suo collegamento al dissipatore di calore e il relativo cuscinetto. Inoltre, sono disponibili refrigeratori per CPU che non dispongono di ventole.
Il radiatore è dotato di una struttura a lamelle, progettata per garantire un'ideale dissipazione del calore. In questo modo si dovrebbe generare la superficie più grande possibile. Più grande è la superficie delle lamelle, migliore è il raffreddamento della CPU. Attraverso una piccola piastra, che si trova sulla CPU convessa o concava, il calore viene trasportato nelle lamelle. Senza ventola è stato installato un sistema di raffreddamento passivo, con una ventola aumenta la capacità di raffreddamento.
In un modello più potente, il radiatore dispone anche di cosiddetti heatpipe, che nella maggior parte dei casi sono appiattiti sul fondo del radiatore e formano una superficie di contatto diretta con il processore. Questi tubi in rame sono riempiti con un liquido di raffreddamento. Gli heatpipe indirizzano quindi direttamente il calore generato dalla CPU nelle lamelle. Anche senza ventola questa forma di raffreddamento è molto efficace e silenziosa. La soluzione attualmente più potente è la combinazione di heatpipe e ventole.
Qual è la funzione del raffreddatore del processore?
Il raffreddatore della CPU è responsabile del raffreddamento del processore. Regola la sua temperatura in modo che durante il funzionamento non si verifichino perdite di potenza e impedisce che il surriscaldamento provochi danni.
Tuttavia, l'unico raffreddamento del processore non è sufficiente. Se il raffreddatore del processore non è in grado di scaricare l'aria calda dall'alloggiamento del PC, si genera calore e polvere. Se si sviluppa una temperatura elevata nell'alloggiamento, la potenza di raffreddamento diminuisce: Il radiatore deve utilizzare più energia, raffreddare la CPU e ridurre la potenza di calcolo.
A seconda di ciò che utilizzate il vostro computer, vi sono altri requisiti per la CPU e, di conseguenza, anche per il radiatore. Per le applicazioni e i processi come Office, i programmi di riproduzione audio e immagini e la navigazione in Internet, la dotazione di base che i produttori di PC sono in grado di fornire è sufficiente. Utilizzando programmi più elaborati, come ad esempio complessi software di elaborazione di immagini e video, è possibile ottimizzare le prestazioni del computer con una soluzione hardware relativamente economica grazie a un dispositivo di raffreddamento della CPU più potente. In questo modo è possibile ottenere effetti positivi.
Cosa deve essere tenuto in considerazione al momento dell'acquisto?
Prima di acquistare un raffreddatore per CPU, osservare i seguenti fattori. In questo modo potrete trovare la soluzione giusta al momento dell'acquisto e risparmiare sui costi.
- Funzione del radiatore/campo di applicazione del computer
- Qualità della ventola e del cuscinetto
- Struttura del radiatore
- Requisiti di spazio nell'alloggiamento
Funzionamento del radiatore
Per cosa utilizzate regolarmente il vostro computer? Volete la massima potenza di raffreddamento per garantire le migliori prestazioni del processore? La vostra attenzione è rivolta alle applicazioni Office in cui avete bisogno di un'atmosfera di lavoro silenziosa? O avete bisogno di un potente e silenzioso raffreddatore della CPU?
Per un funzionamento silenzioso
- Raffreddamento passivo senza ventole.
- Struttura a lamelle complessa
- Basso segmento di prezzo
Per elevate prestazioni e bassi livelli di rumore
- Grande capacità di raffreddamento dell'intero radiatore
- Headpipe con liquido di raffreddamento di alta qualità
- Grande ventola di alta qualità
- Da trovare esclusivamente nel segmento di prezzo più alto
Soluzione orientata alle prestazioni
- Grandi e molti heatpipe per un buon assorbimento di calore
- Ampio pacchetto di lamelle con poche lamelle e struttura elevata per la massima superficie di raffreddamento possibile
- Ventola con attenzione alle prestazioni
- Segmento di prezzo medio
Qualità della ventola e del cuscinetto
Le ventole silenziose e potenti sono spesso non presenti nel segmento di prezzo più basso. Se volete risparmiare, dovreste pensare a cosa è più importante per voi. Le soluzioni ad alto prezzo dispongono di una qualità di stoccaggio ottimizzata e di una ventola progettata per la riduzione del rumore.
Struttura del radiatore
Da un lato si intende la struttura e le dimensioni del pacchetto di lamelle. "Più grande è il processore, più grande è il radiatore della CPU". La CPU non è mai abbastanza raffreddata. Assicurarsi quindi che il radiatore presenti un'ampia superficie per il trasporto del calore su uno spazio il più piccolo possibile. Tuttavia, è necessario osservare anche la distanza tra le singole lamelle di raffreddamento. Con molte lamelle con poca distanza l'una dall'altra, il calore stagna. Già nel segmento di prezzo medio troverete spesso soluzioni migliori per la struttura a lamelle.
D'altra parte, per applicazioni ad alta intensità di potenza, è necessario considerare se sono necessari heatpipe. Anche in questo caso vi sono differenze nella forma e nel numero dei tubi in rame e del liquido di raffreddamento in essi contenuto.
Requisiti di spazio nell'alloggiamento
Il radiatore della CPU ha spazio nell'alloggiamento? Alcuni produttori di PC installano i componenti in un case relativamente stretto. Prima dell'acquisto, è necessario dare un'occhiata allo spazio nel vostro PC tower. Prestare attenzione alla distanza da altri componenti, come ad esempio la scheda grafica, e misurare lo spazio che la scheda madre e l'altezza dell'alloggiamento vi forniscono. Se volete installare un radiatore CPU più piccolo con una migliore potenza di raffreddamento, non è un problema.
Se in un prossimo futuro decidete di scegliere un nuovo radiatore della CPU, dovreste allineare le aspettative del vostro computer con le prestazioni del dispositivo. In questo modo, nel migliore dei casi, potrete risparmiare anche denaro. Con una combinazione di raffreddamento di ventole e heatpipe non è possibile fare nulla di sbagliato.