Come possiamo aiutarti?
Fatti interessanti sui driver LED
I diodi a emissione di luce (LED) sono un'alternativa efficiente dal punto di vista energetico e a basso consumo rispetto ad altre lampade. È necessaria un'alimentazione di tensione senza oscillazioni, altrimenti la luce sfarfalla il che fa sì che la sorgente luminosa sia percepita come scomoda e fastidiosa, e la vita della lampada venga compromessa. ...
-
Cosa sono i driver LED?
-
Informazioni di base sui driver LED
-
Quali tipi di driver LED sono disponibili?
-
Conclusioni
Cosa sono i driver LED?
I diodi a emissione di luce (LED) sono un'alternativa efficiente dal punto di vista energetico e a basso consumo rispetto ad altre lampade. È necessaria un'alimentazione di tensione senza oscillazioni, altrimenti la luce sfarfalla il che fa sì che la sorgente luminosa sia percepita come scomoda e fastidiosa, e la vita della lampada venga compromessa.
Grazie al flusso di corrente il diodo viene riscaldato e quindi diventa più conduttivo. Poiché i diodi non possono limitare la corrente in modo indipendente, l'elevata conduttività potrebbe portare più corrente e riscaldare ulteriormente il diodo. Per controllare questo circuito, i driver che limitano il flusso di corrente o garantiscono una tensione costante vengono commutati a monte.
Ogni modulo LED utilizzato per l'illuminazione necessita quindi di un circuito sotto forma di dispositivo elettronico di funzionamento, che viene attivato a monte di questo modulo. Nell'ambito della tecnologia LED, questo ballast è chiamato driver o alimentatore, con driver per una corrente fornitura costante di energia (CC), alimentatori per una tensione costante (CV).
Informazioni di base sui driver LED
- Comportamento termico
per garantire un funzionamento uniforme del driver, è necessario rispettare le specifiche di temperatura massime del produttore. Le temperature possono decidere la durata dei driver LED. La circolazione dell'aria può influenzare positivamente il comportamento termico di un driver e quindi aumentare la durata. - La resistenza alle sovratensioni e la norma EMC
IEC 61547 stabilisce i requisiti per le lampade in ambienti residenziali, commerciali e industriali per le piccole imprese. La norma indica quali requisiti di immunità devono essere soddisfatti. Inoltre, viene comandata la tensione di prova del driver.
EMC descrive la compatibilità elettromagnetica per i segnali di disturbo provenienti dall'esterno e l'immunità alle irregolarità dell'alimentazione e della tensione di rete. Come base per la compatibilità tra dispositivi elettronici viene utilizzata la norma EN 55015, che indica i valori limite e i metodi di misurazione. - La durata e il tasso di guasto
prima di collegare un driver devono essere chiariti quali componenti sono collegati tra loro e quali sono le tensioni dei moduli LED utilizzati. In pratica, i componenti sono idealmente coordinati, in modo che il sistema non subisca danni da componenti di bassa qualità. A seconda della qualità dei driver, è possibile garantire una durata di funzionamento del LED di ≥ 50.000 ore. In media, il tasso di guasto di un driver di alta qualità è di circa lo 0,2% per 1.000 ore. I driver più ridotti presentano un maggiore tasso di guasto con tempi di inattività complessivi ridotti. - Le classi di protezione e i marchi di verifica
per i driver LED sono diversi standard. Si distinguono tra controlli di sicurezza (EN 61347), EMC (EN 50015, EN 61547, EN 61000-3-2), prestazioni (ED 62384) e consumo di energia (EN 62442-3). I numeri IP indicano il tipo di protezione del driver. I driver verificati con IP20 sono adatti per l'installazione di comuni lampade per interni. I dispositivi con IP65 vengono utilizzati in gran parte per l'illuminazione esterna.
Classe di protezione I e II
per i dispositivi di classe di protezione I, tutte le parti dell'alloggiamento elettricamente conduttive devono essere collegate al sistema di conduttori di protezione.
I dispositivi di classe di protezione II sono dotati di un isolamento rinforzato o doppio tra il circuito di rete e l'alloggiamento in metallo. In caso di utilizzo di cavi con conduttore di protezione, questo non deve essere collegato all'alloggiamento. - L'installazione di driver LED
in linea di principio esistono due tipi di montaggio. Da un lato è disponibile un montaggio fisso nelle lampade o nell'alloggiamento del modulo luminoso, dall'altro i driver possono essere montati indipendentemente in un controsoffitto. Per i dispositivi elettrici in funzionamento indipendente si applicano linee guida più rigorose per la verifica della compatibilità elettromagnetica.
Quali tipi di driver LED sono disponibili?
Driver per un funzionamento a corrente costante o a tensione costante:
I driver LED sono offerti come fonte di corrente costante o come trasformatori elettronici con una tensione costante. Per i driver con funzionamento a tensione costante si tratta esattamente di alimentatori, in quanto la tensione di rete viene prima convertita nella tensione desiderata.
Se i moduli LED devono essere utilizzati su una fonte di corrente o tensione costante, è necessario prestare attenzione al carico termico. I driver LED adatti impediscono un carico termico eccessivo.
Driver dimmerabili
Un driver dimmerabile in combinazione con i sistemi di controllo della luce offre alcuni vantaggi:
- Grazie alla riduzione delle prestazioni energetiche è possibile risparmiare energia e costi.
- Viene prodotto un minore carico di CO2.
- È possibile realizzare diversi scenari luminosi.
I driver dimmerabili possono essere azionati tramite diverse unità di controllo. È possibile un controllo analogico o digitale.
Conclusioni
Per la scelta del driver LED adatto è necessario osservare in anticipo una serie di fattori. In primo luogo, è necessario rispettare le tensioni e le potenze necessarie. Il driver LED non deve mai essere selezionato troppo piccolo. Se diverse unità di misura non portano a una scelta uniforme, scegliere un driver che abbia una potenza di 1/3 superiore a quella effettivamente necessaria. Un altro criterio di decisione è l'assorbimento effettivo di corrente (in Ampère) dei LED. Inoltre, tenere conto della situazione di montaggio. Se si desidera montare un driver LED su un elemento in legno, è necessario guardare i dati degli angoli termici e le linee guida e i valori misurati del produttore. In genere i driver LED vengono collegati in serie e sono una fonte di corrente costante. Per le indicazioni del produttore, distinguere in base alla potenza erogata e alla potenza nominale.