Consulente
Cosa sapere dei droni con fotocamera
Droni per principianti con telecamera
Video senza sfarfallii grazie al Gimbal
Volare e filmare contemporaneamente
Trasferimento e registrazione delle immagini
Cosa bisogna considerare quando si usano i droni con telecamere?
In questo modo è possibile trovare il drone per fotocamera adatto
Droni per principianti con telecamera
Nel frattempo, è incredibile la quantità di tecnologia già disponibile per i droni di base. Oltre a un'elettronica complessa per la stabilizzazione di posizione e di volo, anche le telecamere sono integrate nei mini droni.
Tuttavia, nella classe di ingresso dei prezzi è necessario anche fare tagli significativi nella risoluzione dell'immagine. Le telecamere integrate presentano in parte solo immagini di 640 x 480 pixel.
Ma anche per quanto riguarda la facilità d'uso è necessario considerare delle limitazioni. Perché le telecamere fisse hanno purtroppo solo un angolo di visione in avanti inalterabile. Se l'angolo di inclinazione dell'obiettivo è regolabile, l'impostazione deve essere eseguita manualmente prima dell'avvio.
Ma tutto questo non toglie il divertimento di filmare e fotografare a volo d'uccello.
Importante!
I quadricotteri per principianti in formato mini sono adatti solo in parte per l'uso esterno grazie alla loro struttura compatta. Se necessario, è indispensabile volare solo in giorni con meteo tranquillo. In questo modo il multicottero non deve volare troppo lontano dal pilota. Il rilevamento della posizione di volo diventa altrimenti molto difficile e possono verificarsi problemi di portata.
La nostra buona pratica
Poiché per i quadricottero per principianti la telecamera è saldamente collegata al drone, le vibrazioni hanno un effetto molto negativo sulla qualità delle immagini e dei video. Per questo motivo è necessario prestare attenzione a una rotazione pulita delle eliche. Le eliche piegate o danneggiate devono essere sostituite con nuove coppie. Se necessario, le eliche possono anche essere bilanciate, con le metà più leggere della pala regolate con piccole strisce di pellicola adesiva nel peso.
Altrettanto fastidiosi sono i forti movimenti di controllo, che in ogni caso devono essere evitati. Grazie ai forti movimenti di inclinazione e rotazione, i video creati appaiono estremamente fastidiosi e quindi non interessanti. Ma con un po' di pratica, la "rotazione" si controlla rapidamente.
Video senza sfarfallii grazie al Gimbal
Chi mette grande importanza su video buoni e senza oscillazioni dovrebbe in ogni caso scegliere un quadricottero in cui la telecamera è stabilizzata tramite gimbal. Un gimbal è in linea di principio una sospensione della telecamera cardanica stabilizzata elettronicamente.
I cosiddetti sensori MEMS registrano tutti i movimenti del quadricottero e generano in tempo reale un segnale di controllo per la sospensione che contrasta il movimento del drone.
Se tutti e tre gli assi sono stabilizzati, il multicottero può ruotare, inclinare o impennare durante il volo. La telecamera sembra essere orientata come fissata sull'oggetto da filmare.
I video assolutamente privi di tremolii e le foto super nitide sono il risultato. Perché in combinazione con un gimbal vengono utilizzate soprattutto telecamere con risoluzione HD. L'angolo di visione della telecamera può essere modificato e regolato individualmente in qualsiasi momento durante il volo tramite telecomando.
Volare e filmare contemporaneamente
Con un quadricottero per principianti, ci si concentrerà principalmente sul volo e poi ci si sorprenderà più o meno dalla registrazione video. Particolarmente quando non è possibile trasmettere in tempo reale le immagini della telecamera dal quadricottero al pilota.
Tuttavia, chi mette la sua attenzione sui buoni video dovrebbe scegliere un quadricottero con funzione GPS. Questi droni volano in modo autonomo e possono fluttuare in modo autonomo e preciso sul posto anche in caso di raffiche di vento.
L'utente può quindi concentrarsi completamente sulla guida della telecamera e non deve correggere costantemente la posizione del drone. Questa funzione è particolarmente utile per i voli di assistenza e ispezione.
Inoltre, la funzione GPS consente ulteriori interessanti manovre di volo, che offrono possibilità geniali durante la creazione di video sportivi. I sensori aggiuntivi impediscono al quadricottero o al drone di colpire un ostacolo durante i movimenti di volo autonomi e in parte piuttosto rapidi.
Droni industriali per applicazioni professionali
Nel settore professionale vengono generalmente utilizzati grandi droni professionali con un'elevata capacità di carico e lunghi tempi di volo. In questo modo vengono utilizzate in parte le telecamere HD più comuni con una risoluzione di 4K o superiore. In alternativa, i vigili del fuoco, ad esempio, utilizzano elicotteri con termocamere per trovare rapidamente e in modo affidabile le braci nascoste negli incendi nei corridoi o nei boschi. Ma anche gli impianti fotovoltaici possono essere controllati in modo ideale con le telecamere IR. In agricoltura, le telecamere multispettrali forniscono informazioni chiare sulla crescita delle piante, sul fabbisogno di fertilizzanti o sulle infestazioni da parassiti.
Trasferimento e registrazione delle immagini
Durante la trasmissione delle immagini e la registrazione vengono utilizzati diversi percorsi. I droni entry-level a basso costo possiedono in parte solo un alloggiamento per una scheda MicroSD. Purtroppo non c'è modo di controllare le registrazioni video durante il volo. Il risultato può essere preso in vista solo dopo l'atterraggio.
Gli altri multicotteri della classe di prezzo più bassa utilizzano una connessione WiFi per trasmettere i segnali della telecamera a uno smartphone o tablet esistente. La memorizzazione avviene quindi nel tablet o nello smartphone. Ciò consente un controllo della registrazione durante il volo, ma anche immagini con errori di trasmissione di rete vengono memorizzati. Inoltre, prima di ogni volo è necessario stabilire nuovamente la connessione WiFi.
Allo stesso tempo, i produttori offrono anche un controllo dell'app per il download gratuito. Con questa APP è possibile effettuare registrazioni di foto e video e controllare contemporaneamente anche il quadricottero. A tale scopo, le leve di comando virtuali vengono visualizzate sul display o utilizzate anche i sensori di posizione dello smartphone/tablet per il controllo.
I quadricottero della fascia di prezzo medio-alta funzionano in parallelo. Ciò significa che i segnali della telecamera vengono trasmessi a uno smartphone, tablet o anche a un monitor nel trasmettitore per il controllo. Allo stesso tempo, i segnali vengono registrati in qualità HD o Full HD nel drone su una scheda di memoria o una memoria interna. Ciò significa che l'utente ha sempre la perfetta panoramica del filmato e eventuali errori di trasmissione durante il volo non sono visibili più tardi nel video.
FPV - Volano con il punto di vista della cabina di pilotaggio
Alcuni quadricottero RC sono offerti come modelli FPV (First Person View). In parte è incluso anche un occhiale video FPV.
Le immagini della fotocamera sul drone orientata in avanti vengono quindi trasmesse via radio agli occhiali FPV. Il pilota del trasmettitore di controllo a distanza ha l'impressione visiva di essere seduti nella cabina di pilotaggio del drone.
È importante che il drone non sia più pesante di 250 g e che l'altezza di volo massima sia di 30 m. In caso contrario, una seconda persona deve monitorare o osservare il volo e segnalare all'operatore sul trasmettitore eventuali pericoli.
Cosa considerare in caso di utilizzo di droni con fotocamera?
I droni per fotocamera sono ovviamente soggetti ai requisiti legali generali per il funzionamento dei droni e all'obbligo di assicurazione. Questi sono definiti con precisione nel regolamento sui droni.
Inoltre, devono essere osservate anche le basi legali per la creazione di foto e registrazioni video di persone, oggetti e strutture. In parole semplici ciò significa che non si può semplicemente mettere tutto foto e film online sui portali video. Se il permesso viene ottenuto in anticipo, questa è sicuramente la soluzione migliore.
In questo modo potrete trovare il drone per fotocamera adatto
Sia che si tratti di droni per principianti, mini quadricottero, droni FPV o droni fotografici: Il numero di diversi modelli di droni è diventato quasi ingestibile. Per trovare il drone giusto per fotografare, è necessario rispondere alle seguenti domande:
A quale scopo deve essere utilizzato il drone con videocamera?
La scelta è fondamentale per l'utilizzo. Perché se il drone serve solo a dare un'idea dell'argomento, un modello conveniente è molto utile. Se però si desidera creare video complessi, è necessario aumentare la fascia di prezzo. Per l'uso commerciale, il drone dovrebbe essere dotato in ogni caso di funzione GPS e di una telecamera 4K.
Quanto può costare il drone?
Il budget disponibile è probabilmente il fattore più importante per la scelta di un drone, insieme allo scopo di utilizzo. Se questo valore è fisso, è possibile confrontare i diversi droni nella fascia di prezzo desiderata. Ulteriori domande possono essere chiarite.
In quale qualità devono essere create le registrazioni video?
La risoluzione della telecamera è fondamentale per la qualità video e fotografica. Maggiore è la risoluzione, migliore è la qualità dell'immagine.
È necessario un gimbal per fotocamera?
Oltre alla stabilizzazione meccanica della telecamera, alcuni produttori offrono anche una stabilizzazione elettronica dell'immagine. In questo caso non è più necessario il gimbal meccanico.
È necessaria una funzione GPS?
Grazie al GPS i droni possono volare autonomamente e il funzionamento o il controllo in volo è molto più semplice. Tuttavia, prima dell'avvio deve essere garantito che venga ricevuto un numero sufficiente di satelliti di navigazione.
Quali funzioni speciali sono necessarie?
Per distinguersi dalla concorrenza, molti produttori costruiscono funzioni speciali, come ad esempio la funzione Follow-Me o funzione inseguimento nei loro multicotteri. In questo modo è possibile realizzare le più belle operazioni di volo automatico, in particolare in combinazione con il GPS. Tuttavia, ogni utente deve scegliere se queste funzioni sono veramente necessarie.