Come possiamo aiutarti?
Elicotteri radiocomandati
Elicottero RC: Modelli di volo per bricoler e hobbisti
La costruzione di modelli è uno degli hobby più popolari. Oltre agli elicotteri RC, ci sono quadricottero, modellini auto, modellini navi e molti altri modelli che si apprezzano molto. I modelli di aereomobili sono particolarmente richiesti, in quanto è possibile installare piccole telecamere nei dispositivi e realizzare fantastiche riprese aeree. Nel nostro negozio online CONRAD troverete molti elicotteri telecomandati nel kit o come modello RTF già assemblato. In questo modo gli amanti del fai-da-te troveranno ampia scelta e soluzioni dedicate.
-
Cos'è un elicottero radiocomandato?
-
Quali sono le diverse versioni di elicottero RC disponibili?
-
Cosa guardare in caso di acquisto di un elicottero RC?
-
Requisiti legali per gli elicotteri RC
-
Conclusione: In questo modo è possibile trovare un elicottero telecomandato in base ai propri gusti
Cos'è un elicottero radiocomandato?
Gli elicotteri RC sono piccoli modelli di volo motorizzati che possono essere spostati, guidati con un telecomando. Gli elicotteri da modellino RC sono spesso repliche fedeli del modello di volo dell'aviazione di base. Sono molto più piccoli e non possono trasportare persone. RC sta per "Radio Controlled" o "Remote Controlled". Questa sigla è dovuta al funzionamento a distanza dei dispositivi.
Riproduzioni in scala
Per i modelli RC Helicopter si distinguono modelli in scala, modelli in scala semi e modelli in scala "divertente". I modelli di scale sono modellati in forma e colore in modo perfetto su un modello dell'aviazione con equipaggio. Anche i modelli semi-scale hanno un tipo di elicottero da modello, ma sono modificati in alcuni dettagli. Inoltre, sono disponibili modelli Fun Scale. Questi sono in forma compatibile con un elicottero dell'aviazione, ma sono stati modificati nel colore. Hanno colorazioni di fantasia che non esistono nella realtà. Allo stesso modo, si trovano gli elicotteri RC che non hanno un vero e proprio modello. Questi sono spesso definiti modelli di allenamento o per principianti. Sono spesso dotati di una telecamera e vengono utilizzati nella fotografia o nell'area del riprese di film.
Quali sono le diverse versioni di elicottero RC disponibili?
Volete acquistare un elicottero RC pronto o unire le singole parti del modello stesso? La risposta a questa domanda determina quale modello è idoneo per voi. Per la costruzione di modelli si distinguono diversi modelli, indicati con abbreviazioni come BNF, RTB o RTF. Cosa si nasconde dietro le abbreviazioni, lo si può scoprire qui:
Kit da montare
Siete dotati di un'abilità artigianale e vi piace "sporcarvi le mani"? Un kit di montaggio è quello giusto per voi. Qui è possibile trovare il proprio elicottero modellino telecomandato in pezzi singoli. Queste devono essere ancora assemblate con l'apposito utensile. Gli utensili per la costruzione di modelli sono disponibili anche nel negozio online CONRAD.
ARF (almost ready to fly)
Gli elicotteri ARF sono quasi pronti per il volo. Qui è necessario assemblare alcune macro componenti. A seconda del tipo di modello, ad esempio, è necessario montare le ali o il motore.
BNF (bind and fly)
I modelli di volo BNF sono elicotteri già pronti. Ma a cui manca ancora il telecomando. O avete già un telecomando a casa o acquistate un dispositivo compatibile con l'aereomodello o il modellino.
RTB (ready to bind)
L'RTB è un'abbreviazione di BNF. Le denominazioni dipendono dal produttore.
RTF (Ready to fly)
Gli elicotteri RTF hanno tutto ciò che è necessario per volare (aereo, trasmettitore, caricabatterie, batteria). Qui è necessario solo caricare la batteria e il divertimento di volo può iniziare subito. A chi non è appassionato di costruzione di modellini e non desidera acquistare ulteriori strumenti per la costruzione di modelli, consigliamo un modello RTF.
La nostra buona pratica
Non volete acquistare un elicottero modello, ma un altro modello di volo RC? Nessun problema, nel negozio online DI CONRAD troverete anche aerei da modellino, quadricottero, multicottero e Race Copter. I quadricottero sono particolarmente popolari. Con una telecamera integrata è possibile scattare foto aeree mozzafiato. Anche chi preferisce rimanere a terra con il suo modello o preferisce l'acqua, è presente nel nostro negozio una sezione dedicata lle barche modello a vela e a motore. Scegliete tra auto, modellini e motoscafi il modello adatto per il vostro gusto.
Cosa guardare in caso di acquisto di un elicottero RC?
Chi desidera acquistare un elicottero RC deve prendere in considerazione alcuni criteri. Si noti, ad esempio, il tipo di controllo, la velocità massima, il numero e le dimensioni delle pale del rotore e la durata della batteria. Nel negozio online CONRAD troverete diversi modelli, in modo da trovare il prodotto adatto alle vostre esigenze.
La cosa più importante per l'acquisto di elicotteri RC
- Gli elicotteri RC sono modellini di elicotteri telecomandati che replicano i modelli di volo dell'aviazione con equipaggio.
- Gli elicotteri telecomandati vengono forniti in diversi modelli. Gli amanti del fai-da-te possono afferrare un kit di montaggio e lavorare anche in modo artigianale. Chi è un po' meno abile o non ama fare briciolage, può approfittare di un elicottero RTF già assemblato. Qui è sufficiente ricaricare la batteria.
- Oltre alla versione del modello, tenere conto di altri criteri di acquisto. Osservare, ad esempio, il numero e le dimensioni delle pale del rotore, le funzioni di controllo disponibili e la durata delle batterie ricaricabili.
Numero e dimensioni delle pale del rotore
Ci sono elicotteri a motore singolo e elicottero con più pale del rotore. La maggior parte dei modelli dispone di un grande rotore principale, che si trova sopra la cabina di volo, e di un rotore posteriore più piccolo. Più grande è il diametro del rotore principale, più pesante è l'elicottero RC e più silenzioso è nell'aria. Le piccole raffiche non danno fastidio agli elicotteri con un grande rotore principale. Sono ideali per voli all'aperto. Gli elicotteri con un piccolo motore singolo sono invece più adatti per l'uso in ambienti interni, in quanto perdono la direzione di volo anche in caso di piccoli raffiche di vento.
Controllo
Quando si controllano gli elicotteri modello, si distingue tra le diverse funzioni di controllo, ad esempio il beccheggio, il rollio, l'imbardata o la picchiata. Nick sta per dare l'elicottero intorno al proprio asse trasversale. Il beccheggio. Con la funzione di controllo nick, l'elicottero può essere inclinato in avanti o indietro. Roll indica invece la rotazione intorno all'asse longitudinale, ovvero l'inclinazione o il rotolamento dell'elicottero verso sinistra o verso destra. Il Rollio. Con la funzione di controllo dell'imbardata, l'elicottero viene ruotato intorno all'asse verticale e si orienta a sinistra o a destra. Con il pulsante di controllo Pitch è possibile sollevare e abbassare il modello di volo, cambiando altitudine. Qui le pale del rotore vengono modificate nel loro angolo di attacco. Prendere in considerazione le funzioni di controllo che includono il controllo remoto dell'elicottero desiderato.
Elicottero modello per principianti
Ci sono elicotteri speciali per i principianti. Hanno eccellenti proprietà di sospensione, possono essere facilmente montati e smontati e sono particolarmente duraturi. Se si acquista il primo elicottero modello e non si è acquisita alcuna esperienza di volo, questo modello è la scelta giusta per voi. Inoltre, nel negozio online CONRAD troverete anche elicotteri RC per professionisti e agonisti.
Durata della batteria e tempo di carica
Per lo più, il tempo di volo effettivo per gli elicotteri RC è di soli cinque o dieci minuti. A causa della breve durata della batteria, è necessario sostituire più batterie ricaricabili se si desidera godersi un volo più lungo. In caso contrario, le batterie ricaricabili vengono ricaricate in modo relativamente rapido. Alcune batterie ricaricabili richiedono solo 20 minuti di ricarica, fino a quando non sono completamente pronte per l'uso.
Requisiti legali per gli elicotteri RC
Si prega di notare che il volo di elicotteri RC è regolato dalla normativa sul trasporto aereo. Pertanto, non è possibile far salire il vostro elicottero ovunque, ma è necessario prima sapere con precisione se è consentito. In questo modo è possibile eseguire l'avvio dell'elicottero RC solo su terreni estranei, se in precedenza avete chiesto al proprietario e ricevuto una risposta positiva. In prossimità di aeroporti e zone residenziali non è possibile avviare l'elicottero RC. Mantenere una distanza di almeno 1,5 chilometri in qualsiasi momento.
Inoltre, assicurarsi di essere in possesso di un'assicurazione di responsabilità civile valida che copre eventuali danni causati dal proprio elicottero. In alcuni casi, chiudere un'assicurazione aggiuntiva.
Volete fare foto o video con il vostro elicottero da un'altezza vertiginosa? Anche in questo caso è necessario tenere conto delle normative. In questo modo le persone a cui scattate con la fotocamera non devono essere riconoscibili. In caso contrario, è necessario prima ottenere l'autorizzazione delle persone interessate.
Conclusione: In questo modo è possibile trovare un elicottero telecomandato in base ai propri gusti
Gli elicotteri RC sono fantastici modelli di aerei per hobby. Se non si desidera utilizzare un quadricottero con fotocamera, la telecamera può anche essere installata sull'elicottero modello e creare immagini aeree magiche. Quando si acquista il vostro elicottero, è necessario prima fare attenzione a quale modello si tratta. Chi desidera volare subito, meglio se acquisti un modello Ready to Fly (RTF). Chi ama bricolage e portare con sé le competenze necessarie può acquistare un elicottero ARF o prendere in mano un kit di montaggio. Inoltre, leggere le descrizioni dei prodotti CONRAD, il numero di pale dell'elicottero RC, la loro dimensione, le funzioni di controllo disponibili e la durata della batteria. Se siete principianti nel modellismo RC, potete acquistare un elicottero speciale per principianti. Questi modelli sono facili da navigare e particolarmente adatti anche ai bambini. In ogni caso, prendere in considerazione i requisiti legali e non far volare mai il vostro elicottero RC in aree non autorizzate.