Acquistati più frequentemente

    Meest gekocht

    Articoli più votati

    Best beoordeelde producten

    Consulente

    Fatti interessanti sui connettori a crimpare e a compressione

    I connettori a crimpare sono adatti per il collegamento di cavi e connettori per componenti . È disponibile un'ampia gamma, conconnettore progettato per un particolare scopo di utilizzo. Di seguito vengono fornite tutte le informazioni sui connettori a compressione, quali sono i tipi disponibili e cosa si deve tenere presente prima dell'acquisto.

    • Cosa sono i connettori a compressione?

    • Varianti di connettori a crimpare

    • Cosa si deve tenere in considerazione durante la scelta?

    • Conclusione: collegamento sicuro tramite connettore a compressione

     

    Cosa sono i connettori a compressione?

    Esistono diverse possibilità per il collegamento di cavi con connettori per componenti. Oltre alla saldatura diretta o all'utilizzo di connettori, spesso vengono utilizzati connettori a compressione o a crimpare. È disponibile una vasta gamma di connettori a crimpare con i quali vengono coperti diversi tipi di collegamento.

    I cavi fissi con un singolo filo di rame possono essere inseriti direttamente o avvitati piegando un occhiello. I cavetti flessibili devono essere invece raggruppati e fissati saldamente mediante connettori a compressione per garantire un collegamento sicuro. Il collegamento all'estremità del filo che ne risulta può essere ora inserito o avvitato. I collegamenti come le spine piatte o fast-on richiedono anche i connettori faston a spina come collegamento. Questi si trovano spesso, ad esempio, nel settore automobilistico.

    I connettori a compressione consentono il collegamento diretto ai componenti senza una deviazione tramite morsettiere o sistemi a innesto. A differenza delle connessioni a saldare, questi collegamenti possono essere rimossi rapidamente e senza sforzi.

    La crimpatura avviene con pinze speciali, chiamate pinze a crimpare. Questi sono progettati per diversi connettori a crimpare. Sono disponibili anche pinze universali, in cui è necessario sostituire solo l'inserto o matrice adatta al rispettivo connettore a crimpare. È assolutamente necessario evitare di schiacciare con pinze combinate tradizionali o addirittura con taglienti laterali. In questo modo non si crea alcuna compressione sicura, i connettori potrebbero allentarsi o danneggiarsi. Durante l'uso, ciò potrebbe portare a punti di collegamento pericolosi.

     

    Varianti di connettori a crimpare

    È disponibile un'ampia gamma di connettori a crimpare per diversi scopi di utilizzo. I connettori a crimpare più importanti sono:

    Capicorda

    I capicorda formano un rivestimento intorno ai trefoni del filo, in modo che possano essere montati su collegamenti a morsetto. Per poter fissare due fili sullo stesso morsetto, si consiglia di utilizzare capicorda doppi. Tra questi due fili vengono crimpati e quindi combinati su un collegamento.

    Spina piatta e connettori faston

    Le spine piatte sono inserite in manicotti a innesto piatti. Questi tipi di collegamento si trovano su componenti specifici e possono essere collegati con la rispettiva controparte a connettori a compressione.

    Connettore rotondo e connettori circolari

    Come per i connettori piatti maschio e i connettori fast on femmina, i connettori circolari maschio sono inseriti in connettori circolari femmina. A differenza dei connettori piatti, che vengono utilizzati principalmente per le connessioni dei componenti, i connettori circolari vengono utilizzati anche per una connessione indipendente tra i fili.

    Capicorda a puntale

    Come per i capicorda piatti, i capicorda a perno vengono utilizzati per collegamenti a morsettiere. Tuttavia, i perni sono meccanicamente più resistenti. Le dimensioni della sezione del conduttore sono rastremate con il perno - in questo modo è possibile utilizzare piccoli collegamenti a morsetto tramite questi capicorda.

    Capicorda ad anello, a tubo e a forcella

    Con questi capicorda, i fili vengono bloccati sotto le teste delle viti. I capicorda ad anello sono progettati per conduttori molto sottili. Per lo più vengono utilizzati per sezioni trasversali più piccole. I conduttori a trefoli con un basso numero di trefoli possono essere forniti con capicorda per tubi . Questi capicorda sono spesso utilizzati per conduttori con grandi sezioni trasversali e con carichi meccanici più elevati. I capicorda a forcella si applicano dove non è possibile rimuovere completamente una vite. Le forcelle del connettore vengono semplicemente collegate con la vite allentata.

    Connettori di testa

    Con i connettori di testa è possibile collegare direttamente due fili con la stessa sezione. Questo collegamento permanente viene utilizzato, ad esempio, quando i fili devono essere collegati saldamente in punti piuttosto inaccessibili, come ad esempio le canaline per cavi. Se è possibile riposizionare il filo o il cavo senza sforzo, si consiglia di farlo. Dove non è possibile si può icorrere all'uso di giunzioni di testa. I connettori di testa sono più adatti per le riparazioni e non devono essere inclusi fin dall'inizio in una nuova pianificazione.

    Altri connettori a compressione e accessori

    Oltre ai tipi di connettori a compressione qui elencati, ci sono anche altre forme speciali. Per collegamenti speciali per componenti, si possono trovare ulteriori informazioni nelle indicazioni del produttore del componente.

    Per i connettori a crimpare sono disponibili pratiche scatole di conservazione in cui i connettori possono essere ordinati e riposti. Con ulteriori guaine isolanti è possibile applicare una protezione da contatto su connettori non isolati.

     

    Cosa si deve tenere in considerazione durante la scelta?

    Per i connettori a compressione, prestare sempre attenzione alle dimensioni della sezione. Ci sono connettori con i quali è possibile applicare solo una determinata sezione del conduttore. Altri consentono un determinato intervallo di sezione trasversale, che è generalmente indicato sotto forma di valore massimo e minimo.

    Molti connettori a crimpare sono isolati e non isolati. Con la funzione di filtraggio sul sito Conrad è possibile selezionare il tipo specifico in base allo scopo di utilizzo. I connettori isolati devono essere selezionati ogni volta che è presente un contatto sotto tensione. I capicorda isolati, ad esempio, offrono una protezione completa dal contatto.

    I connettori a crimpare sono disponibili singolarmente in diverse dimensioni o come set. I kit sono composti da una selezione di diversi tipi di connettori a compressione o contengono diverse dimensioni di un connettore a compressione. Nel kit può essere già inclusa una pinza a crimpare. Con le codifiche di colore è possibile mantenere le diverse dimensioni della sezione.

    Se sono necessari più connettori a crimpare, meglio scegliere kit con pinza a crimpare in dotazione. Se si prevede un uso esteso, sono adatti un numero maggiore di pezzi e una pinza a crimpare adatta con gli inserti adatti.

    Alcuni tipi di connettori sono disponibili, oltre alla versione diritta, anche come connettori a compressione angolati. Questi possono essere utilizzati in spazi ristretti (ad esempio in piccoli alloggiamenti per componenti, su auto o moto), dove i connettori dritti non sono adatti.

     

    Conclusione: collegamento sicuro tramite connettore a compressione

    Per collegare cavi flessibili ai componenti, vengono utilizzati connettori a compressione. Questi collegamenti possono essere facilmente allentati e possono essere montati senza sforzo sul connettore controparte del componente. Sono disponibili diversi tipi di connettori. Quando si effettua la selezione, si deve prestare attenzione alla sezione cross, alla rispettiva applicazione e al tipo di isolamento . Per le applicazioni più piccole sono disponibili set che spesso forniscono anche utensili adeguati.