Come possiamo aiutarti?
Fusibili termici
Cose da sapere sui fusibili termici
-
Come funzionano i fusibili termici e come sono costruiti?
-
A cosa servono i fusibili termici e cosa bisogna osservare durante l'installazione?
-
Come sono specificati i fusibili termici?
-
Di cosa bisogna tener conto nella scelta e nel funzionamento dei fusibili termici?
In ogni dispositivo elettrico o elettronico viene applicata energia. Questo
genera calore, che può essere dissipato in una certa misura, in modo che i componenti tecnici e l'ambiente non vengano danneggiati. In caso di guasto, cioè in funzionamento anomalo, ad es. Corto circuito o sovraccarico, ma anche in caso di influssi esterni che impediscono la dissipazione del calore, la temperatura all'interno del dispositivo può raggiungere valori troppo elevati. Non solo sussiste il rischio che il dispositivo venga danneggiato o addirittura distrutto. Inoltre, un dispositivo surriscaldato può comportare il rischio di incendio per l'ambiente. Per evitare questi pericoli, i fusibili da sovratemperatura, vale a dire i fusibili termici o i fusibili di temperatura, devono essere installati in apparecchi e attrezzature comunemente utilizzati in ambienti interni, oltre ai fusibili che proteggono da sovracorrente.
Come funzionano i fusibili termici e come sono costruiti?

Un fusibile termico è composto da due contatti che sono saldamente collegati con un inserto metallico per fusibili, ad esempio in metallo duro. Questo metallo utilizzato per il collegamento ha un punto di fusione definito. Una volta raggiunto, il metallo e il contatto si fonde e il circuito viene interrotto. L'apertura del contatto è supportata da una molla che garantisce anche che lo spegnimento avvenga in breve tempo e che il contatto non possa cadere indietro. Ciò significa che questo tipo di protezione dalla temperatura è un dispositivo non resettabile che non può più essere riutilizzato, riattivato dopo l'attivazione iniziale e deve essere sostituito con un nuovo dispositivo. I contatti si trovano in un piccolo alloggiamento, per lo più tubi in materiale isolante resistente al fuoco con collegamenti assiali, anche radiali in alcune versioni. Con questa struttura si garantisce che nel momento in cui viene attivato il termofusibile non possa penetrare all'esterno una fiamma o un arco che potrebbe causare un incendio. Anche il metallo di contatto fuso, che potrebbe danneggiare il dispositivo o l'ambiente circostante, non deve entrare in contatto con l'ambiente esterno.
Inoltre, sono disponibili fusibili di temperatura resettabili che possono essere riaccesi manualmente dopo il raffreddamento del surriscaldamento. I così detti fusibili bimetallici o interruttori bimetallici. In questi si trova un bimetallo che si piega al raggiungimento della temperatura di risposta in modo tale che un meccanismo a molla apra il contatto. Con un pulsante, una volta raffreddato, la molla può tornare allo stato operativo.
A cosa servono i fusibili termici e cosa bisogna osservare durante l'installazione?
Applicazioni tipiche

di fusibili termici sono la protezione da surriscaldamento di avvolgimenti di trasformatori e motori, alimentatori, ballast, elettrovalvole, radiatori elettrici, riscaldatori passanti, circuiti elettronici, in particolare livelli di potenza e molto altro ancora. Il campo di applicazione comprende sia dispositivi di consumo come ad es. Macchine da caffè, griglie, ferri da stiro e friggitrici, sia sistemi tecnici professionali come attuatori, attuatori, quadri elettrici.
Una protezione efficace contro il surriscaldamento dipende non solo dalle caratteristiche tecniche dei fusibili di temperatura, ma anche in particolare dal loro montaggio e dal corretto posizionamento. Poiché la temperatura può raggiungere in modo puntuale e rapido un valore irraggiungibile, i fusibili termici vengono montati il più vicino possibile ai componenti da proteggere. Nei motori o trasformatori, i fusibili di temperatura vengono integrati anche direttamente negli avvolgimenti per ottenere la protezione più efficace contro il surriscaldamento critico.
Come sono specificati i fusibili termici?
I principali parametri tecnici dei fusibili termici sono:
-
TF - temperatura di misurazione o temperatura di risposta nominale: Temperatura alla quale il fusibile è stato spento o interrotto.
-
TH - temperatura di mantenimento: Temperatura massima che non provoca ancora l'attivazione del fusibile, che può tuttavia diminuire la temperatura di commutazione in caso di arresto a lungo termine.
-
IR - corrente di esercizio: Corrente continua che il fusibile di temperatura può guidare e commutare in modo sicuro.
-
IP - corrente d'impulso massima che il fusibile di temperatura può guidare per breve tempo.
-
UR - tensione nominale massima, questa è la tensione per la quale è stato progettato il fusibile di temperatura.
Le caratteristiche tecniche dei fusibili di temperatura sono definite nella norma DIN EN 60691.
La struttura meccanica può essere diversa: Sono disponibili versioni con fili di collegamento Axial, ma anche con collegamenti laterali, cioè radiali e paralleli. Inoltre, vengono realizzate anche versioni con contatti laterali per spine piatte. Quest'ultima versione ha il vantaggio che il fusibile termico può essere sostituito senza saldatura.
La maggior parte dei fusibili termici hanno un contatto NC, sono disponibili per applicazioni particolari ma anche versioni con contatto di chiusura.
Di cosa bisogna tener conto nella scelta e nel funzionamento dei fusibili termici?
Il criterio più importante, oltre alla tensione nominale e alla corrente nominale, è la temperatura di misurazione. Questa è la temperatura che non deve mai essere superata all'interno del dispositivo. Il valore deriva dai valori limite di temperatura, dai componenti da proteggere, ad es. avvolgimenti del motore o componenti elettronici. Durante la selezione di un fusibile termico, è necessario tenere sempre presente una distanza tra la temperatura massima consentita nel dispositivo e la temperatura di misurazione, per evitare che si verifichino sbalzi puntuali momentanei a causa dell'inerzia termica della struttura complessiva. Un'altra possibilità è quella di selezionare in base alla temperatura Temperatura di tenuta Questa corrisponde alla massima temperatura di esercizio ammessa che può verificarsi nell'apparecchio. Anche in questo caso deve essere prevista una distanza di sicurezza dal valore specificato.
Se sono stati attivati fusibili termici non ripristinabili, devono essere sostituiti con nuovi. Tuttavia, prima della sostituzione, è necessario trovare ed eliminare il motivo del surriscaldamento del dispositivo. In sostituzione possono essere utilizzati solo fusibili termici con gli stessi dati tecnici, altrimenti la funzione di protezione non è garantita.