bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

    

Cose da sapere sui generatori di emergenza

  • Cos'è un generatore di emergenza?

  • Domande sull'acquisto: come trovare il generatore adatto

  • Gruppo elettrogeno diesel o benzina?

  • Configurazione dell'unità

  • Manutenzione e cura

  • Domande e risposte

 

Cos'è un generatore di emergenza?

Il generatore di corrente garantisce la fornitura di corrente. È irrilevante se questo viene fatto in un luogo che altrimenti sarebbe completamente tagliato fuori dalla rete elettrica o come sostituto in caso di mancanza di corrente. Entrambi i campi di applicazione sono in linea di principio immaginabili. Perché l'unità garantisce alle aziende la fornitura completa di energia elettrica. In questo modo protegge dalle perdite finanziarie o dal guasto di impianti di produzione che dipendono dall'energia elettrica. Anche se l'alimentazione elettrica fornita dalla rete elettrica pubblica non è sufficiente, può essere utile un dispositivo aggiuntivo.

In generale, è necessario distinguere tra dispositivi mobili e fissi:

Gruppo elettrogeno Stazionario

Le unità vengono installate in modo permanente in un unico sito. Ciò rende questi motori poco flessibili, spesso più potenti rispetto alle varianti mobili. Sono ideali per garantire l'alimentazione in singoli settori.

Gruppo elettrogeno Mobile

Le unità mobili possono invece essere costruite rapidamente in un luogo non più alimentato.

 

Domande sull'acquisto: come trovare il generatore adatto

  • Quando si sceglie il generatore di corrente adatto per l'alimentazione di emergenza, ci si deve porre le seguenti domande:
  • Per quale utilizzo è destinato il dispositivo, quali sono i dispositivi collegati?
  • Quanto potenza si dovrebbe ottenere, quanti watt devono essere generati?
  • Il generatore di corrente può essere rumoroso o deve avere un isolamento acustico?
  • Quanto deve essere capiente il serbatoio, in modo che non debba essere riempito troppo spesso?
  • Il generatore di corrente dovrebbe essere particolarmente robusto e/o resistente agli agenti atmosferici, in quanto viene utilizzato, ad esempio, come alimentazione di emergenza in cantiere?


Suggerimento: La potenza del generatore di corrente è importante. Se si utilizzano più dispositivi contemporaneamente, il dispositivo deve fornire almeno cinque kilowattora di potenza. Calcolare la potenza complessiva di tutti i dispositivi da utilizzare e si ottiene la potenza (in watt o voltampere) che il proprio generatore di corrente di emergenza deve fornire come minimo.

 

Gruppo elettrogeno diesel o benzina?

Diesel o benzina - questo è il problema quando si sceglie un generatore di corrente:

Prodotti diesel               

Prodotti diesel in ambienti interni, in quanto il rischio di esplosione è inferiore a quello dei prodotti a benzina. Inoltre, il carburante diesel è più conveniente e offre una maggiore durata a parità di consumo. La potenza si dimostra pratica proprio quando si utilizzano più dispositivi esterni o a bassa corrente come nella foto. Inoltre, un generatore di corrente che funziona con diesel è considerato più duraturo. Tuttavia, ha anche un peso più elevato e spesso è più difficile da maneggiare.

Prodotti a benzina             

I prodotti a benzina, come ricorderete anche nel nostro negozio online, sono molto più comuni nel settore dell'energia elettrica di emergenza. I dispositivi mobili in particolare possono accedere a questo tipo di funzionamento.

I generatori a benzina sono più silenziosi rispetto ai prodotti diesel, inoltre più leggeri e compatti.

Particolarità: Il generatore inverter

Il generatore di inversione è considerato una caratteristica speciale tra i gruppi di emergenza. Questo trasforma la tensione continua in tensione alternata e garantisce un'alimentazione minima di dispositivi elettrici sensibili. Nelle aziende con un'impostazione IT di alta qualità e altri consumatori sensibili, i generatori inverter sono una buona scelta.

 

Configurazione dell'unità

Se si acquista un generatore di corrente, la scelta della posizione è importante. Prestare attenzione alle seguenti caratteristiche:

1. Buon accesso 

Il generatore di corrente deve essere sempre ben accessibile per consentire la manutenzione, la cura e il rifornimento di benzina in modo ottimale.

2. Appoggio sicuro 

Per i produttori mobili o i dispositivi stazionari che vengono montati a terra, è importante avere una superficie piana come superficie. Se necessario, il generatore di corrente è installato qui con ammortizzatori di vibrazione.

3. Protezione da influenze esterne e rumori 

Inoltre, il generatore di corrente deve essere protetto da forti influenze atmosferiche. Se ciò non è possibile solo a causa della scelta del luogo, può essere protetto, ad esempio, da un alloggiamento resistente agli agenti atmosferici. Continuare a posizionare le attrezzature rumorose lontano dalle persone che stanno lavorando o fornire un'ulteriore insonorizzazione per ridurre l'inquinamento acustico.

4. Raffreddamento e ventilazione sufficienti 

Un altro aspetto importante è il raffreddamento o la ventilazione sufficienti. Questo garantisce che il generatore di corrente non possa surriscaldarsi. Inoltre, i gas di scarico generati vengono scaricati in modo sicuro.

 

Manutenzione e cura

Sin dall'inizio ben tenuto, il generatore di corrente garantisce prestazioni lunghe e soddisfacenti. La manutenzione e la cura includono:

  • Un controllo delle candele
  • Un controllo dei filtri dell'aria
  • La pulizia del generatore di corrente da troppa sporcizia e polvere
  • E un'occhiata al livello dell'olio.

Questo va saputo.

Non vorrete evitare un tipico errore durante la prima messa in moto, in modo da evitarlo. Questo è di avviare il motore subito dopo il primo avviamento senza olio. Il livello dell'olio deve essere verificato in anticipo.

In generale, i gruppi di emergenza devono essere conservati asciutti. L'umidità può danneggiare i singoli componenti.

 

Domande e risposte

Quale potenza viene fornita da un generatore di corrente?

Si veda l'indicazione di potenza della descrizione del prodotto, in cui è indicata in watt o anche in voltampere. Durante la selezione, impostare il prodotto da utilizzare con il dispositivo. Per i cosiddetti dispositivi induttivi che richiedono molta energia proprio per il lancio, il produttore dovrebbe essere in grado di fornire una potenza da sei a otto volte superiore a quella del consumatore finale.

Come funziona il generatore di corrente?

Un gruppo di emergenza viene azionato da un potente motore. In questo modo è necessaria la benzina o il diesel per il funzionamento. È possibile ricaricare i dispositivi mediante pompe o sistemi automatici.

Posso utilizzare un UPS con il gruppo di emergenza?

A causa della tensione di uscita spesso molto fluttuante di un generatore, un gruppo di continuità (UPS), come quello mostrato nella foto, non dovrebbe essere collegato. Se la tensione diminuisce, si passa al funzionamento a batteria. In questo modo la batteria si scarica troppo velocemente.

Il generatore di corrente può essere utilizzato in ambienti chiusi?

Per i dispositivi mobili è chiaro: No! Il rischio di avvelenamento da monossido di carbonio - l'avvelenamento con un gas incolore e inodore - aumenta con il funzionamento in ambienti che non raggiungono aria fresca. L'aria calda generata dall'unità e tutti i gas di scarico devono essere condotti professionalmente verso l'esterno durante l'alimentazione di emergenza. I dispositivi fissi all'interno di un edificio sono possibili se l'installazione e il montaggio sono eseguite da un esperto e se è disponibile un'adeguata ventilazione.