Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Fatti interessanti sull'illuminazione natalizia
Anche se fuori è buio e freddo, il Natale è uno dei periodi più belli dell'anno per la maggior parte delle persone. Già prima dell'avvento, appartamenti, case e giardini sono festosi. Oltre alla decorazione di Natale, anche l'illuminazione di Natale adatta svolge un ruolo molto importante.
Che Natale sarebbe senza le catene luminose?
Di cosa bisogna tener conto nella scelta dell'illuminazione?
Illuminazione natalizia per interni ed esterni
Cos'è un sistema di catena luminosa?
Accessori utili per un'illuminazione efficiente
Che Natale sarebbe senza le catene luminose?
Un'illuminazione natalizia festiva crea l'ambiente perfetto per una festa di Natale di successo. Le candele a LED dall'aspetto originale e le finestre brillano nella luce dei tubi luminosi. Anche la decorazione natalizia viene messa in scena con luci d'atmosfera. Al buio, la decorazione diventa un vero e proprio colpo di occhio.
Ma anche in giardino l'atmosfera pre-natalizia è chiaramente percepibile. Perché la classica illuminazione a candela trasforma l'abete, altrimenti così poco appariscente, davanti alla casa in un albero di Natale molto luminoso.
Anche la siepe sempreverde sulla recinzione, il cespuglio in angolo e il piccolo cespuglio sulla terrazza vengono ornati da luci luminose. In questo modo sono sufficienti pochi punti di luce, e al calare dell'oscurità si trovano nel campo visivo dello spettatore.
Le reti di luci, le tende di luci e le catene di luci appese al balcone e alla facciata completano armoniosamente l'illuminazione per esterni natalizia.
Le possibilità di un'illuminazione natalizia individuale sono quindi apparentemente illimitate. Tuttavia, non tutte le luci di Natale possono essere utilizzate ovunque.
Con la neve, l'illuminazione esterna può essere utilizzata correttamente.
Di cosa bisogna tener conto nella scelta dell'illuminazione?
Se l'illuminazione di Natale viene utilizzata all'esterno, deve resistere alle condizioni avverse.
Chi vuole installare la sua illuminazione natalizia all'aperto deve assicurarsi che le lampade e le catene luminose resistano alle condizioni avverse con umidità penetrante. Il tipo di protezione IP fornisce informazioni in merito.
Se l'illuminazione natalizia viene utilizzata all'interno, non è necessario preoccuparsi di questo. Al contrario: Le catene luminose a LED a risparmio energetico con funzionamento a batteria rendono l'illuminazione natalizia wireless e flessibile.
Finestre, armadi o scaffali vengono illuminati in un batter d'occhio senza fastidiose prolunghe. In questo modo potrete mettere perfettamente nella giusta luce la vostra decorazione natalizia individuale.
Illuminazioni natalizie per interni ed esterni
Gioca un ruolo importante se il nuovo LED per l'illuminazione natalizia o la tenda di luci a LED deve essere montata all'esterno o meno. Perché solo se una catena di luci a LED è veramente progettata per l'uso all'aperto, è un piacere. Per questo motivo, abbiamo fatto una piccola preselezione per voi, sia all'interno che all'esterno.
Illuminazione natalizia per interni
Festone di luci natalizie
Reti di luci, tende di luce
Tubi luminosi
Illuminazione per albero di natale
Illuminazione senza fili per albero di natale
Illuminazione natalizia per esterni
Festone di luci natalizie
Reti di luci, tende di luce
Tubi luminosi
Illuminazione per albero di natale
Laser da giardino
Cos'è un sistema di catena luminosa?
Tramite un distributore è possibile collegare più catene luminose.
Una catena di luci disponibile in commercio ha sempre un certo numero di luci o LED. L'alimentazione elettrica o l'alimentatore della catena di luci sono sempre progettati in modo preciso per questo numero di lampadine. Se il numero di luci non è sufficiente per l'illuminazione di un albero di Natale, è necessario montare una seconda o una terza catena di luci sull'albero. Ogni catena ha il proprio alimentatore. Con un albero grande, la distribuzione della corrente diventa una vera sfida.
Con un sistema di luci a catena è disponibile un kit di base che dispone di un potente alimentatore. Il kit base può essere ampliato, modificato e adattato singolarmente con diversi kit di completamento.
Importante: È possibile combinare sempre solo i componenti di un produttore. Pertanto, prima di prendere una decisione di acquisto è importante sapere quali componenti sono disponibili.
Accessori utili per un'illuminazione efficiente
Così come la selezione e il montaggio, anche il controllo dell'illuminazione di Natale deve essere ben programmato. Infatti, anche se si utilizzano catene luminose a LED a risparmio energetico, i tempi di accensione e spegnimento devono essere impostati con precisione. In questo modo è possibile evitare costi di energia elettrica inutili.
Altrettanto indispensabile: Le lampadine di ricambio e le batterie per le catene luminose wireless devono essere sempre a casa.
Temporizzatori
Prese senza fili
Prese intermedie
Prese da giardino
Prese multiple
Cavo prolunga
Batterie
Lampadine di ricambio
Il nostro consiglio:
Per i nostri clienti attenti al prezzo abbiamo ridotto drasticamente i prezzi dei prodotti a marchio Polarlite. Visitate il nostro negozio di vendita e risparmiate sull'acquisto della vostra nuova illuminazione natalizia.