Come possiamo aiutarti?
Intercomunicanti
Citofoni: Pratico impianto di conversazione con una buona portata
Non deve essere sempre un vero e proprio citofono o un telefono di sistema. Potrete parlare gratuitamente anche con un impianto di conversazione collegato via radio o WLAN. I dispositivi mobili sono caratterizzati da una rapida messa in funzione e da molteplici possibilità di utilizzo come citofono, radio, annunci al personale, baby-fon e ricambio per le conversazioni tramite telefoni e smartphone.
-
Cos'è un interfono?
-
Quali i vantaggi di un citofono?
-
Cosa fanno i videocitofoni?
-
Caratteristiche importanti di un citofono
Cos'è un interfono?

Un citofono è una forma particolarmente flessibile e versatile di un impianto di conversazione, con il quale due o più persone possono comunicare e parlare tra di loro da una stanza all'altra o da una casa all'altra.
I dispositivi da tavolo e da parete multifunzione sono generalmente basati sulla tecnologia radio e non dispongono di cablaggio fisso. In questo modo si evitano modifiche strutturali come lavori di taglio della muratura, un collegamento via cavo e accordi con il locatore degli immobili in affitto. La portata è fino a 2000 metri a seconda del modello. Questo è sufficiente per edifici di grandi dimensioni, capannoni di produzione e officine.
I sistemi radio vivavoce non sono solo per parlare a casa e in ufficio. È possibile fare annunci e ascoltare . Come telefono mobile per i dipendenti e per la comunicazione con vicini o colleghi in edifici remoti, i dispositivi offrono servizi preziosi. Grazie alla funzione vivavoce (VOX), gli impianti citofonici sono adatti anche per il monitoraggio acustico di locali di produzione, macchine e impianti agricoli. In ambito privato, un citofono aiuta a monitorare l'assistenza sanitaria e come baby-fone.
È incluso anche un campanello. Premendo il tasto del campanello si attiva una suoneria alla stazione remota. I toni di chiamata regolabili nel volume e in parte anche la melodia della suoneria possono sostituire un impianto di suoneria o un segnale di chiamata o semplicemente portare il vostro partner radio al dispositivo.
Oltre agli impianti di conversazione audio, sono disponibili sistemi con telecamera per la trasmissione video, in cui gli interlocutori si vedono nell'immagine. Per l'uso mobile lontano da una presa di corrente sono disponibili pacchi batterie.
Quali i vantaggi di un citofono?
Il grande vantaggio di un citofono rispetto ad altri impianti di conversazione è la rapida installazione, la facilità d'uso e la mobilità. Gli impianti citofonici sono composti da almeno due dispositivi. Il modo più comodo per iniziare è con un kit completo composto da due o più modelli identici.
Dopo aver disimballato, posizionato, inserito e acceso, le radio sono subito pronte all'uso. A differenza di un citofono classico, non è necessario posare cavi all'interno dell'edificio per il vostro nuovo citofono. Non è necessario anche un montaggio fisso. Basta posizionare i citofoni nel luogo di utilizzo previsto, ad esempio un tavolo da lavoro, sul banco di ricezione o su uno scaffale. È possibile in qualsiasi momento un cambio di posizione. È sufficiente scollegare il cavo di alimentazione nel luogo di utilizzo precedente e reinserirlo nella nuova posizione.

Questo va saputo.
La trasmissione delle chiamate avviene indipendentemente dal citofono. In questo modo non si verifica alcuna interazione con i citofoni e non è necessario prestare attenzione alla rispettiva fabbrica.
I citofoni offrono generalmente più canali radio che è possibile impostare sull'alloggiamento. Utilizzando frequenze diverse, evitare che un altro dispositivo sullo stesso canale disturbi la ricezione. Inoltre, avrete la possibilità di utilizzare contemporaneamente più citofoni radio su diversi canali.
Rispetto alle radio PMR e ai walkie-talkie, gli impianti citofonici si distinguono per il loro alloggiamento più grande. Offre interruttori più facilmente accessibili e quindi una migliore sensibilità, facilità e maneggevolezza in generale.
Cosa fanno i videocitofoni?
I moderni citofoni sono spesso dotati di una telecamera e di un'interfaccia WLAN o di un modulo cellulare per il collegamento e il controllo tramite smartphone. Oltre ai segnali vocali, trasmettono anche un'immagine video. La persona che cerca l'ingresso su porte o porte di edifici come familiari, dipendenti, fornitori o pacchetti può essere identificato in modo affidabile in base al segnale video. I visitatori non desiderati o persino malfattori non possono accedere.
I dispositivi di immagine mobile sono adatti per le famiglie e le aziende. Le soluzioni con video vi aiutano nel settore commerciale oltre al controllo dell'ingresso, ad esempio, nel monitoraggio di macchine, impianti tecnici e strumenti di misura. Nell'ambito privato, un citofono con video aiuta nella cura dei bambini e delle strutture sanitarie e nel monitoraggio degli animali domestici. I modelli con visione notturna sono dotati di un'illuminazione a infrarossi integrata. La visione notturna fornisce un'immagine riconoscibile anche in condizioni di assoluta oscurità.
La telecamera del citofono invia l'immagine tramite la WLAN e il router WLAN o la rete cellulare a un APP per smartphone sul vostro smartphone o PC con monitor. Tramite notifica push, e-mail o chiamata di allarme sarete informati non appena il tasto di chiamata viene premuto o la telecamera rileva un movimento. Tramite il vostro smartphone potrete quindi parlare con il visitatore o con la persona che vi sta sotto il vostro comando, anche se non siete voi stessi in casa o in loco. Inoltre, molti videocitofoni memorizzano immagini e suoni su una scheda di memoria o archiviano i dati su una memoria online.
In combinazione con un citofono, un apriporta o un sistema di allarme, una soluzione di conversazione con telecamera può migliorare il comfort e la sicurezza. Utilizzare l'immagine video per verificare chi è all'ingresso. Se tutto è in ordine, azionare l'apriporta o il pulsante di ingresso sul citofono. Alcuni dispositivi sono progettati anche per l'interazione con le soluzioni Smart Home domotica. Il videocitofono comunica con la centralina del sistema e diventa parte della smart home.
Caratteristiche importanti di un citofono

La portata della radio dipende dalla distanza che il vostro nuovo citofono può superare. Il valore massimo indicato per la radio si applica a vista libera e può essere di diversi chilometri. Gli ostacoli e le condizioni strutturali riducono la portata nella pratica.
La descrizione del prodotto indica anche quanti canali radio è possibile impostare sul dispositivo. Più canali sono disponibili, più è facile risolvere eventuali danni alla trasmissione da impianti radio adiacenti.
I modelli con comunicazione WLAN si collegano alla rete domestica wireless o alla WLAN aziendale e richiedono una connessione a un punto di accesso o router WLAN. Gli impianti citofonici con modulo cellulare integrato richiedono una scheda SIM.
Molti citofoni radio funzionano con il processo half-duplex e sono quindi impianti di intercomunicazione. A differenza di un telefono, la ricezione è bloccata durante la conversazione. Per i modelli con full duplex la trasmissione avviene in entrambe le direzioni contemporaneamente. Potete parlare contemporaneamente e ascoltare anche il vostro interlocutore.
I modelli più flessibili sono quelli dotati di un alimentatore per il collegamento alla rete elettrica e possono essere alimentati anche tramite batterie ricaricabili integrate o opzionali.
Se il dispositivo è dotato di una presa per cuffie o di un collegamento per casse acustiche, è possibile utilizzare un kit di conversazione per la comprensione in ambienti rumorosi o un box attivo. L'altoparlante è consigliato per l'uso come sistema di chiamata in officine e sale.
Una caratteristica importante del prodotto è la funzione VOX per parlare a mani libere con sensibilità regolabile. Finché avrete attivato il VOX, l'apparecchio ascolterà nella stanza. Se il microfono registra un rumore, ad esempio la voce di una persona, il suono di allarme di un impianto, i bambini o i suoni degli animali, il dispositivo inizia automaticamente a inviare i segnali audio. Se non viene più percepito alcun rumore, la trasmissione si interrompe. Il maggior numero possibile di livelli di sensibilità consente un adattamento preciso del vivavoce VOX alle vostre esigenze.