Come possiamo aiutarti?
Internet radio
Cose da sapere sulle radio Internet
Con la Internet radio è possibile ascoltare la radio su Internet, in modo da poter ricevere diverse migliaia di stazioni. Anche se non si distingue spesso dalla radio normale, ha molti vantaggi da offrire, che possono essere chiaramente visti. L'accesso a Internet è garantito da una connessione DSL, che generalmente funziona tramite WLAN.
-
Cos'è una radio via internet?
-
Come funziona una radio Internet?
-
Quali tipi di dispositivi sono disponibili?
-
Vantaggi della radio Internet
-
Cosa devo considerare quando acquisto una radio via Internet?
-
FAQ - domande frequenti sulla radio via Internet
-
Conclusione - in questo modo si trova la radio Internet perfetta
Cos'è una radio via internet?
Una radio Internet è una radio che consente di ascoltare le stazioni radio via Internet, per questo è possibile ricevere innumerevoli stazioni radio.
Con molte altre funzioni, come ad esempio la visualizzazione dell'interprete o la visualizzazione della copertina dell'album, i diversi modelli entusiasmano moltissimi utenti.
Facile da usare e poco richiesta, è possibile collegare rapidamente la radio via Internet. Oltre all'ascolto di stazioni Internet, la maggior parte delle versioni è ora in grado di ascoltare anche le stazioni tramite la porta FM/AM.
Informazioni:
Con l'aiuto di una radio Internet, a seconda del modello, è possibile ricevere fino a 30.000 trasmettitori in tutto il mondo!
Le radio Internet con batteria ricaricabile possono essere utilizzate ovunque
Come funziona una radio Internet?
Le singole stazioni radio Internet mettono a disposizione le loro stazioni online, il che funziona non solo in Italia, ma anche da tutto il mondo e non ha alcuna importanza in termini di ricezione. La radio Internet, che è collegata a Internet tramite la connessione DSL via cavo LAN o WLAN, può ora richiamare e riprodurre tutte le informazioni dal trasmettitore online.
Quali tipi di dispositivi sono disponibili?
Anche per le singole radio Internet esistono differenze. Oltre alla normale radio Internet, sono disponibili anche modelli con denominazione DAB+. Si tratta di radio che offrono una migliore ricezione e garantiscono prestazioni più stabili tramite WLAN. Inoltre, la qualità del suono è molto migliore rispetto ai modelli tipici e normali. Spesso, inoltre, le stazioni radio Internet DAB+ offrono agli utenti molte altre grandi caratteristiche, come la visualizzazione dell'artista o la visualizzazione del titolo della canzone. Alcuni modelli sono anche in grado di visualizzare la copertina dell'album o nascondere la pubblicità. Ci sono anche differenze nel tipo di connessione per la radio Internet, alcuni modelli possono essere collegati solo tramite cavo LAN, altri solo via WLAN e altri con entrambe le varianti. Inoltre, alcuni prodotti offrono la possibilità di eseguire tutte le impostazioni e la ricerca dei canali tramite un telecomando in dotazione, aumentando notevolmente il comfort di utilizzo.
Vantaggi delle radio Internet:
Suono straordinario
Semplicità d'uso
Possibilità di ricezione fino a 30.000 trasmettitori
Riceve stazioni radio via Internet da tutto il mondo
Nelle radio sono disponibili diversi tipi di dispositivi
Cosa devo considerare quando acquisto una radio via Internet?
Nel frattempo, ci sono numerose radio Internet di diversi produttori con molte caratteristiche diverse, quindi non è sempre facile avere una visione d'insieme chiara. Infine, per non essere frustrati, è necessario prendere in considerazione alcuni fattori quando si acquista una nuova radio Internet.
Radio internet con design retrò classico con legno
Il collegamento
È importante prestare attenzione a come la radio Internet può essere collegata a Internet. Sono disponibili modelli che consentono esclusivamente la connessione tramite cavo LAN. Ciò significa che possono essere utilizzati solo all'interno della casa. I modelli che possono essere collegati a Internet tramite WLAN possono essere utilizzati in modo molto più flessibile, in modo da poter essere utilizzati anche in giardino, per godere della varietà di canali anche al sole. Naturalmente sono disponibili anche radio via Internet, che possono essere collegate sia tramite cavo LAN che tramite WLAN.
Casse acustiche e qualità del suono
Per poter ascoltare la musica anche a pieno ritmo, è importante prestare attenzione agli altoparlanti dei modelli al momento dell'acquisto e quindi non dimenticare la qualità del suono. Mentre i dispositivi con un solo altoparlante possono riprodurre la musica solo in qualità stereo, le versioni con due altoparlanti offrono una qualità molto migliore. Anche il collegamento di uno o più box aggiuntivi non è un problema con alcune radio.
La crittografia
Per la ricezione radio sono previsti alcuni standard di crittografia. La protezione di base, chiamata anche "WEP", è normalmente presente su ogni radio, ma spesso non è sufficiente. Il modo più sicuro è proteggere la rete tramite una crittografia WPA.
DAB+
Chi pone un elevato valore su una qualità del suono di prima classe e una connessione Internet sicura dovrebbe accedere alle radio Internet DAB+. Queste offrono inoltre molte altre fantastiche funzioni che possono essere facilmente visualizzate.
Display
Mentre le normali radio per la ricerca delle singole stazioni hanno una funzione di pulizia, questa funzione non è disponibile con la radio Internet. Per questo motivo, il display dovrebbe svolgere un ruolo importante anche durante l'acquisto. Per rendere il funzionamento particolarmente semplice e ottenere una rapida panoramica, è consigliabile selezionare un dispositivo con il display più grande possibile.
FAQ - domande frequenti sulla radio Internet
1. Come si collega la radio Internet a Internet?
La radio Internet può essere collegata al router DSL tramite WLAN o cavo LAN e in questo modo si ottiene l'accesso a Internet.
2. È possibile utilizzare contemporaneamente più radio Internet tramite il router?
Sì, è possibile, poiché ogni radio Internet si collega separatamente e ottiene un accesso proprio. In caso di collegamento tramite cavo LAN, tuttavia, è importante assicurarsi che anche un ingresso sul router sia libero, cosa non necessaria in caso di collegamento via WLAN.
3. Con la radio Internet è possibile ricevere solo i canali Internet?
Ciò dipende dal modello di cui si dispone, in quanto alcune radio Internet consentono anche la ricezione delle normali stazioni radio, per le quali naturalmente non è necessaria alcuna connessione a Internet.
Conclusione - in questo modo si trova la radio Internet perfetta
È importante sapere esattamente dove verrà utilizzata la radio via Internet in futuro e quali caratteristiche dovrebbe avere prima dell'acquisto Il tipo di collegamento, sia tramite cavo LAN che tramite WLAN, svolge un ruolo importante e non si deve dimenticare la qualità del suono. Altre funzioni, invece, sono un problema di gusto, ma aumentano il comfort di utilizzo.