bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Fatti interessanti sugli interruttori a chiave

Gli interruttori a chiave sono interruttori rotanti che possono essere utilizzati solo con una chiave corrispondente. In questo modo offrono un'efficace limitazione dell'accesso per le applicazioni elettroniche. Come interruttore, l'interruttore a chiave può essere utilizzato come dispositivo di apertura, separatore o commutatore, con la complessità dei processi elettronici controllabili che si misura in base al numero di possibili posizioni di commutazione dell'interruttore a chiave.

  • Come funzionano gli interruttori a chiave?

  • Cosa significano le singole funzioni e le posizioni degli interruttori a chiave?

  • Cos'altro si deve considerare quando si selezionano gli interruttori a chiave?

  • Domande e risposte

 

Come funzionano gli interruttori a chiave?

Gli interruttori a chiave hanno diverse posizioni di commutazione, che vengono impostate ruotando la chiave sull'interruttore rotante. La rotazione meccanica porta al collegamento o alla separazione di circuiti elettrici. Per l'operatore è riconoscibile solo la superficie con serratura girevole, mentre i circuiti dietro sono generalmente nascosti in un alloggiamento.

Grazie alla chiave, l'interruttore consente una protezione da un funzionamento non autorizzato, in quanto è possibile avviare un processo di commutazione solo con la chiave corrispondente o una vasta conoscenza del superamento dei blocchi. Per questo motivo gli interruttori a chiave vengono installati in punti centrali del circuito, in modo che senza il loro funzionamento con la chiave non possa essere eseguita alcuna procedura di avviamento. Poiché l'esempio più noto è l'interruttore a chiave sulla serratura di accensione di un'auto, ma anche per impianti industriali è possibile associare processi importanti a un interruttore a chiave.

L'alternativa all'interruttore a chiave sarebbe un alloggiamento chiuso con controllo dell'accesso tramite una serratura con chiave a cilindro semplice e un semplice interruttore rotante azionabile solo dopo l'apertura. Tuttavia, in questo processo a due fasi, chiunque potrebbe azionare l'interruttore rotante senza ostacoli non appena lo sportello di accesso è aperto.
Un interruttore rotante a chiave combina il semplice interruttore rotante con un controllo degli accessi efficace.

 

Cosa significano le singole funzioni e le posizioni degli interruttori a chiave?

Numero di posizioni di commutazione

A seconda dell'applicazione che si desidera realizzare con l'interruttore a chiave, è necessario innanzitutto impostare il numero di posizioni di commutazione necessarie.

  • Gli interruttori a chiave semplici hanno solo due posizioni di commutazione, cioè ACCESO/SPENTO o vengono utilizzati come commutatore.
  • Gli interruttori a chiave con 3 o 4 posizioni di commutazione possono controllare circuiti più complessi.

Posizione interruttore

Come tutti gli interruttori elettronici, gli interruttori a chiave sono progettati come contatti di apertura, chiusura o scambio, che possono collegare o scollegare i circuiti. Dietro la serratura di commutazione i circuiti elettronici sono disposti in modo diverso. Quando si ruota la chiave, si possono riconoscere all'utente diverse posizioni di commutazione.

Nella posizione di commutazione del filtro sono disponibili diversi modelli di commutazione tra cui scegliere:

Il numero anteriore indica il numero di circuiti di controllo collegati. Sono disponibili interruttori a chiave per circuiti 1/ 1 x o 2/ 2x.

Le posizioni off/on/altre vengono impostate con la chiave girevole su un cerchio immaginario.

Ad esempio, 1 x OFF/ON/ON indica una serratura a chiave girevole con tre posizioni di commutazione. La posizione di base è OFF, quindi a seguire ON/ON. L'attivazione può essere di varie funzioni con una sola applicazione attivata o può essere attivata in aggiunta alle applicazioni già in esecuzione.

Nel pratico esempio, un interruttore a chiave con tre posizioni di commutazione può essere collegato a due bobine. Se si inserisce solo la chiave, si è in posizione OFF. Se si ruota nella prima posizione di accensione, il circuito della prima bobina viene attivato. Se si ruota sulla seconda posizione di accensione, la seconda bobina viene attivata o la prima bobina viene disattivata e la seconda bobina assume il solo funzionamento.

Attenzione: Come già detto, l'interruttore a chiave può anche fungere da sezionatore, quindi 'On' significa disattivato in relazione ad un'applicazione collegata dietro di esso.

Funzioni

Nelle funzioni del filtro potete selezionare gli interruttori a chiave come permanenti o momentanei a seconda del vostro comportamento operativo.

Permanenti: significa che l'interruttore a chiave si blocca sulla posizione di commutazione impostata, ergo si non torna indietro. In questo modo è visibile in qualsiasi momento dall'esterno. Tuttavia, in genere non è possibile rimuovere la chiave quando è in funzione, se si trova in una posizione ruotata.

Momentaneo: significa che l'interruttore a chiave viene spostato in una posizione di commutazione quando viene ruotato e il processo di commutazione viene avviato, ma poi ritorna alla posizione precedente, come fosse un pulsante. Ad esempio, il processo di accensione con serratura a chiave per auto è una funzione a pulsante.

0: Zero indica la posizione di base in cui la chiave può essere inserita o rimossa dalla serratura estraendola.

 

Cos'altro si deve considerare quando si selezionano gli interruttori a chiave?

Nei filtri è possibile, quando si cerca un interruttore a chiave adatto al proprio scopo, specificare la preselezione automatica in base ad altri criteri, come ad esempio il tipo di protezione, la tensione di commutazione e la corrente di commutazione.

Tipo di protezione

Il tipo di protezione degli interruttori a chiave è importante, in quanto sono progettati per il funzionamento manuale e non devono esserci rischi di scosse elettriche per gli operatori quando vengono a contatto con l'interruttore.

Nel nostro negozio sono disponibili interruttori a chiave con i seguenti tipi di protezione:

  • IP40

  • IP54

  • IP65

Corrente di commutazione

La corrente di commutazione si riferisce all'intensità di corrente che può essere al massimo presente sull'interruttore a chiave nel circuito di controllo. Sono disponibili interruttori a chiave per correnti basse fino a un massimo di 0,1 ampere, un ampio campo centrale e all'altra estremità della scala interruttori a chiave per una corrente di commutazione massima di 15 ampere.

Tensione di commutazione

La tensione di commutazione si riferisce anche al circuito di controllo e, per gli interruttori a chiave nel nostro negozio, è compresa tra 12 volt e 250 volt.

Nota: Quando si seleziona la tensione di commutazione, osservare anche se l'interruttore a chiave è progettato per corrente continua, corrente alternata o entrambi. AC significa corrente alternata, come ad esempio proviene da prese tradizionali. DC è Direct Current, ovvero corrente continua, che può essere generata, se necessario, da un convertitore davanti all'interruttore a chiave. In caso di collegamento errato, possono verificarsi danni all'interruttore a chiave e ad altri componenti nel circuito circostante.

 

Domande e risposte

Quante chiavi ci sono con l'interruttore?

In genere, l'interruttore a chiave viene fornito con due chiavi. Tuttavia, prestare attenzione alle indicazioni contenute nelle schede prodotto specifiche, in quanto vi sono differenze rispetto allo standard con chiave principale e di ricambio. Se per motivi di organizzazione avete bisogno di più di due chiavi per il vostro interruttore a chiave, per ordinare in anticipo, contattate il nostro reparto specializzato o il produttore.

Cosa sono gli interruttori a chiave resistenti agli atti vandalici?

Gli interruttori a chiave antivandalismo offrono una superficie di attacco ridotta per il sabotaggio. La parte anteriore è temprata e infrangibile, inoltre sono protette contro l'accesso con semplici strumenti come fili o lame.