bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Interruttore a impulsi per un pratico controllo dell'illuminazione

Gli interruttori ad impulso sono sempre utilizzati quando una sorgente luminosa deve essere commutata da luoghi diversi

In pratica, può essere un corridoio o un ballatoio in un edificio aziendale. Accanto a ogni porta è presente un pulsante che consente di accendere o spegnere l'illuminazione del corridoio.  

Se uno dei pulsanti viene premuto, l'interruttore a impulso di corrente elettromeccanico genera un rumore di commutazione inconfondibile.

Saremo lieti di spiegarvi come funziona un tale interruttore elettromeccanico ad impulsi, perché lo specialista lo chiama Eltako e cosa deve essere preso in considerazione quando lo si collega.

Grazie alle numerose porte sono necessari molti interruttori per la luce.

  • Che cos'è un interruttore a impulso di corrente?

  • Quali sono i vantaggi degli interruttori a impulso di corrente?

  • Come funziona un interruttore a impulso di corrente?

  • Come si collega un interruttore a impulso di corrente?

  • Dove vengono installati gli interruttori di corrente?

  • Quali pulsanti sono necessari per gli interruttori di corrente?

  • Che cos'è un interruttore a corrente elettronico?

  • Cosa si deve tenere in considerazione quando si seleziona un interruttore a impulso di corrente?

 

Che cos'è un interruttore a impulso di corrente?

Per capire esattamente cosa contraddistingue un interruttore a impulso di corrente, si desidera innanzitutto osservare in modo più dettagliato il cablaggio classico degli interruttori luminosi: 

Circuito in serie

Se una sorgente luminosa deve essere commutata da un solo punto , è 

cosa molto semplice: È necessario un interruttore (S) e una sorgente luminosa (L) e si può già costruire un circuito commutabile (schizzo A).

 

 

Circuito di commutazione

Se la sorgente di luce sorgente deve essere spenta a partire da due posizioni, si devonono utilizzare i commutatori (W). Su entrambi gli interruttori la luce può essere accesa e spenta, indipendentemente dalla posizione dell'altro interruttore (schizzo B).

 

 

Circuito a croce

Se sono necessari più di due interruttori, anni fa

l'azienda lavorava ancora con interruttori cross (K) . Indipendentemente dalla posizione degli interruttori rimanenti e dal numero di interruttori a croce, la luce può essere accesa e spenta su ogni interruttore (schizzo C).
Tuttavia, un circuito a croce ha il grande svantaggio: La corrente per il carico scorre sempre attraverso tutti gli interruttori . In caso di interruzione su un interruttore, l'intero circuito non funziona più.

 
 

Già nel 1949 Horst Ziegler ha presentato il primo interruttore a impulso elettrico Eltako S6w per l'installazione in scatole di derivazione da 70 mm. Il nome della società Eltako è l'acronimo di "El ectric Ta st ko ntakt". In questo modo la denominazione Eltako è sinonimo di interruttori elettromeccanici a corrente. Un relè di commutazione a impulso di corrente viene spesso chiamato Eltako, anche se non proviene dalla società Eltako.

Interruttore elettromeccanico per corrente per l'installazione di prese.

Un interruttore a impulsi o anche a impulsi, interruttore a distanza per installazione, Eltako, relè a impulsi o anche a impulsi della serie è un interruttore a comando elettromagnetico.

Contiene un relè il cui contatto di commutazione attiva o disattiva l'utenza.  Poiché i due stati di commutazione non cambiano da soli, si tratta di un relè bistabile.

Per modificare lo stato di commutazione momentanea è sufficiente un breve impulso di tensione sulla bobina del relè. Questo impulso di tensione viene generato con l'aiuto di pulsanti collegati in parallelo.

Il luogo di utilizzo preferito dei relè di commutazione a impulso di corrente sono scale o corridoi domestici, in cui l'illuminazione deve essere commutata da molti punti diversi.

 

Quali sono i vantaggi degli interruttori a impulso di corrente?

Il vantaggio principale è che la corrente per il consumatore o la lampada (L) scorre solo attraverso un singolo contatto di commutazione privo di potenziale (contatto NA) e non più attraverso tutti gli interruttori. Ciò riduce notevolmente la sensibilità alle interferenze.

Poiché gli interruttori di prossimità fotoelettrici (T1 ...T3) sono cablati paralleli per controllare il relè a impulsi di corrente paralleli, 

lo sforzo di installazione è notevolmente inferiore e più conveniente. Anche l'ampliamento di un circuito esistente con pulsanti aggiuntivi è possibile senza grandi sforzi. Se necessario, è possibile integrare anche un ricevitore wireless, se dotato di un contatto relè privo di potenziale con funzione di pulizia.

In caso di guasto di un pulsante, l'utenza può essere ancora controllata tramite i pulsanti rimanenti. Se l'interruttore a impulso di corrente è progettato per una tensione di controllo di ad es. 12 V o 24 V, è sufficiente per il cablaggio del pulsante di commutazione con un cavo per campanello.

 

 

Come funziona un interruttore a impulso di corrente?

Un interruttore a impulso di corrente comprende un relè (1) che non aziona direttamente i contatti di commutazione (2). Al contrario, il relè aziona una meccanica di bloccaggio (4) tramite una linguetta di comando (3), che viene ulteriormente ruotata di una posizione di griglia ogni volta che viene azionato un pulsante.

Nella posizione di riposo, se non viene azionato alcun pulsante, una molla (5) allontana l'indotto (6) dal nucleo della bobina. La meccanica di bloccaggio viene tenuta saldamente in posizione mediante una molla a balestra (7). In questo modo non è possibile ruotare automaticamente la meccanica di bloccaggio.

Il contatto di commutazione (2) è aperto, in quanto la molla a balestra (8) del contatto di commutazione viene spinta verso il basso dalle ganasce di comando (9).

L'utenza collegata tramite la morsettiera (10) è quindi spenta.

Se la bobina del relè (1) viene alimentata mediante l'azionamento di un pulsante, essa tira l'indotto (6). La linguetta di comando (3), collegata all'ancoraggio, fa ruotare il meccanismo di bloccaggio (4) di un "movimento a zig-zag" in senso antiorario. Questo processo genera anche il tipico rumore di commutazione. La molla a balestra (7) mantiene il meccanismo di arresto nuovamente affidabile nella nuova posizione. 

Le leve di comando (9) sono state ruotate con il meccanismo di bloccaggio e ora non è più possibile premere verso il basso la molla a balestra (8) del contatto di commutazione NA. Il contatto di commutazione (2) si chiude, poiché la molla a balestra (8) del contatto di commutazione è polarizzata meccanicamente in modo che i due contatti siano premuti saldamente.  

L'utenza viene così accesa (vedere la figura A).

 

Pulsante luminoso premuto

Funzionamento di un interruttore a impulso di corrente

Il contatto di commutazione è chiuso e la spia si accende.

 

Pulsante luminoso non premuto

Il contatto di commutazione è chiuso e la spia si accende.

 

Pulsante luminoso nuovamente premuto

Il contatto di commutazione è aperto e la spia non si accende.

 

Quando la tensione sulla bobina viene disinserita di nuovo rilasciando l'interruttore di prossimità fotoelettrico, l'armatura torna indietro. La posizione del meccanismo di chiusura e la posizione del contatto di commutazione in conseguenza di questo non cambiano. L'utenza rimane accesa. (Vedere la figura B).

Solo alla successiva attivazione del pulsante, la meccanica di arresto viene ruotata di nuovo un'altra volta e il contatto si riapre (vedere la figura C).

Nonostante l'utilizzo di un relè monostabile, un relè di assorbimento di corrente è dotato di due stati stabili e presenta quindi la funzionalità di un relè bistabile.

 

Come si collega un interruttore a impulso di corrente?

Il collegamento di un interruttore a impulso di corrente è sempre orientato in base alla versione del rispettivo interruttore. In linea di principio, tuttavia, con tutti gli interruttori a corrente, la bobina del relè deve essere commutata in serie con uno o più pulsanti (T). 

In questo modo non importa se la fase viene portata prima al pulsante e poi dal pulsante alla bobina (vedere schizzo di commutazione superiore) o viceversa.

Quando si aziona il pulsante, il circuito della bobina è chiuso e il relè nell'interruttore a impulso di corrente si attiva. Nella maggior parte dei casi, la bobina del relè viene azionata con tensione alternata (CA) di 230 V. Tuttavia, sono disponibili anche versioni in cui la tensione della bobina è di 12 o 24 V (CA o CC). In questo caso è necessario un alimentatore per il circuito del pulsante.

Per poter accendere e spegnere una utenza (Llampada), la linea portante corrente o la fase (L1) deve essere prima condotta al contatto di commutazione. Con il relè di commutazione a impulso di corrente mostrato, ciò avviene internamente. Il secondo collegamento del contatto di commutazione (fase commutata) porta poi alla lampada . Per chiudere il circuito, è necessario collegare solo un cavo dalla lampada al conduttore zero (N).

Nella versione più semplice, gli interruttori di corrente con un dispositivo di chiusura interno non hanno più di tre collegamenti. Tuttavia, se l'interruttore è dotato non solo di uno, ma anche di due contatti di chiusura o anche di contatti di commutazione, il numero di morsetti di collegamento aumenta. In questo caso, prima del cablaggio, l'assegnazione dei morsetti deve essere controllata con precisione nella documentazione tecnica.

Gli interruttori a corrente d'urto possono essere cablati senza grandi sforzi.

Importante! 

Per il collegamento e l'installazione di un interruttore a impulso di corrente si presuppone una conoscenza approfondita dell'installazione elettrica. Tra questi sono comprese importanti norme di sicurezza come:

  • Disinserimento
  • Sicura contro il riavvio
  • Determinare l'assenza di tensione
  • Messa a terra e cortocircuito
  • Coprire o staccare le parti adiacenti e sotto tensione

Se non si ha familiarità con l'attuazione delle norme di sicurezza sopra citate, si dovrebbe ricorrere all'assistenza tecnica o lasciare l'installazione a un esperto qualificato.

 

Dove vengono installati gli interruttori di corrente?

Gli interruttori a corrente d'urto sono disponibili in una vasta gamma di modelli e forme di alloggiamento, adatti in particolare alla posizione di montaggio:

Da incasso, contenitore a pavimento, canalina

Gli interruttori a corrente d'urto per il montaggio a incasso sono progettati in base alle dimensioni in modo che possano essere facilmente inseriti in una presa da incasso da 60 mm. Su alcuni dispositivi, le linguette di fissaggio sono montate sull'alloggiamento per poter essere montate anche a parete.

Montaggio su guide DIN

Gli interruttori a corrente per il montaggio su guida DIN sono progettati per essere montati su guide apposite. Gli interruttori sono installati nella scatola fusibili o nel distributore, o quadro elettrico.

 

Quali pulsanti sono necessari per gli interruttori di corrente d'urto?

In linea di principio, è possibile collegare a un relè di commutazione a impulso di corrente tutti i tipi di pulsanti, se la loro capacità di carico di contatto è progettata per la tensione di controllo, ad es. 230 V/CA. I pulsanti devono essere progettati come dispositivo di chiusura e devono chiudere il circuito per la bobina del relè solo per la durata dell'azionamento.

Gli interruttori che possono mantenere il circuito chiuso in modo permanente non sono adatti. La funzione del relè di commutazione a impulso di corrente non sarebbe più presente e un flusso di corrente permanente attraverso la bobina può surriscaldarsi e danneggiarli.

Interruttori per corrente

La corrente della lampada a incandescenza scorre attraverso la bobina dell'interruttore a impulso di corrente.

Alcuni pulsanti di installazione sono dotati di una lampada a incandescenza (G), in modo da trovare meglio l'interruttore luminoso per la luce delle scale al buio.

In modalità di riposo, quando il pulsante luminoso non è azionato, la corrente della lampada a incandescenza scorre attraverso la bobina del relè di commutazione a impulso di corrente.

Tuttavia, la corrente è così bassa che questo non attiva il relè. Tuttavia, è necessario assicurarsi che la somma di tutti i flussi delle lampade a incandescenza non superi la corrente massima consentita della lampada a incandescenza del relè di commutazione con impulso di corrente.

I rispettivi valori massimi possono essere estratti dai dati tecnici dei dispositivi.

In parte, i produttori offrono condensatori speciali che vengono collegati in parallelo alla bobina. Poiché la corrente della lampada a incandescenza scorre attraverso il condensatore come corrente reattiva, la bobina viene scaricata.

 

Che cos'è un interruttore a corrente elettronico?

Così geniale come un relè di commutazione elettromeccanico ad impulso di corrente, ha anche degli svantaggi.

A causa della meccanica di bloccaggio si crea un rumore di commutazione non irrilevante, che sicuramente tutti hanno sentito prima. Inoltre, la funzionalità è notevolmente limitata.

Questi sono stati i motivi decisivi per lo sviluppo di interruttori elettronici a corrente d'urto o anche di relè di commutazione a corrente d'urto multifunzione.

Grazie all'utilizzo di relè di commutazione tradizionali, il rumore di commutazione è stato notevolmente ridotto. E da quando si utilizzano relè di commutazione bistabili, è stato possibile ridurre al minimo anche la perdita di standby.

Gli interruttori elettronici a corrente d'urto hanno ampie possibilità di collegamento e regolazione.

Ma non sono i soli vantaggi.

Grazie al minimo fabbisogno di potenza di controllo, i relè di commutazione a impulso di corrente multifunzione a controllo elettronico possono essere controllati con una tensione universale di 8 - 230 V.

Grazie al controllo elettronico, è possibile utilizzare più funzioni come luce continua in caso di azionamento prolungato del pulsante, ritardi di ritorno regolabili nel tempo o anche avvisi di spegnimento automatici senza problemi.

Per proteggere i contatti di commutazione dei relè, il processo di commutazione viene eseguito nel passaggio a zero della tensione alternata. Questa "commutazione delicata" prolunga inoltre la durata delle lampade a risparmio energetico e dei consumatori con ballast.

 

Cosa si deve tenere in considerazione quando si seleziona un interruttore a impulso di corrente?

Se si deve sostituire un interruttore di corrente difettoso, si consiglia di riutilizzare lo stesso tipo. Questo offre il grande vantaggio di poter collegare l'interruttore di ricambio 1:1 come l'interruttore difettoso.

Se ciò non è possibile, è necessario verificare come l'interruttore difettoso è stato cablato per trovare un tipo di ricambio adatto. Spesso i piccoli interruttori di collegamento sono applicati direttamente sul relè di commutazione a impulso di corrente, che in questo modo aiutano ulteriormente in un caso.

In caso di dubbio, l'assegnazione dei collegamenti deve essere determinata con l'ausilio di strumenti di misura adeguati.

Attenzione! 
I tester di fase ampiamente diffusi a forma di cacciavite sono completamente inadatti a questo scopo!

Se sono installati con lampade a incandescenza, la corrente effettiva della lampada a incandescenza non deve superare la corrente massima consentita della lampada a incandescenza del relè di commutazione con impulso di corrente.

Durante la reinstallazione è possibile scegliere liberamente il prodotto da utilizzare.