bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Cose da sapere sugli interruttore a filo e sui dimmer a filo

Gli interruttori a filo e i dimmer a filo sono interruttori elettronici che vengono installati come interruttori intermedi nei cavi di collegamento esistenti di dispositivi elettronici per controllare il loro funzionamento. In genere si tratta di illuminazioni che devono essere accese, spente o attenuate. È anche possibile collegare un interruttore a filo per accendere e spegnere altri dispositivi elettronici. Il funzionamento avviene manualmente tramite un tasto o ruotando o a pressione con il piede in caso di interruttore a pedale.

  • Come funzionano gli interruttori a filo e i dimmer a filo?

  • Quali sono gli interruttori a filo e i dimmer a filo?

  • Cosa si deve tenere in considerazione nella selezione di interruttori a filo e dimmer a filo?

 

Come funzionano gli interruttori a filo e i dimmer a filo?

Gli interruttori a filo e i dimmer a filo vengono installati come elementi intermedi nei cavi di collegamento di dispositivi finiti, per lo più lampade. Si tratta di interruttori in grado di collegare o scollegare il circuito, in modo che la luce venga accesa o spenta tramite l'azionamento. In caso di dimmer, l'alimentazione di corrente nell'interruttore intermedio a filo viene modulata in modo che l'illuminazione sia più chiara o più scura, consentendo di realizzare diversi scenari di illuminazione ambientale.

L'interruttore a filo e il dimmer sono disponibili in diversi colori e con diverse funzioni. Sotto un'ampia gamma di prodotti è possibile trovare una variante accattivante a seconda dell'uso, per trovare più rapidamente l'interruttore tramite un'unica soluzione o una soluzione otticamente discreta. Come funzioni di comando è possibile scegliere tra pulsanti semplici, interruttori a bilanciere, interruttori a scorrimento e interruttori a pedale.

Dove si possono inserire gli interruttori?

Non solo l'illuminazione può essere attivata e disattivata tramite interruttore intermedio a filo. Anche altri dispositivi possono essere adattati con un interruttore a cavo. Ad esempio, è possibile aggiornare i piccoli dispositivi con montaggio primitivo, che altrimenti vengono spenti solo tirando la spina dalla presa di corrente, con un interruttore intermedio a bilanciere per semplificare il funzionamento.

Come avviene l'installazione degli interruttori?

Vengono installati interruttori a filo o dimmer a filo tra la fonte di alimentazione e il dispositivo da controllare. A tale scopo, il cavo di collegamento esistente viene solitamente separato e il commutatore a filo/filo viene quindi montato come elemento intermedio mediante saldatura o morsetti fissi. In questo modo, una piccola parte della guaina viene rimossa alle estremità del cavo per poter collegare il filo conduttore ai contatti elettrici nell'interruttore intermedio.

Sono disponibili anche interruttori di fine corsa, già integrati in un cavo di collegamento completo con spina per l'alimentazione. Questi vengono collegati direttamente al dispositivo al posto del cavo di collegamento effettivo.

Nota:

Durante l'installazione, oltre ai parametri tecnici appropriati, assicurarsi che sia completamente isolato per la sicurezza di contatto. Non lasciare i cavi aperti, in quanto gli interruttori a filo vengono azionati con la mano o con il piede.

 

Quali sono gli interruttori a filo e i dimmer a filo?

In linea di principio sono disponibili diversi modelli di interruttori a filo e dimmer a filo:

  • Pulsante a filo: I pulsanti a filo hanno un solo pulsante come pulsante che collega o scollega il circuito. In questo modo, ad esempio, la luce si accende o si spegne di nuovo. A seconda del modello, sono adatti per il funzionamento manuale o come interruttore a pedale.
  • Interruttore a filo: Gli interruttori a filo hanno come posizioni di commutazione "on" e "off" per il controllo di lampade e altri dispositivi. Alcuni modelli sono doppiamente occupati e dotati di due regolatori di inclinazione, è possibile controllare due dispositivi.
  • Dimmer a filo: Il dimmer a filo regola la funzione della lampada solitamente con un cursore per la regolazione continua dell'illuminazione.
  • Interruttore a pedale / interruttore a piede: l'interruttore a pedale o l'interruttore a piede vengono azionati con il piede. Sono posizionati a terra, sono salvaspazio e pratici quando non si ha la mano libera.
  • Interruttore a strappo: Con gli interruttori a strappo, la funzione di commutazione viene attivata tirando una corda. Questo principio è noto per i comandi WC nei bagni.
  • Interruttore intermedio: Gli interruttori intermedi sono interruttori on/off con un pulsante o meccanismo a bilanciere, che vengono installati come elemento intermedio in un cavo esistente.

L'illuminazione a LED richiede un dimmer speciale:

  • Dimmer a filo per LED: I dimmer a filo a LED hanno solitamente un interruttore a slitta, in cui la luce può essere regolata manualmente in modo più chiaro o più scuro. Un'altra variante è una manopola per la regolazione manuale di diversi scenari di illuminazione.
  • Dimmer rotante a LED: Il dimmer rotante a LED può essere ruotato manualmente, in modo da modificare l'illuminazione collegata.

 

Cosa si deve tenere in considerazione nella selezione di interruttori a filo e dimmer a filo?

Quando si tratta di controllo dell'illuminazione, la prima fase di pianificazione è sempre la considerazione se si tratta di lampade tradizionali o lampadine a LED.

Nota sulla sicurezza

Le lampadine a LED richiedono un dimmer speciale! Per i dimmer, i modelli per le lampade tradizionali hanno una potenza di watt più elevata, che in un LED può causare rapidamente surriscaldamento e distruzione. In connessione con le lampadine a LED, è importante, anche in caso di semplici interruttori on/off come spina intermedia, che nonostante l'eventuale separazione del cavo, la resistenza necessaria sia mantenuta, in modo che i LED non subiscano danni in caso di flusso di corrente elevato.

Caratteristiche elettroniche di interruttori a filo e dimmer

Durante la selezione degli interruttori intermedi, osservare le specifiche nelle istruzioni per l'uso dei dispositivi che si desidera controllare tramite gli interruttori a filo o i dimmer a filo. I criteri importanti sono:

Potenza di commutazione: La potenza di commutazione indica in Watt, per quale quantità di corrente è progettato l'interruttore e quali parametri devono avere i dispositivi a valle comandati, (LED?). Scegliete un intervallo di potenza adatto per il vostro scopo di utilizzo in base ai filtri

  • Minima Potenza di commutazione: Nel nostro negozio troverete un interruttore a filo con una potenza di commutazione minima di 4 - 75 watt.
  • Massima Potenza di commutazione: La potenza di commutazione massima dei modelli nel nostro negozio va da 60 a 500 watt.

Corrente di commutazione: Oltre alla potenza di commutazione, anche il flusso di corrente deve essere preso in considerazione durante il dimensionamento di un circuito, in quanto una corrente di commutazione troppo elevata può causare danni ai componenti elettronici non progettati a tale scopo e diventare una fonte di pericolo.

Per motivi di sicurezza è importante il limite superiore che è possibile predefinire nel filtro corrente di commutazione (max.). Gli interruttori a filo e i dimmer a filo offerti possono trasmettere un massimo di 2 fino a 16 ampere alle utenze successive.


Avvertenza sulla sicurezza: Lasciare sempre l'installazione di elettronica a un tecnico specializzato, in quanto cavi di dimensioni errate o collegati in modo errato rappresentano un notevole rischio per la sicurezza. Se l'impianto è installato da profani, alcune compagnie di assicurazione escludono addirittura la responsabilità civile.