Acquistati più frequentemente

    Meest gekocht

    Articoli più votati

    Best beoordeelde producten

    Consulente

    Quali interruttori e prese sono disponibili?

    È disponibile un'intera gamma di interruttori e prese di corrente, in particolare varialuce e rilevatore di movimento. Una panoramica:

    • Rilevatori di movimento
      I rilevatori di movimento utilizzano diverse procedure per rilevare i movimenti come irregolarità nell'ambiente circostante e quindi attivare un segnale elettrico. Per la selezione dei rilevatori di movimento è fondamentale il loro angolo di rilevamento e la portata massima del rilevamento.

    • Dimmer
      Il dimmer regola l'illuminazione. Sono disponibili come interruttori a pulsante, a scorrimento e a rotazione sia per l'installazione direttamente sul cavo della lampada sia per il montaggio a incasso, come unità di controllo complesse per sistemi di illuminazione o con controllo remoto. Durante la selezione, prestare attenzione alla potenza di collegamento e alle lampadine adatte.

    • Interruttori crepuscolari
      Gli interruttori crepuscolari rilevano l'oscuramento grazie al naturale andamento del giorno e all'ombreggiatura e attivano quindi un segnale elettrico, che serve principalmente per il controllo dell'illuminazione. In genere, questi interruttori sono progettati come dispositivo di chiusura o di commutazione per accendere le lampade o passare dalla modalità giorno a quella notturna. Alcuni hanno anche controlli temporali fissi integrati o possono essere controllati in modo flessibile in Smart Homes tramite sistemi bus.

    • Interruttori a filo, dimmer a filo
      Gli interruttori a filo vengono installati come interruttori direttamente nei cavi dei dispositivi elettronici da controllare o come spine intermedie. Sono disponibili come interruttore a pedale, interruttore rotante, interruttore a slitta, interruttore a strappo o pulsante. Spesso le funzioni di regolazione dell'illuminazione vengono realizzate tramite i cosiddetti dimmer senza filo.

    • Altre prese e interruttori
      Questa categoria comprende la più grande varietà di prodotti all'interno degli interruttori e delle prese e offre un'ampia gamma di prese Schuko tradizionali per l'alimentazione a bassa tensione negli edifici, tramite collegamenti speciali come prese di chiusura a piano cottura, prese da incasso a pavimento per controlli di tapparelle, sensori di schede per hotel e prese di carica USB.

    Inoltre, qui è disponibile il materiale di montaggio adatto per i vostri interruttori e prese, come ad esempio piastre di copertura, telai, pulsanti, inserti per dispositivi e schede di etichettatura e pulitore per prese. Durante la selezione, è possibile utilizzare il filtro "caratteristiche" per tenere conto di criteri quali il fusibile di protezione per bambini, la presa di corrente con chiusura a chiave, la protezione da sovratensione integrata e collegamenti alternativi come Cat5/Cat6, HDMI e USB.


    Montaggio di interruttori e prese dalla A alla Z

    Simile alla selezione di interruttori e prese, anche la varietà di opzioni di montaggio nel tipo di montaggio del filtro è molto ampia. In generale, è necessario porsi la domanda preliminare se si desidera installare saldamente gli interruttori e le prese di corrente o se si preferisce una soluzione mobile. Le soluzioni mobili danno senso se si parte da un frequente utilizzo delle stanze o, ad esempio, non è possibile effettuare interventi sulle pareti in un oggetto in affitto. Al posto delle viti sono presenti anche adesivi per il fissaggio di interruttori luminosi. Le soluzioni radio consentono il posizionamento flessibile degli interruttori, in quanto non richiedono molto lavoro per la posa dei cavi.

     

    • Da montare

      Per struttura si intende un'elevazione sopra l'interruttore di base e non dice nulla sulla sua variante di ancoraggio. Le sovrastrutture sono relativamente comuni nei sensori di movimento, in quanto possono ottenere un angolo di rilevamento più ampio sollevando un elemento di sovrastruttura rispetto a quello che si otterrebbe se fossero direttamente a filo con la parete.

       

    • Da parete

      L'installazione a parete si chiama montaggio sopra l'intonaco o la carta da parati, quindi non dentro o sotto la parete. In questo modo si evita il danneggiamento causato da interventi invasivi. Il montaggio superficiale è meno dispendioso rispetto alla posa a incasso. Spesso si utilizzano viti o adesivi. I cavi di alimentazione necessari possono essere mimetizzati a parete tramite canali via cavo.

       

    • A pavimento

      L'inserimento di interruttori e prese a terra ha un senso, in particolare in grandi sale e ambienti multimediali, poiché in questo caso i cavi di prolunga potrebbero essere utilizzati in modo ottimale per l'utenza elettrica. geraten. Le prese a pavimento devono essere dotate di una protezione antipolvere quando non sono in funzione.

       

    • A soffitto

      Sul soffitto vengono spesso installate lampade o sensori come rilevatori di movimento. Anche i collegamenti per dispositivi multimediali come i proiettori si trovano spesso sopra le teste degli spettatori. Il montaggio a soffitto è una semplice protezione antimanomissione in ambienti alti. . Tuttavia, l'accesso diretto agli interruttori di comando può essere complicato dall'altezza, per cui i montaggi a soffitto sono spesso dotati di cavi per interruttori a parete o moduli radio.

       

    • Da incasso

      L'installazione di interruttori è possibile sia nella parete (da incasso) che in altri spazi come ad esempio mobili o modanature. Consultare direttamente le pagine dei prodotti per informazioni sui tipi di installazione consentiti. Inoltre, durante l'installazione in corpi chiusi come armadi, è necessario osservare la possibile generazione di calore delle parti sotto tensione e, eventualmente, importanti indicatori di stato dei dispositivi, che non devono essere oscurati. La guida del cavo deve essere effettuata tramite uscite adeguate e non tramite porte pieghevoli e altri dispositivi di serraggio, altrimenti i cavi potrebbero danneggiarsi e quindi diventare un rischio per la sicurezza.

       

    • Su Guida DIN

      Le guide DIN sono guide di supporto standard su cui i componenti elettronici vengono inseriti dalla parte anteriore. Si trovano spesso nel settore industriale, ma anche nella tecnologia degli edifici, ad esempio in aree di alimentazione, dove molti circuiti si uniscono e sono quindi necessari un sistema di organizzazione chiaro e facilmente accessibile per i singoli componenti. Per poter inserire un interruttore su una guida DIN, è necessaria una guida adatta sul lato posteriore. In molti casi, questo viene montato separatamente.

       

    • In Alloggiamenti

      Le prese di corrente per alloggiamento possono essere coperte in modo sicuro da un alloggiamento in dotazione in caso di non funzionamento.

       

    • Morsetti

      Un morsetto è un ancoraggio a compressione per un cavo. Poiché i cavi in uso domestico sono sempre isolati come cavi per motivi di sicurezza, solo un piccolo pezzo di isolamento viene rimosso all'estremità del cavo.

       

    • Fissaggio a vite

      Nella maggior parte dei casi, il fissaggio a vite indica il fissaggio dei telai di prese e interruttori alla parete, che viene preparato con più fori. In caso di differenza, il fissaggio a vite funziona anche all'interno di un interruttore. A tale scopo, viene scollegato un breve pezzo di isolamento di un cavo e la vite in metallo guida la corrente in questo punto, in modo analogo al morsetto.

       

    • A innesto

      I collegamenti a innesto sono un tipo di montaggio semplice. Quando si selezionano i collegamenti, prestare attenzione ai connettori e alle prese compatibili tra loro o sapere in che misura l'Incompatibilità può essere corretta con gli adattatori. A volte anche i telai di interruttori con clip sono ancorati alle pareti in gesso.

       

    • A pulpito

      I componenti autosufficienti non richiedono un fissaggio aggiuntivo e riducono notevolmente lo sforzo di montaggio.

       

    • A Tavolo

      Gli interruttori, le prese e i collegamenti multimediali ai tavoli vengono spesso utilizzati in uffici per l'alimentazione di energia direttamente sul posto di lavoro. I componenti sono progettati appositamente per l'installazione in tavoli, ad esempio, poiché le direzioni di accesso sono diverse da quelle di interruttori e prese per l'installazione in armadi.

       

    • Da incasso

      Il montaggio a incasso è la posa di cavi e l'installazione di interruttori e prese in intonaco o direttamente a parete. Tale installazione è invasiva e relativamente complessa, pertanto viene generalmente utilizzata solo per edifici nuovi e ristrutturazioni complete in grande stile.

       

    • A Parete

      Il montaggio a parete è la variante di installazione più comune per prese, interruttori luminosi e altri pulsanti. Si distingue dal montaggio a soffitto, a incasso e a pavimento. Le opzioni di montaggio a parete sono disponibili sia con varianti da parete che da incasso.

       

    • Spina intermedia

      I connettori intermedi sono una variante di montaggio pratica e semplice anche per i non addetti al carico. In questo modo un'utenza elettrica non viene inserita direttamente nella presa, ma la spina intermedia viene posizionata come interruttore tra la presa e il dispositivo da controllare. Funge da adattatore di funzione con connettori a spina standard.