Come possiamo aiutarti?
Interruttori pneumatici
Cose da sapere sui pressostati pneumatici

Gli interruttori a pressione sono azionati da pressioni pneumatiche o idrauliche e vengono utilizzati per monitorare e controllare pompe, compressori e applicazioni simili. Scoprite come funzionano esattamente gli interruttori a pressione, quali tipi esistono e cosa dovreste prestare attenzione durante l'acquisto nel nostro guida.
-
Cosa sono i pressostati?
-
Interruttore a pressione meccanico ed elettronico
-
Criteri di acquisto per gli interruttori a pressione - cosa è importante?
-
La nostra pratica: Prendere in considerazione la massima potenza di commutazione
-
FAQ - domande frequenti sugli interruttori a pressione
Cosa sono i pressostati?
I pressostati sono indispensabili nel campo della pneumatica e dell'idraulica. Con il loro aiuto è possibile monitorare la pressione o il livello di un supporto, ad esempio aria o olio, in un sistema pneumatico o idraulico. Reagiscono quando la pressione del supporto cambia o viene raggiunta una pressione superiore e una depressione definite e inviano un segnale corrispondente all'unità di controllo. La pressione superiore indica il limite superiore dell'intervallo di pressione, la pressione negativa rappresenta invece il limite inferiore. Un interruttore a pressione serve a controllare che entrambi i valori non siano superati o al di sotto. In questo modo è possibile garantire un intervallo di pressione costante nel sistema.
Gli interruttori a pressione idraulici e pneumatici sono utilizzati soprattutto in applicazioni industriali e processi tecnici. Nella costruzione di apparecchi e macchine si trovano esattamente come nella costruzione di impianti e strutture più complesse. Gli interruttori a pressione vengono utilizzati per il controllo di pompe o impianti di acqua domestica, sono integrati in valvole, guarnizioni e compressori e servono per il monitoraggio della pressione dell'olio, che è particolarmente importante per i motori a combustione.
Interruttore a pressione meccanico ed elettronico
Gli interruttori a pressione sono disponibili in versione meccanica ed elettronica. Gli interruttori a pressione meccanici sono dotati sul lato di ingresso della pressione di una membrana (per pressioni più piccole) o di un pistone (per pressioni più grandi). In questo modo sono simili alla struttura dei regolatori di pressione. Sull'altro lato è presente una molla precaricata, la cui tensione può essere regolata mediante una vite. Un pressostato meccanico funziona come segue: Mentre la pressione di esercizio sul lato di ingresso della pressione preme contro la membrana (o il pistone), la forza della molla sull'altro lato contrasta la forza di pressione. Se la pressione di esercizio è superiore alla forza della molla, la membrana si muove e aziona un microinterruttore che apre o chiude il circuito. In caso di caduta della pressione di esercizio, la membrana e il microinterruttore ritornano nella loro posizione di uscita e il segnale elettrico diminuisce.
I contatti presenti nell'interruttore a pressione possono essere distinti in apertura, chiusura e commutatore per quanto riguarda la loro funzione. Come suggerisce il nome, un dispositivo di apertura è progettato per aprire il circuito non appena viene raggiunta la pressione di commutazione specificata. Ciò significa che il contatto viene interrotto o scollegato. Un dispositivo di chiusura invece chiude il circuito creando il contatto. Un commutatore può agire sia in apertura che come chiusura e quindi assumere entrambe le funzioni.

Gli interruttori a pressione elettronici sono opposti agli interruttori a pressione meccanici. Per gli interruttori a pressione meccanici, la registrazione della pressione e il circuito di segnale avvengono in modo meccanico, mentre per gli interruttori a pressione elettronici avviene in modo elettrico. A tal fine sono dotati di un pulsante elettronico (sensore) che rileva la pressione o la variazione di pressione e genera un segnale corrispondente, che a sua volta viene elaborato dal microcontroller elettronico e convertito in un segnale di commutazione elettrico. In rari casi, gli interruttori a pressione elettronici sono dotati di un elemento di commutazione meccanico, ad esempio un relè. Queste versioni possono essere chiamate interruttori a pressione elettromeccanici.

Molti interruttori a pressione elettronici dispongono di pratiche funzioni aggiuntive, ad esempio tasti per impostare facilmente funzioni o display che indicano la pressione misurata. Le configurazioni possono essere spesso eseguite anche con software speciale o moduli di configurazione. Il funzionamento è quindi molto comodo. Poiché gli interruttori elettronici non sono dotati di parti meccaniche mobili, sono praticamente privi di usura e richiedono poca manutenzione. Funzionano in modo affidabile, sono robusti e progettati per un numero molto elevato di cicli di commutazione. Nonostante i suoi vantaggi, gli interruttori a pressione elettronici non hanno ancora soppiantato i loro equivalenti meccanici. Gli interruttori a pressione meccanici sono più economici, non richiedono tensione di alimentazione e sono commutabili per corrente continua e alternata e per correnti elevate, pertanto sono ancora molto utili soprattutto per semplici applicazioni di sicurezza. Nel campo dell'automazione, tuttavia, gli interruttori a pressione elettronici stanno diventando sempre più importanti.
Criteri di acquisto per gli interruttori a pressione - cosa è importante?
L'intervallo di pressione di commutazione di un interruttore a pressione deve essere prima adattato all'applicazione specifica. Ci sono interruttori a pressione progettati per un intervallo di pressione da -0,15 a 1 bar, ma anche quelli che funzionano in un intervallo di pressione da 0 a 20 bar. Inoltre, è importante che l'interruttore a pressione sia adatto per il supporto di funzionamento. Alcuni interruttori sono progettati esclusivamente per aria o aria compressa, altri per fluidi liquidi e gassosi. A seconda della funzione che l'interruttore deve svolgere, prestare attenzione anche al tipo di contatto (contatto NC, contatto NA, contatto di commutazione).
In applicazioni difficili, il materiale dell'alloggiamento e della membrana e la pressione massima consentita dell'alloggiamento possono essere rilevanti. Gli interruttori a pressione dovrebbero essere idealmente resistenti agli urti e alle vibrazioni, in modo da poter funzionare correttamente anche in caso di eventuali interferenze. Per quanto riguarda l'ambiente operativo, anche il tipo di protezione non deve essere ignorato. Per l'orientamento: Nel settore industriale vengono spesso utilizzati interruttori a pressione con grado di protezione IP65 (a prova di polvere e protetti da getti d'acqua da qualsiasi angolazione) e IP67 (a prova di polvere e protetti contro l'immersione temporanea).
La nostra pratica: Prendere in considerazione la massima potenza di commutazione

Si consiglia vivamente di non far funzionare un interruttore a pressione in modo permanente alla massima potenza di commutazione, in quanto ciò può avere un impatto negativo sulla sua durata di vita. Al contrario, la potenza di commutazione deve essere sempre mantenuta il più piccola possibile. In questo modo si contribuisce a far sì che l'interruttore funzioni per lungo tempo.
FAQ - domande frequenti sugli interruttori a pressione
Cosa significa isteresi?
Isteresi è il termine tecnico che indica la differenza tra il punto di commutazione e il punto di reset o la pressione di accensione e spegnimento. In termini precisi, l'isteresi indica l'intervallo in cui il valore effettivo può essere diverso dal valore nominale. È limitata verso l'alto da un valore massimo e verso il basso da un valore minimo. In caso di grande isteresi, il valore effettivo può essere diverso dal valore nominale, il che richiede meno circuiti on/off. In caso di isteresi ridotta, invece, l'interruttore deve essere commutato più spesso, in quanto il valore effettivo può oscillare solo in una piccola area.
Cosa cosa si intende per pneumatica e idraulica?
Il termine pneumatica deriva dal Greco pneuma "aria" e indica tutte le applicazioni tecniche basate su aria o aria compressa. L'impianto idraulico (derivato dal greco hýdor "acqua") deve essere distinto dal sistema pneumatico. Questo è relativo al comportamento di flusso dei liquidi. L'idraulica e la pneumatica fanno parte della cosiddetta tecnologia dei fluidi, che comprende tutti i processi in cui le forze e i movimenti vengono generati utilizzando fluidi (gas o liquidi).