bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Fatti interessanti sulle spie di segnalazione a LED

Nel campo della segnalazione, la tecnologia LED è già stata applicata da molto tempo: I piccoli diodi luminosi ci informano sullo stato di diverse macchine, da piccoli dispositivi a grandi impianti industriali. Scopri come funzionano le luci di segnalazione a LED e cosa è importante sapere quando si acquistano.

  • Lampadine, Luci e spie di segnalazione - funzione e applicazione

  • La struttura di luci a LED

  • Criteri di acquisto per lampade di segnalazione con tecnologia LED - cosa c'è da fare?

  • La nostra buona pratica: prestare attenzione alla resistenza in serie!

  • FAQ - domande frequenti sulle lampade di segnalazione a LED

 

Lampadine, Luci e spie di segnalazione - funzione e applicazione 

Le luci di segnalazione servono per la visualizzazione dello stato di funzionamento di una macchina o di un impianto. Grazie alla luce lampeggiante o continua, lo stato delle macchine può essere visualizzato otticamente. In particolare nell'area di lavoro con elevata emissione di rumore, le luci svolgono un'importante funzione di segnalazione. Ma non sono solo installati in impianti industriali o quadri di comando: Svolgono un ruolo importante anche nelle case private, e in hobbistica. Le lampade di segnalazione vengono utilizzate nella costruzione di modelli, ad esempio per grandi impianti di modellismo ferroviario.

Una lampada di alta qualità con funzione di segnalazione produce una luce chiaramente riconoscibile e molto luminosa e non si nasconde. A seconda del campo di applicazione, il segnale deve essere chiaramente percepibile non solo a una piccola ma anche a una grande distanza.

 

La struttura di luci a LED

Le lampadine a incandescenza classiche vengono sostituite sempre più spesso con LED nell'area della segnalazione. In una lampadina a LED c'è molta tecnologia in uno spazio ridotto. L'elemento centrale di ogni LED è un cristallo a semiconduttore composto da uno strato con drogaggio negativo con eccesso di elettroni e uno strato con drogaggio positivo. Il cristallo a semiconduttore, noto anche come chip LED, si trova su un elemento riflettente che aumenta l'efficienza luminosa. Il chip LED fissato al catodo è collegato all'anodo tramite un filo sottile. Non appena la corrente scorre nella direzione di flusso, si verifica una ricombinazione degli elettroni. In questo processo vengono rilasciati i flash di luce (fotoni) che vengono amplificati nella superficie del riflettore - il LED inizia già ad accendersi. Il colore che si crea è influenzato dal drogaggio e dai materiali semiconduttori utilizzati. I componenti sensibili all'interno sono protetti dalle influenze esterne grazie alla capsula in plastica.

Ovunque vengano utilizzate lampade di segnalazione, vale la pena passare al LED. Presentano un'ampia gamma di colori del segnale e non si surriscaldano come le tradizionali lampade a incandescenza, che a causa di questa caratteristica non sono adatte a qualsiasi scopo di utilizzo. Gli urti e le vibrazioni non possono avere nulla a che vedere con molte lampade di segnalazione a LED, così come, a seconda del tipo di protezione, per gli spruzzi d'acqua. Tra i maggiori vantaggi, tuttavia, vi sono sia una lunga durata che un consumo energetico molto ridotto della lampadina.

 

Acquistare lampade di segnalazione con tecnologia LED - prestare attenzione

Quando si acquista una lampada di segnalazione con diodi luminosi, è necessario prestare attenzione ai seguenti criteri:

Modalità di illuminazione e segnale: La funzione principale delle luci di segnalazione a LED è l'illuminazione. Alcune versioni sono in grado di produrre non solo luce continua, ma anche lampeggiante. Nel nostro negozio online è inoltre disponibile una selezione di modelli che possono emettere segnali acustici, ovvero segnali sonori.  

Tipo di protezione: A seconda del campo di applicazione, si presta particolare attenzione al tipo di protezione. Quando vi sono ambienti con molte particelle di polvere, umidità o temperature estreme, le luci di segnalazione a LED devono essere progettate di conseguenza. Quando si acquista, prestare attenzione al tipo di protezione e verificare che la lampada selezionata sia progettata per l'uso in ambienti esterni e protetta contro gli spruzzi d'acqua.

Colore della luce: Verde, rosso, arancione, giallo o bianco? La maggior parte delle luci di segnalazione a LED disponibili nel nostro negozio online è progettata per un colore. Le varianti multicolore supportano nella maggior parte dei casi due o tre colori di luce, che possono essere controllati a piacere.

Durata: Le luci di segnalazione con tecnologia LED hanno un'elevata durata e, secondo le indicazioni del produttore, raggiungono da 30.000 a 50.000 ore di funzionamento, alcune anche di più.

Collegamento e montaggio: Per poter fissare nuove luci di segnalazione a LED, è necessario prestare attenzione alla possibilità di collegamento. Oltre alle luci di segnalazione a LED con fissaggio a innesto o a vite, molti modelli dispongono di un cavo aperto, sono dotati di connettori a saldare o piatti, le cui dimensioni vanno da circa 2 mm a 6,3 mm.

Intensità della luce e angolo di emissione: L'intensità della luce emessa in una determinata direzione è indicata nell'unità Millicandela (mcd). L'angolo di emissione (in gradi) è l'angolo in cui la luce di segnalazione emette luce.

Altre caratteristiche: Quando si acquista una lampada di questo tipo, si devono prendere in considerazione i dati relativi alla tensione e alla corrente di esercizio, alla temperatura ambiente e di stoccaggio, al riflettore interno ed esterno o alla resistenza in serie e alla protezione da inversione di polarità. Si deve tenere conto anche della forma della lente, rotonda, piatta o conica.

 

Il nostro consiglio pratico: prestare attenzione alla resistenza!

Come per tutte le lampade con LED, anche per le luci di segnalazione è necessario un resistore in serie, in modo che il LED non venga danneggiato. Se viene applicata troppa tensione, può essere danneggiata. Le lampade a LED con resistenza frontale integrata si rivelano pratiche, soprattutto per gli utenti hobbisti.

 

FAQ - domande frequenti sulle lampade di segnalazione a LED

Quali colori coprono le luci di segnalazione a LED?
La maggior parte delle lampade sono di colore unico. Nel nostro negozio online troverete la più ampia scelta tra i colori del segnale verde, giallo, rosso, blu e bianco. Inoltre, sono disponibili altri colori e varianti multicolore, colori selezionabili a piacere.

Quali sono le dimensioni delle luci di segnalazione con LED?
Le luci di segnalazione a LED non sono disponibili solo in diversi colori e forme, ma anche in diverse dimensioni. Le dimensioni vanno da un diametro a una cifra fino a un intervallo di millimetro a due cifre.

Quale tipo di protezione è necessario prestare attenzione?
Ciò dipende dal campo di applicazione della luce di segnalazione. La maggior parte delle lampade di segnalazione a LED è dotata del tipo di protezione IP67, che significa che sono a prova di polvere e protette contro le immersioni per breve tempo. Attenzione: Alcuni modelli hanno diversi tipi di protezione sul lato anteriore e posteriore.

Che cosa sono i LED?

I LED ci incontrano ovunque: Sia che si tratti di semafori, televisori o illuminazione in ambienti privati e aziendali. Grazie alla sua lunga durata, alle sue dimensioni ridotte, alle forme e agli spettri di colore, i LED si sono affermati in breve tempo rispetto alle lampadine, alle lampade alogene e a risparmio energetico. Dietro ogni LED c'è un intero pezzo di tecnologia che vi spiegheremo brevemente nella nostra guida.