Come possiamo aiutarti?
Lampade micro e miniaturizzate
Cose da sapere sulle lampade micro, miniaturizzate
-
A cosa servono le lampade micro o lampadine miniaturizzate?
-
Quali sono i tipi di micro lampade disponibili?
-
Struttura di una lampadina miniaturizzata
-
Quali criteri sono importanti per la scelta di una micro lampadina?
-
Durata delle lampade di piccole dimensioni
-
Conclusioni
A cosa servono le lampade micro o lampadine miniaturizzate?
Nella categoria micro lampade a incandescenza e lampadine miniaturizzate si trovano lampadine di pochi millimetri. Grazie alla loro natura e alle dimensioni ridotte, queste lampade possono essere utilizzate in modo estremamente versatile. Si trovano in molti settori industriali, nella costruzione di veicoli e nella tecnologia medica. Si differenziano per i materiali utilizzati, la tecnologia e i dati elettrici e ottici.
In genere, le micro lampade a incandescenza e le lampade miniaturizzate vengono utilizzate come lampade universali nell'elettronica; vengono utilizzate, ad esempio saldate in circuiti stampati, o nel retro di pulsanti interruttori e azionamenti. Sono dotati di speciali corpi in plastica progettati per una perfetta regolazione durante il processo di saldatura. Inoltre, possono essere utilizzati nella costruzione di modelli. Le dimensioni ottimali rendono le microlampade interessanti per la costruzione di segnali, segnalatori, semafori, luci stradali, illuminazione domestica e lampade per modellismo. Grazie al loro basso consumo energetico, sono ideali per display elettronici.
Quali sono i tipi di micro lampade disponibili?
La prima distinzione è quella in base alle dimensioni della lampadina:
- Le micro lampade a incandescenza sono grandi fino a 2 x 12 mm
- Le lampade a incandescenza miniaturizzate sono grandi 5 x 18 mm
A seconda dell'uso previsto, le micro lampade a incandescenza e le lampade miniaturizzate si differenziano per la loro struttura e il loro design. Ci sono lampade subminiaturizzate con zoccolo, lampadine a incandescenza con estremità a filo, microlampade con supporto filettato, lampade con cavo di collegamento o prese.
A seconda delle esigenze dell'utente in termini di illuminazione prevista, si ottengono diversi parametri di utilizzo. È quindi necessario rispettare questi criteri di acquisto:
- Assorbimento di corrente
- Tensione
- Intensità della luce
- Dimensioni
- Forma della lampada
- Comportamento contro urti e vibrazioni
- Durata
- Cavi di collegamento e base
- Caratteristiche di qualità del bulbo della lampada
- Colorazione
Struttura di una lampadina miniaturizzata
Bobina
La bobina è il filamento che determina i dati tecnici e meccanici della lampada. In questo modo il diametro gioca un ruolo fondamentale. In genere è costituito da filo di tungsteno.
Fili di supporto
Con una bobina troppo lunga, i fili di supporto vengono fusi nella perla come misura di rinforzo.
Perla
La luce di vetro si fonde intorno alle guide di corrente e garantisce una distanza uniforme degli elettrodi.
Alimentatori di corrente
Per ogni lampada sono disponibili due alimentazioni di corrente, ovvero fili con rivestimento in rame. Gli elettrodi standard delle lampade hanno un diametro da 0,20 a 0,25 mm.
Supporto portalampada
La maggior parte delle lampade dispone di una base. Le basi sono standardizzate a livello internazionale e consentono la sostituzione delle lampade a incandescenza senza saldatura o utensili ausiliari. Altre versioni di lampade utilizzano fili di collegamento stagnati galvanicamente. Sono facili da saldare e realizzati in conformità con DINA 40046 e MIL-T-10727.
Quali criteri sono importanti per la scelta di una micro lampadina?
Durata e influenze termiche:
Con l'aumentare della durata, la parete interna del bulbo di vetro si scolorisce. Le temperature del bulbo di vetro e della bobina influenzano la sezione del filo. Alcuni produttori utilizzano riempimenti di vetro che riducono l'evaporazione del filo di tungsteno e aumentano così la durata.
Come regola generale, la durata di una lampada con tensione inferiore con la stessa dissipazione di potenza e la stessa intensità luminosa è superiore a quella di una lampada con tensione maggiore.
Sensibilità al carico meccanico:
In alcuni ambienti le vibrazioni e altri carichi meccanici agiscono sulla lampadina. Se ciò è previsto per l'uso, è necessario selezionare lampade a bassa tensione e correnti elevate.
Da incasso
I fili di collegamento stagnati consentono l'installazione tramite il processo di saldatura. Dopo la saldatura, si consiglia di fissare le lampade per evitare sollecitazioni. Per un punto di fissaggio ottimale, i manicotti in plastica, i distanziali, ma anche i materiali adesivi.
Tensione nominale:
La tensione nominale indica quale tensione è necessaria per il funzionamento normale e viene mantenuta durante il funzionamento. A seconda del tipo, le lampade micro e miniaturizzate sono progettate per tensioni nominali da 1,5 V a 60 V. Le micro lampade per veicoli a motore hanno, ad esempio, una tensione nominale di 12 V o 24 V. adattata alla rete elettrica di bordo
Potenza:
La potenza delle lampade è espressa in watt. Il wattaggio riproduce il valore esatto dell'assorbimento di corrente e determina solo parzialmente l'intensità della luce. L'efficienza delle lampade è fondamentale. Per chiarezza: Una lampada da 100 watt converte solo 5 watt in luce. Il resto viene fornito come calore all'ambiente. Poiché le lampade miniaturizzate e micro lampadine sono in gran parte adatte solo come elemento di segnalazione, hanno prestazioni inferiori in luminosità rispetto alle lampade a incandescenza "grandi". Per le chiavi auto con luci di segnalazione, ad esempio, vengono utilizzate lampade miniaturizzate da 0,09 W.
Durata delle lampade di piccole dimensioni
Le mini-lampadine sono fondamentalmente non meno durevoli delle varianti "grandi" e raggiungono in genere migliaia di ore di funzionamento se funzionano correttamente. L'utilizzo sotto carico (ad es. Vibrazione), in ambienti caldi o freddi o sotto corrente continua invece della corrente alternata può ridurre notevolmente la durata. Le indicazioni di durata dei produttori si riferiscono sempre alle condizioni di laboratorio e possono quindi essere utilizzate solo come valori di riferimento. In ogni caso, assicurarsi di evitare danni durante il montaggio.
Conclusioni
Le lampade a incandescenza micro e miniaturizzate sono lampadine speciali, il cui impiego è determinato dalle loro dimensioni. Grazie al loro ingombro ridotto, offrono molteplici possibilità di utilizzo nell'elettronica moderna sia in ambito industriale che domestico. Tensione, corrente e potenza sono parametri di base per la scelta di una lampada. Tuttavia, per l'installazione di queste lampade speciali sono importanti altri dati come la natura della base, i collegamenti, le sollecitazioni dovute a temperature e vibrazioni e il colore. Le norme internazionali facilitano la sostituzione e fungono da parametri di riferimento.