bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Cose da sapere sulle lampade a siluro

Le lampade a siluro sono lampadine elettriche in formato ridotto. Sono offerti come lampade a incandescenza e come LED con molteplici possibilità di utilizzo. Come vengono costruite, dove vengono utilizzate e cosa considerare al momento dell'acquisto, potete scoprirlo nella nostra guida.

  • Cosa sono le lampadine a siluro?

  • Lampade a incandescenza e LED a siluro

  • Il nostro suggerimento: utilizzare lampadine a siluro come protezione per casse acustiche

  • Criteri di acquisto per lampade a siluro - cosa considerare?

  • FAQ - domande frequenti sulle lampade a siluro

 

Cosa sono le lampadine a siluro?

Le lampadine tubolari sono chiamate in gergo a siluro. Il termine viene utilizzato anche nella tecnica e nell'architettura dello stage e deriva dalla forma tipica, in altri paesi sono definite a "soffito". Negli anni '30, le lampade a siluro sono state utilizzate come lampade da soffitto per illuminare la stanza. Oggi si utilizzano principalmente per illuminare impianti di diffusione e campanelli e piccoli display. Fungono da spie di indicazione e luci di posizione e si trovano anche nel settore automobilistico. In questo modo, le lampadine a siluro vengono montate, ad esempio, nelle luci di targa o di coda o utilizzate per l'illuminazione interna dei veicoli.

Le lampadine a siluro sono caratterizzate da una caratteristica forma tubolare e hanno un contatto su ogni estremità. Per fissare e alimentare una lampada da presa in un unico portalampada, è necessario disporre di una presa, zoccolo o portalampada adatto. Si distinguono due tipi di lampadine: quelle a incandescenza e versioni più moderne che funzionano a LED.

 

Lampade a incandescenza e LED a siluro

Le lampade, che contengono un filamento, devono essere considerate lampade a incandescenza. Il suo funzionamento è semplice: attraverso i contatti viene fornita corrente alla lampadina, che riscalda il filamento interno fino a quando non inizia a brillare. Il filamento funge quasi da resistenza e converte l'energia elettrica in luce e calore. Spesso questi filamenti sono realizzati in tungsteno, un metallo pesante bianco-grigio ad alta densità e un punto di fusione e di ebollizione molto alto. Se il filamento è piegato, quindi come un'elica si piega in sé, si parla di un filamento a ritorto. Se il filamento viene ruotato due volte (doppia bobina), si ottiene una maggiore efficienza luminosa, in quanto più filo si adatta alla lampada a incandescenza e quindi si possono ottenere temperature più elevate con la stessa quantità di corrente. Il vetro in cui si trova il filamento non serve solo come protezione, ma contiene anche un gas che impedisce una combustione troppo rapida o l'evaporazione del filamento. . Spesso si tratta di azoto o di un gas nobile. Sono disponibili anche lamdadine, che contengono un alogeno (per lo più lo Iod).

Uno degli svantaggi più generali delle lampade a incandescenza è che possono sviluppare non solo luce, ma anche calore e a volte diventare molto calde. Il problema non si verifica con le lampade a LED. Invece di un filo incandescente, i LED a siluro sono dotati di diodi che emettono luce, composti da un materiale semiconduttore e iniziano ad accendersi quando viene applicata una tensione elettrica. Convertono la corrente in luce e generano poco calore di scarto. Il LED è inoltre vantaggioso ha una lunga durata e consuma meno energia rispetto alle lampade a incandescenza.

 

Il nostro suggerimento: utilizzare lampadine a siluro come protezione per casse acustiche

Le lampade a incandescenza con filo non devono essere utilizzate esclusivamente come lampadine, ma possono essere utilizzate anche come componenti elettronici. Ad esempio, possono fungere da protezione per gli altoparlanti o da fusibile, partendo da luci e creando una resistenza quando una corrente troppo elevata passa attraverso il dispositivo. Quest'ultimo è il caso in cui l'altoparlante è sovraccarico. Se l'intensità di corrente continua ad aumentare, il filo incandescente si brucia a un certo punto, in modo che l'altoparlante venga silenziato. Sia per i tweeter che per i midrange, le lampadine asiluro possono essere elementi di protezione adatti. Con gli altoparlanti più potenti è possibile un collegamento in parallelo di più altoparlanti.

 

Criteri di acquisto per lampade a siluro - cosa considerare?

Lo scopo di utilizzo è determinante per la scelta di una lampada adatta. Se si desidera utilizzare le lampadine a siluro come elementi di protezione negli altoparlanti, è necessario che la scelta ricada sulle lampade a incandescenza. Se i invece servono per l'illuminazione del bagagliaio in auto o per la targhetta del nome sulla porta, le lampadine a siluro a LED sono la scelta giusta. Durano più a lungo, richiedono poca energia e non si surriscaldano.

Se la lampada di segnalazione deve essere installata in un dispositivo di segnalazione, il colore della luce può svolgere un ruolo nella scelta. Oltre a lampadine che producono luce chiara, ci sono varianti che generano luce verde o rossa, che possono essere più adatte per segnali di avviso. Anche le dimensioni della base devono essere prese in considerazione per poter sostituire la lampadina.

 

FAQ - domande frequenti sulle lampade a siluro

Sono disponibili lampade a siluro dimmerabili?

Sì, ci sono. Le lampade da dimmerabili sono sempre state progettate come tali e vengono utilizzate, ad esempio, per illuminare gli interni dei veicoli. Alcune versioni rimangono per un po' di tempo accese dopo lo spegnimento.

È possibile sostituire facilmente lampadine a siluro a incandescenza con lampadine a LED?

Se la lampada a siluro a LED ha le stesse dimensioni e le dimensioni del porta lampada a incandescenza sono uguali, la sostituzione della lampada di solito non rappresenta un problema. Osservare le istruzioni del produttore.