Lampade solari decorative e da giardino
Gli apparati convertono l'energia solare in corrente elettrica per l'illuminazione. Questo è pratico per l'uso in ambienti esterni, poiché le lampade solari non richiedono una presa di corrente nelle vicinanze e neanche una batteria. Sono utilizzabili in modo flessibile come sorgenti luminose o come lampade decorative per accenti colorati su terrazze, aiuole e persino galleggianti su stagni da giardino.
Valore della conoscenza delle lampade da giardino a energia solare
-
Come funzionano le lampade da giardino a energia solare?
-
Come vengono installate le lampade da giardino?
-
Domande e risposte
Come funzionano le lampade da giardino a energia solare?

Le lampade a energia solare sono composte dalla lampada con lampadine e da un modulo solare per l'alimentazione di energia da radiazioni solari. Inoltre, gli accumulatori sono montati per lo stoccaggio e il rilascio dell'energia per il funzionamento. Il modulo solare funge da collettore solare e convertitore, ovvero converte l'energia solare fotovoltaica in corrente elettrica. Poiché le luci esterne devono per lo più iniziare ad accendersi solo al crepuscolo, l'energia elettrica non viene utilizzata direttamente, ma salvata. A tale scopo, le lampade solari sono dotate di accumulatori, o batterie ricaricabili.

Per accendere la luce sono disponibili diverse opzioni per le lampade solari:
·Le semplici lampade a energia solare dispongono di sensori crepuscolari che rilevano quando diventa buio o le condizioni atmosferiche rendono difficile la visuale. Se l'intensità della luce è inferiore, queste lampade iniziano ad accendersi fino a quando la batteria non è scarica e possono riprendere l'energia del sole il giorno successivo.
·Le lampade a energia solare con sensori crepuscolari possono essere dotate anche di rilevatori di movimento, in modo che si accendono solo quando è buio e qualcuno si avvicina a cui devono illuminare il percorso. L'accensione in base all'avviamento tramite sensori di movimento consente di risparmiare energia ed è pratica se non vogliono che la loro illuminazione esterna si bruci in modo permanente, ad esempio sotto le finestre della camera da letto.
·I comandi manuali vengono eseguiti a mano sugli interruttori o con un telecomando. Per poter accendere una lampada a energia solare, deve essere stata ‚alimentata prima del sole‘, perché con una batteria scarica l'accensione non funziona. In alternativa, è possibile creare una lampada solare con interruttore o telecomando, se necessario, anche se è buio e il sensore crepuscolare passa automaticamente al funzionamento a luce continua senza il proprio accesso.
Anche tramite telecomando vengono controllati i cambiamenti di colore rotanti, le regolazioni atmosferiche del colore della luce, gli intervalli di illuminazione e gli eventuali effetti di sfarfallio. Il telecomando consente anche di risparmiare una o più soste in un giro confortevole ed è particolarmente pratico in aree difficili da raggiungere.
Consiglio pratico
La funzione TAP-On è molto moderna per il controllo manuale delle lampade. In questo modo è sufficiente toccare brevemente la lampada a mano per controllare le sue funzioni di illuminazione. Per lo più questa tecnica viene utilizzata in lampade con lampadine a LED e grandi superfici, perché diventano meno calde. Nel filtro è possibile cercare in modo mirato modelli di lampade con funzione TAP-On.

Nota: Le opzioni manuali per influenzare il comportamento della luce sono importanti se non si desidera che il proprio spazio esterno si accenda ogni sera a partire dall'ingresso del crepuscolo dalle lampade solari.
Le lampade da giardino sono progettate per l'uso in ambienti esterni, in quanto sono progettate per resistere agli agenti atmosferici. Alcuni sono adatti anche per l'illuminazione dello stagno, in quanto sono galleggianti e a volte completamente impermeabili. Tuttavia, prestare attenzione quando si utilizzano lampade da giardino galleggianti in piscine clorurate, in quanto gli additivi chimici possono attaccare i portalampada!
Come vengono installate le lampade da giardino?

In generale, l'installazione di lampade solari in ambienti esterni è molto semplice, in quanto non è necessario posare cavi e le lampade solari possono essere allineate in modo flessibile in quasi tutti i luoghi.
·Le lampade da giardino su basi a beccuccio sono semplicemente fissate al pavimento. Allo stesso modo, si comporta con la maggior parte dei faretti, i cui coni luminosi possono essere allineati in parte con bracci girevoli.
·Le lampade da terra si trovano generalmente su superfici lisce come tavoli, ma anche sul bordo della strada, in erba o su aiuole.
·Le lampade a sospensione hanno in genere un manico con il quale sono sospese su alberi, ganci e sporgenze simili.
·Le lampade per grondaie sono dotate di un dispositivo di serraggio che si blocca semplicemente nel metallo della grondaia o, in particolare, viene fissato con viti ad altitudini elevate con il vento.
·Le lampade da giardino galleggianti possono essere azionate in modo mobile su superfici d'acqua o installate saldamente con un fissaggio separato.
Suggerimento per la ricerca: le lampade solari per il montaggio a parete all'esterno si trovano qui.
È importante una posizione di sole per il modulo solare, in modo che le celle solari possano assorbire energia sufficiente durante il giorno. Se nella posizione di installazione diretta della lampada da giardino c'è ombra, spesso un modello di lampada con un cavo corto tra la lampada e il collettore solare aiuta a posizionarlo ulteriormente con la luce solare.
Consiglio pratico
Se necessario, i moduli solari devono essere puliti di tanto in tanto, in modo da poter assorbire tutta l'energia nonostante la polvere e i depositi simili in giardino.
Domande e risposte

Perché la mia lampada solare non si accende?
A meno che la lampada non sia tecnicamente difettosa, sono possibili diverse cause: Nelle lampade appena acquistate, a volte vi è un'etichetta di protezione che deve essere rimossa. I raggi solari devono avere la batteria sufficientemente carica prima del funzionamento. In caso contrario, la lampada non ha energia per accendersi. Molte lampade solari funzionano anche solo al buio, perché il sensore crepuscolare integrato spegne la lampada in caso di un'eccessiva quantità di luce esterna per risparmiare energia. Le lampade a energia solare non devono essere posizionate troppo vicino ad altre sorgenti luminose, in quanto sono deboli o addirittura non illuminano in caso di eccessiva luminosità intorno a sé.
Perché dovrebbero essere utilizzate lampade speciali all'aperto?
Le lampade per l'esterno sono resistenti agli agenti atmosferici, ad esempio, a prova di umidità. Utilizzare solo lampade approvate per l'uso in ambienti esterni per evitare corrosione e cortocircuiti.
Cosa indica la potenza di ogni lampadina?
La potenza è indicata per ogni lampadina, in quanto alcune luci decorative sono disponibili in kit con più lampade. In questo caso, la potenza complessiva indicata sarebbe poco significativa. Inoltre, a causa dell'angolo di apertura limitato di questo tipo, spesso nel segmento LED si utilizzano più lampade in una lampada, in modo che, ad esempio, nel caso di una lampada a sfera a LED si possa ottenere un'illuminazione completa.
È disponibile un controllo intelligente per lampade solari in ambienti esterni?
Sì, tuttavia, in questa categoria ci sono solo le lampade semplici che in alcuni casi hanno un controllo radio. Un sistema di illuminazione intelligente approvato per l'uso in ambienti esterni con molteplici opzioni di controllo e alimentazione ibrida tramite azionamento a energia solare e cavo si trova qui nel nostro negozio