Come possiamo aiutarti?
Cose da sapere sui kit LED
-
Cos'è un LED-kit?
-
Campi di applicazione per kit di montaggio a LED
-
Esempio pratico: Modulo segnale lampeggiante per un impianto di allarme
-
FAQ - domande frequenti sui kit di montaggio a LED
-
Cos'altro bisogna considerare quando si usanoi LED?
Cos'è un LED-kit?
LED è l'acronimo di "Light Emitting Diode", anche noto come diodo luminoso. A differenza delle lampade a incandescenza, alogene e fluorescenti, i LED sono estremamente economici, piccoli, molto economici in termini di consumo energetico e hanno una durata di diverse migliaia di ore. Grazie alla loro bassa tensione di esercizio, sono particolarmente adatti per scopi di artigianato e integrazione.
I kit di montaggio a LED pronti contengono tutto ilnecessario per la costruzione del circuito. A partire dalla scheda già stampata, dai condensatori e transistor fino alle resistenze e ai diodi luminosi. In questo modo non solo non si elimina la ricerca elaborata di uno schema elettrico per lo scopo scelto, ma si elimina anche l'acquisto dei singoli componenti predefiniti.
La cosa più importante è la scheda in dotazione. I kit di montaggio a LED sono un modo semplice e conveniente per costruire circuiti. L'implementazione di un circuito in una "struttura volante" soggetta a errori può essere evitato con i kit, così come la "treccia", in cui è necessario prima trovare il posizionamento ottimale di componenti e conduttori su un circuito stampato. La scheda è già pronta per l'uso. I componenti vengono semplicemente inseriti nei fori corrispondenti e poi saldati.
Campi di applicazione per kit di montaggio a LED
Lo spettro dei moderni diodi luminosi va dall'infrarosso all'ultravioletto. In mezzo, i LED noti da decenni si trovano in rosso, arancione, giallo e verde e da alcuni anni in blu, viola e bianco. I kit di montaggio a LED per l'uso privato vanno da versioni come "ruota di fortuna" a candele e candeline.
Nel settore professionale, per i kit di montaggio a LED si sono affermati principalmente due settori di impiego:
Come trasduttore di segnale: Rosso e verde sono i colori del segnale e hanno reso possibile la supremazia dei LED colorati. Quasi nessun dispositivo dell'elettronica di consumo viene fornito come rilevatore di stato senza questi diodi luminosi. I kit di montaggio a LED professionali sono i segnalatori sotto forma di lampeggianti o semafori. Insieme ad altri componenti elettronici e sensori, ad esempio per temperatura, pressione o movimento, è possibile inviare segnali univoci visivamente. I kit di montaggio con LED di potenza bianchi si trovano spesso in impianti di allarme: La luce strettoscopica è progettata per aiutare a dissuadere i visitatori non richiesti.
A titolo informativo: I diodi luminosi colorati possono essere combinati in modo conveniente per le luci di marcia, che visualizzano testi o simboli animati manualmente o tramite trigger come rilevatori di movimento o software. I LED sono spesso presenti anche come elementi negli orologi digitali. Oggi sono particolarmente richiesti kit di montaggio per torce o fari di sorveglianza "invisibili". Mentre la prima emette una luce bianca molto luminosa grazie ai LED di potenza, i fari utilizzano diodi luminosi provenienti dall'area a infrarossi. Tuttavia, le immagini possono essere visualizzate solo con dispositivi di visione notturna per telecamere a infrarossi o di sorveglianza.
Esempio pratico: Modulo segnale lampeggiante per un impianto di allarme
Il compito: Se viene attivato un allarme, si devono attivare segnali lampeggianti ampiamente visibili.
La realizzazione: Un kit di montaggio con LED di potenza bianchi e due canali
Questo tipo di estensione dell'allarme è possibile in pochi minuti, in quanto tutti i componenti vengono forniti in dotazione. La particolarità del kit di montaggio qui utilizzato: I due moduli lampeggianti con quattro LED di alimentazione possono essere separati dalla scheda di comando. In questo modo è possibile installare il comando direttamente sul trasmettitore di allarme, mentre i moduli lampeggianti vengono installati indipendentemente l'uno dall'altro in luoghi ben visibili. Per il collegamento è sufficiente un semplice cavetto. È possibile controllare sia la velocità di lampeggio che sette effetti flash, mantenendo l'ultimo effetto impostato.
FAQ - domande frequenti sui kit di montaggio a LED
I diodi luminosi hanno un polo positivo e uno negativo?
I diodi luminosi, come tutti i diodi, possiedono una polarità (+ e -) e consentono la corrente solo in una direzione. Pertanto, i diodi fungono spesso anche da raddrizzatori nei circuiti elettronici. Pertanto, durante l'installazione è assolutamente necessario prestare attenzione alla corretta polarità! Sulla scheda è stampato, sul diodo luminoso è visibile il polo negativo (catodo) sul filo di collegamento più corto.
Cosa fare per la saldatura?
Tutti i diodi devono essere saldati a una certa distanza dalla scheda. Per una ragione molto semplice: Deve rimanere ancora spazio per afferrare i due fili di collegamento con una sottile pinza piatta, poiché tutti i semiconduttori - compresi i transistor! – sono relativamente sensibili al calore. Il calore del saldatore viene dissipato in modo sicuro tramite le pinze a becchi piatti. Ciò significa che il processo di saldatura dovrebbe durare solo alcuni secondi.
Cos'altro bisogna considerare quando si usanoi LED?
I diodi luminosi reagiscono in modo estremamente sensibile alle tensioni e correnti troppo elevate e al conseguente sviluppo di calore. Soprattutto correnti troppo elevate riducono drasticamente la durata dei LED. Le fonti di energia preferite sono quindi pile o batterie ricaricabili. Se il kit di montaggio completato deve essere utilizzato sulla rete elettrica, è necessario commutare tra l'alimentatore e il kit una cosiddetta fonte di corrente costante. Sono disponibili anche a un prezzo conveniente come kit di montaggio. Questo kit contiene, oltre alla scheda pronta, un transistor, due diodi e due resistenze. La selezione delle resistenze consente di impostare una tensione d'esercizio da 3 a 25 Volt DC.
Il nostro pratico aiuto
Oltre a un saldatore o a una stazione di saldatura, una "terza mano" è molto utile per lavorare su componenti elettronici. In questo contesto non si tratta di una mano umana, ma di un piccolo aiutante in metallo con due "dita" regolabili, alle cui estremità si trovano morsetti a coccodrillo. Questi morsetti mantengono la scheda saldamente in posizione durante la saldatura. In genere è disponibile anche una lente d'ingrandimento, grazie alla quale è possibile osservare con precisione il processo di saldatura.
Che cosa sono i LED?
I LED ci incontrano ovunque: Sia che si tratti di semafori, televisori o illuminazione in ambienti privati e aziendali. Grazie alla sua lunga durata, alle sue dimensioni ridotte, alle forme e agli spettri di colore, i LED si sono affermati in breve tempo rispetto alle lampadine, alle lampade alogene e a risparmio energetico. Dietro ogni LED c'è un intero pezzo di tecnologia che vi spiegheremo brevemente nella nostra guida.