bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Fatti interessanti dei magneti permanenti

  • Che cos'è un magnete permanente?

  • Quali sono i tipi di magneti permanenti?

  • Criteri di acquisto per magneti permanenti - cosa è importante?

  • La nostra buona pratica

  • FAQ - domande frequenti sui magneti permanenti

  • Conclusione: Come acquistare i magneti permanenti adatti

 

Che cos'è un magnete permanente?

Un magnete, detto anche magnete permanente , è costituito da materiali magnetici duri e generano un campo magnetico statico permanente. A differenza di un elettromagnete, il suo campo magnetico non può essere semplicemente acceso e spento, quindi il nome magnete permanente.

La forza magnetica non si basa sulla corrente elettrica. Un campo esterno, generato una volta in produzione da potenti elettromagneti, conferisce al magnete permanente il suo effetto magnetico permanente.

I magneti permanenti, a seconda della versione, dispongono di almeno un polo magnetico a sud e a nord, alle estremità delle quali le linee di campo magnetico fuoriescono. Poiché i materiali ferromagnetici, come ad esempio il ferro, guidano molto bene le linee del campo magnetico, questi si concentrano nella loro sezione con l'avvicinarsi del magnete.

Nel tentativo del magnete permanente di accorciare il più possibile le linee del campo magnetico tra i suoi poli, le forze magnetiche corrispondenti agiscono sul "conduttore magnetico" - il magnete lo attrae.

I magneti permanenti possono essere realizzati sia in materiali metallici che in materiali a base di ceramica. A seconda del materiale e della qualità, l'energia magnetica può variare notevolmente.

 

Quali sono i tipi di magneti permanenti?

I magneti permanenti sono realizzati in una vasta gamma di forme e dimensioni. Esempi sono magneti a barra, magneti a ferro di cavallo, magneti ad anello, magneti a disco, magneti a cilindro, magneti di azionamento per contatti reed, cubetti magnetici e sfere magnetiche. Inoltre, sono disponibili modelli speciali, ciascuno adattato ad applicazioni speciali. Sono disponibili anche versioni specifiche per scopi di formazione, istruzione e giocattoli.

A seconda dell'applicazione, vengono utilizzate diverse miscele di materiali per dare al magnete permanente le proprietà desiderate in termini di modellabilità, resistenza del campo magnetico, stabilità alla corrosione e alla temperatura, nonché la durata del suo campo magnetico.

 

Criteri di acquisto per magneti permanenti - cosa è importante?

Oltre alla necessaria forza del campo magnetico e alla progettazione , è importante anche la direzione del magnetismo , cioè in cui l'orientamento verso il magnete corre la linea del campo magnetico.

Ogni magnete è dotato di limiti di temperatura, all'interno dei quali funziona in modo affidabile. Qui ci sono notevoli differenze di materiale. Guardando verso l'alto, alcuni tipi perdono il loro magnetismo a temperature fino a 80 °C, il che li squalifica per l'uso nel settore automobilistico, ad esempio.

Lo stesso vale per il limite inferiore di temperatura e la capacità di carico per quanto riguarda gli urti e le vibrazioni. Nella rispettiva scheda tecnica troverete informazioni corrispondenti su questo e su altri dati importanti, ad esempio la stabilità di smagnetizzazione (coercitività).

Quest'ultimo è di grande importanza quando il magnete permanente è esposto ad altri campi magnetici. Per evitare una conseguente riduzione del proprio campo magnetico, questo valore deve essere il più grande possibile.

Tali campi magnetici esterni possono essere causati, ad esempio, da un elettromagnete, un generatore o, semplicemente, da un altro magnete. Anche una corrente elettrica sufficientemente elevata, che passa attraverso un conduttore, genera un forte campo magnetico.

 

La nostra buona pratica

Durante la conservazione e la lavorazione di magneti permanenti, si possono osservare alcuni punti importanti, in particolare per magneti permanenti relativamente potenti. In questo modo i materiali in acciaio e ferro vengono magnetizzati (magnetici) quando vengono a contatto con un magnete permanente o nelle sue immediate vicinanze. Può essere piuttosto fastidioso, ad esempio, per gli utensili, se le punte o le pinze sono ostinatamente in grado di attirare tutti i trucioli di metallo.

Un magnete permanente più grande e potente può diventare pericoloso quando viene portato in prossimità di un metallo ferroso o di un altro magnete. È quindi necessario prestare attenzione durante la manipolazione con magneti permanenti più forti per evitare lesioni.

 

FAQ - domande frequenti sui magneti permanenti

Cosa significano le cifre per la rimanenza e i valori numerici per questo in Tesla (T)?

La reminiscenza è la forza magnetica residua dopo che il magnete è stato "magnetizzato" applicando brevemente un forte campo magnetico esterno durante la sua fabbricazione. Il valore numerico in Tesla indica la densità del flusso magnetico del magnete. Più è alto, più è forte il campo magnetico.

Che cosa significa il valore numerico Gauss (GS)?

Gauss è solo un'altra denominazione per la densità del flusso magnetico, in alternativa all'unità Tesla (T).
Per una semplice conversione: 1 T = 10.000 GS e 1 GS = 0,0001 T.

Perché non lasciare cadere i magneti permanenti o esporre ad altre forti vibrazioni?

Oltre ai magneti al neodimio, tutti i magneti permanenti reagiscono con una diminuzione del campo magnetico quando vengono esposti a tali sollecitazioni. L'allineamento lineare dei piccoli dipoli magnetici nel materiale viene compromesso, il magnete perde forza.

 

Conclusione: Come acquistare i magneti permanenti adatti

Prestare attenzione alla temperatura di esercizio massima consentita del magnete. I superamenti possono causare danni ai materiali o un indebolimento duraturo del campo magnetico.

Per l'azionamento di contatti reed sono adatti tipi appositamente progettati, possono essere facilmente montati e generare un campo magnetico limitato a livello locale per una commutazione precisa. Per l'uso in condizioni ambientali avverse, i magneti sono realizzati in materiali ceramici o con rivestimento in plastica protettiva.

Per applicazioni semplici e poco impegnative (il "magnete per frigo" o per esperimenti) sono sufficienti modelli economici. Tuttavia, in ambito industriale e in applicazioni di sicurezza, la rispettiva idoneità del magnete deve essere sempre determinata secondo le indicazioni contenute nella scheda tecnica.

Per scopi di chiusura, le versioni magnetiche a forma di anello sono particolarmente adatte. È possibile avvitarli in modo stabile e permanente con una sola vite.