bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Cose da sapere sui mini altoparlanti

I mini altoparlanti sono diventati un vero e proprio oggetto di tendenza. In particolare durante i mesi estivi potrete trovarli su ogni prato per prendere il sole e su ogni area barbecue. C'è un'ampia scelta di modelli diversi in tutte le fasce di prezzo. Ciò che conta veramente per l'acquisto, ve lo spieghiamo nella nostra guida.

  • Suono perfetto per il tempo libero e il lavoro

  • Mini casse acustiche: Dimensioni mini e suono grande

  • Il nostro consiglio: Utilizzare i mini altoparlanti come vivavoce

  • Senza fili grazie al Bluetooth

  • Durata della batteria: Criterio fondamentale

  • Quale è il miglior mini altoparlante per me?

  • FAQ - domande frequenti sui mini altoparlanti

 

Suono perfetto per il tempo libero e il lavoro

Un mini altoparlante è il modo ideale per ascoltare la musica da solo o con gli amici ovunque. I piccoli altoparlanti si adattano a ogni tasca e sono collegati rapidamente allo smartphone tramite cavo (ad esempio, cavo USB) o Bluetooth. Ma non solo nel tempo libero, è possibile utilizzare il mini-altoparlante. Gli uomini d'affari che sono molto in viaggio possono utilizzare in modo utile un tale mini altoparlante: In questo modo è possibile utilizzare alcuni di questi dispositivi come vivavoce. Niente ostacola una conferenza telefonica serale nella camera d'albergo.

 

Mini casse acustiche: Dimensioni mini e suono grande

Ci sono mini casse acustiche per ogni portafogli: Il divertimento inizia con un prezzo inferiore a 10 euro. Buoni altoparlanti Bluetooth che combinano un suono utilizzabile con una qualità ragionevole, ad esempio l'Anker SoundCore Mini, sono disponibili a partire da circa 20 euro. Per i modelli di punta come il Bang & Olufsen BeoPlay A2, Ultimate Ears Megaboom o il Bose SoundLink Mini, invece, sono necessari importi in tre cifre. Il prezzo più elevato deriva dall'elevato sforzo tecnico che viene utilizzato per creare il miglior suono possibile dai piccoli altoparlanti. Anche i materiali di alta qualità, come alluminio o pelle, influiscono sul prezzo.

È importante anche la dotazione desiderata: Gli altoparlanti compatti sono disponibili con una varietà di funzioni utili. In questo modo sono disponibili modelli con lettore di schede integrato che possono riprodurre musica direttamente da una scheda SD senza il collegamento precedente di un lettore MP3 o di uno smartphone. Alcuni dei piccoli altoparlanti dispongono di un display che consente di visualizzare informazioni utili. Altri dispongono di una sveglia integrata, di una funzione vivavoce o di una radio FM. Ci sono anche mini casse acustiche che dispongono già di un assistente vocale integrato come Amazon Alexa. La maggior parte dei piccoli altoparlanti sono dotati di un modulo Bluetooth.

 

Il nostro consiglio: Utilizzare i mini altoparlanti come vivavoce

Ci sono altoparlanti Bluetooth che dispongono di un vivavoce integrato. Utilizzate questi dispositivi in modo che più persone possano seguire una conversazione contemporaneamente tramite l'altoparlante. Oppure utilizzate il vostro altoparlante mini Bluetooth per le chiamate in conferenza quando siete in viaggio d'affari.

 

Senza fili grazie al Bluetooth

Grazie al Bluetooth è possibile collegare comodamente i mini altoparlanti, ad esempio il Soundcore mini di Anker, senza cavi al telefono cellulare o al tablet. Spesso con questi mini trasduttori si utilizza il Bluetooth nelle versioni 4.0, 4.1 o 4.2. E questo non senza motivo: Gli standard della serie 4.x sono concepiti appositamente per un utilizzo economico dell'energia disponibile. Pertanto, al momento dell'acquisto, assicurarsi che l'altoparlante che si desidera utilizzare sia conforme a Bluetooth 4.x, in modo da non ridurre la durata della batteria. La portata massima possibile tra lo smartphone e gli altoparlanti Bluetooth è attualmente di circa 10 metri.

In connessione con Bluetooth, si incontra più spesso la sigla aptX. Di cosa si tratta? Si tratta di codec audio ottimizzati appositamente per il trasferimento dei dati in tempo reale. Per il trasferimento di materiale audio ad alta risoluzione, come file in formato FLAC, sul vostro altoparlante Bluetooth sono particolarmente interessanti aptX Lossless e aptX-HD. Solo se il vostro mini altoparlante dispone di questo codec audio, potrete riprodurre musica ad alta risoluzione con fino a 96 kHz e 24 bit senza perdite.

 

Durata della batteria: Criterio fondamentale

Per un altoparlante mobile, la capacità della batteria e il tempo di funzionamento associato sono di fondamentale importanza. La maggior parte dei produttori indica il tempo di funzionamento possibile in ore invece delle dimensioni della batteria. Ci sono casse acustiche con dimensioni ridotte che, grazie alla batteria piccola, raggiungono una durata di riproduzione di 3 - 5 ore e casse acustiche Bluetooth più grandi che durano più di 20 ore. Come memoria di corrente viene utilizzata per lo più una moderna batteria agli ioni di litio, che non è soggetta a nessun effetto memoria. La batteria viene ricaricata tramite un caricabatterie o tramite USB. A proposito: Alcuni altoparlanti Bluetooth possono ricaricare il vostro smartphone o tablet tramite USB grazie alla grande batteria integrata. Pratico, no?

 

Quale è il miglior mini altoparlante per me?

Il volume della scatola è particolarmente importante per la riproduzione di toni profondi. Più grande è il volume, più pieno sarà il suono del vostro altoparlante Bluetooth. Il trucco è che un volume maggiore va sempre a scapito delle dimensioni dell'altoparlante. Un modello con un volume superiore a 5 litri suona sicuramente bene, ma non è più veramente compatto. Pertanto, se possibile, è necessario utilizzare più altoparlanti di diverse dimensioni per scoprire quale suono risulta più gradito. I test indipendenti dei mini altoparlanti possono aiutare a decidere in alcuni casi. Se si desidera utilizzare il proprio altoparlante con gli altoparlanti che non dispongono di Bluetooth, prestare attenzione a un ingresso AUX.

Volete portare con voi l'altoparlante Bluetooth per escursioni o campeggio? In caso contrario, può essere utile scegliere un altoparlante che sia protetto contro gli spruzzi d'acqua o che sia completamente impermeabile come il Ultimate Ears Boom 3. Anche i cappucci di copertura che proteggono la porta USB e AUX-in da polvere e acqua penetranti sono sicuramente un vantaggio per l'uso all'aperto. Una vasta selezione di diversi altoparlanti con funzione Bluetooth è disponibile nel nostro negozio online.

 

FAQ - domande frequenti sui mini altoparlanti

Si può collegare una scatola Bluetooth con un'altra a una coppia stereo?

Alcuni produttori offrono questa funzione, ad esempio, due ancoraggi collegati SoundCore 2 possono riprodurre un audio stereo di alta qualità. 

Quali sono le differenze tra Bluetooth 4.x and 5.0?

Per alcune scatole Bluetooth viene già utilizzata la più recente tecnologia Bluetooth 5.0. Con il nuovo standard, la velocità massima è stata aumentata fino a 2 Mbit/s. Anche la portata teorica Bluetooth è aumentata e ora raggiunge i 200 metri all'aperto e fino a 40 metri negli edifici. Bluetooth 5.0 è completamente retrocompatibile con Bluetooth 4.x.