Come possiamo aiutarti?
Misuratori spessore materiali e rivestimenti
Cose da sapere sugli spessimetri per rivestimento
Gli spessimetri di rivestimento esistono dalla metà degli anni '50, ma i primi strumenti si limitavano a determinare lo spessore delle vernici e di altri rivestimenti anticorrosione sull'acciaio. Erano abbastanza precisi e poco facili da usare. Nel frattempo, gli strumenti di misura dello spessore dello strato possono misurare praticamente qualsiasi rivestimento su qualsiasi superficie. Scoprite come funzionano con la nostra guida.
-
Cos'è un misuratore di spessore del rivestimento?
-
Quali tipi e modelli di spessimetri di rivestimento sono disponibili?
-
Criteri di acquisto per strumenti di misura dello spessore dello strato - cosa conta?
-
Conclusione: Come acquistare il giusto strumento di misura dello spessore del rivestimento
-
La nostra buona pratica: creare condizioni di misurazione ideali
-
FAQ - domande frequenti sugli strumenti di misura dello spessore dello strato
Cos'è un misuratore di spessore del rivestimento?

Uno strumento di misura dello spessore dello strato misura lo spessore di un rivestimento su superfici metalliche senza danneggiamenti. Gli strumenti di misura dello spessore dello strato sono spesso chiamati anche misuratori dello strato di vernice o misuratori dello spessore della vernice. Tuttavia, a seconda del modello del dispositivo, le vernici non sono da tempo gli unici rivestimenti che possono essere misurati con un moderno strumento di misurazione dello spessore dello strato digitale.
A seconda che lo spessore dello strato debba essere misurato su metalli ferrosi o non ferrosi, vengono utilizzati diversi metodi di misurazione. Per le superfici magnetizzabili si può sfruttare l'induzione magnetica. Qui, un magnete permanente o un piccolo elettromagnete genera un campo magnetico, la cui intensità viene quindi misurata con un sensore Hall o una bobina secondaria.
Per i materiali portanti non magnetizzabili, ma elettricamente conduttivi (questi includono, ad esempio, alluminio, rame, ottone, zinco e diversi tipi di acciaio inossidabile), viene utilizzato il metodo della corrente parassita. In questo modo un campo magnetico alternato genera correnti parassite nel materiale di base, la cui forza viene quindi utilizzata per determinare lo spessore dello strato.

Un altro metodo utilizza onde a ultrasuoni per la misurazione, in cui la maggior parte degli apparecchi, a causa di un intervallo di misura relativamente alto di circa 1 mm verso l'alto, è più adatta per la misurazione di strati relativamente spessi. Questi spessori di rivestimento si trovano, ad esempio, nei rivestimenti antincendio, nel settore marittimo e nella speciale protezione contro la corrosione.
Un ulteriore tipo di strumento è il cosiddetto spessimetro materiale, che, tuttavia, di solito non può differenziare e visualizzare un rivestimento su un materiale di base, ma piuttosto misurare lo spessore totale del materiale fino a circa 300 mm.
Per determinare se la vernice è stata applicata con lo spessore corretto o per controllare lo spessore di altri rivestimenti come zinco, smalto o PTFE. Tuttavia, questo funziona non solo con la vernice e altri rivestimenti veri, ma anche con pellicole, nastri adesivi e nastri di protezione. Proprio durante la misurazione dello spessore dello strato di vernice nel settore auto, è possibile determinare una verniciatura successiva dopo un incidente o danni da corrosione relativamente facilmente, in quanto un valore di misurazione più elevato indica una riverniciatura. Per questo motivo i misuratori di spessore dello strato sono ormai uno strumento standard di periti, esperti e rivenditori di auto.
Quali tipi e modelli di spessimetri di rivestimento sono disponibili?

Gli strumenti di misura dello spessore dello strato sono disponibili sia nelle versioni per la misurazione dello spessore dello strato di strati su metalli ferrosi, sia per metalli non ferrosi. Spesso, tuttavia, entrambi i campi di misura sono combinati in un unico dispositivo, mentre per gli strumenti di misura con sonda integrata in modo permanente anche questi sono progettati per entrambi i processi.
Gli strumenti di misura dello spessore dello strato con sonda esterna cablata consentono spesso la sostituzione con altre teste di misura, ad esempio per la misurazione di metalli ferrosi o non ferrosi, o per soddisfare diversi spessori dello strato e, eventualmente, spazi limitati o superfici di misura molto piccole.

Gli speciali strumenti di misura dello spessore dello strato (di solito anche relativamente costosi) sono in grado di misurare lo spessore dei rivestimenti su alcuni materiali di base non metallici. A tal fine viene utilizzato un processo di misurazione a ultrasuoni elaborato, che consente di valutare le diverse velocità di propagazione del suono nei diversi materiali. Viene visualizzato lo spessore del rivestimento e lo spessore del materiale di supporto.
Gli strumenti di misura dello spessore dello strato sono attualmente offerti esclusivamente in versioni digitale. A seconda dell'attrezzatura, dispongono di ulteriori caratteristiche di potenza, come il riconoscimento automatico della superficie, l'illuminazione del display, il display min./max., la funzione HOLD, le funzioni di allarme per valori di misura superiori o inferiori, la funzione di memorizzazione dei valori di misura, l'interfaccia PC e il software per la valutazione e la documentazione sul computer.
I modelli molto semplici, concepiti per il controllo rapido di eventuali riverniciature su veicoli a motore, spesso possiedono solo tre LED di colore diverso, ciascuno assegnato a un intervallo di spessore dello strato. Non consentono la misurazione dello spessore dello strato mediante il valore misurato, ma servono solo come indicatore.
Criteri di acquisto per strumenti di misura dello spessore dello strato - cosa conta?

le misurazioni non devono essere effettuate esclusivamente su substrati di acciaio e ferro, uno strumento per metalli ferrosi e non ferrosi è la variante molto più universalmente applicabile. Anche nel settore automotive si registra una tendenza verso un maggiore utilizzo di componenti in alluminio che non possono essere analizzati con un modello in modalità Ferro puro.
Gli esperti e il personale addetto alla manutenzione possono usufruire di dispositivi con un'ampia dotazione, come la scelta automatica della modalità di misurazione e la possibilità di un salvataggio dei valori di misurazione, nonché la valutazione e la possibilità di documentazione.
In linea di principio, i dispositivi con sonde per cavi sostituibili sono i più flessibili, in quanto consentono la lettura del display del dispositivo anche in punti sfavorevoli e consentono il collegamento di diversi tipi di sonde.
Conclusione: Come acquistare il giusto strumento di misura dello spessore del rivestimento

Lavorate più spesso con diversi materiali di base, quindi uno strumento di misura dello spessore dello strato con riconoscimento automatico del materiale è la scelta giusta. Per le misurazioni in punti difficili da raggiungere o in spazi ristretti, gli strumenti di misura con sonda smontabile o separata sono più adatti, anche un'illuminazione del display può essere utile.
Sono importanti il campo di misura e la precisione di misurazione. Entrambi devono essere compatibili con l'uso previsto. Una lettura più precisa dello spessore dello strato fornisce fondamentalmente dispositivi con calibrazione a due punti.
Per la misurazione dello spessore dello strato di vernice su veicoli a motore sono spesso sufficienti strumenti di misura dello spessore dello strato di base relativamente economici, ma questi sono quasi sempre adatti solo per lamiere d'acciaio e non per parti di carrozzeria in alluminio.
La nostra buona pratica: creare condizioni di misurazione ideali
Tutte le superfici devono essere pulite e asciutte durante la misurazione. Lo spessore minimo del materiale e la superficie di misurazione minima necessaria non devono essere inferiori per evitare errori di misurazione. Allo stesso modo, una curvatura della superficie eventualmente presente non deve essere inferiore al raggio di curvatura minimo consentito. Prima di ogni misurazione, è necessario eseguire una calibrazione del punto zero sullo strumento di misura utilizzando un campione di materiale non rivestito per ottenere la massima precisione possibile. Prestare attenzione anche alla scelta della modalità di misurazione corretta per le superfici ferromagnetiche o i materiali non ferromagnetici.
FAQ - domande frequenti sugli strumenti di misura dello spessore dello strato
I rivestimenti sono spesso costituiti da diversi strati - cosa ottengo come risultato di misura?
Indipendentemente dalla struttura della vernice, viene sempre misurato e visualizzato lo spessore dell'intero strato di vernice, come ad esempio la somma di riempitivo, primer, vernice di copertura e vernice trasparente.
Come posso scoprire se il materiale di base è un metallo ferroso (Fe) o un metallo non ferroso (nFe)?
Un metodo semplice è un test con un piccolo magnete disponibile in commercio: Aderisce all'oggetto di prova, se si, si tratta di un metallo ferroso. Se non è presente alcuna forza di attrazione, si presume che il metallo non sia ferroso.