bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Fatti interessanti sui moduli GSM

I moduli GSM sono pratici, versatili e possono aumentare la sicurezza. Vengono utilizzati, tra l'altro, nel monitoraggio dei pazienti domestici, negli autoveicoli o nell'agricoltura. Informazioni di base utili sul funzionamento e sui possibili scenari di utilizzo sono disponibili in questo documento.

  • Campi di applicazione per moduli GSM

  • Funzionamento del GSM

  • A cosa devo prestare attenzione quando acquisto moduli GSM?

  • La nostra pratica: antenna separata per GPS

  • FAQ - domande frequenti sui moduli GSM

 

Campi di applicazione per moduli GSM

L'acronimo GSM significa Global System for Mobile Communications ed è lo standard radio diffuso a livello mondiale per la telefonia digitale. Si tratta di uno standard di telefonia mobile, già introdotto nel 1990. I moduli con funzionalità GSM integrata sono in grado di trasmettere dati come ad esempio i valori misurati o un allarme attivato tramite la rete mobile.

Le pratiche possibilità di applicazione sono molteplici: Un buon esempio è rappresentato dalla chiamata di emergenza domestica GSM. In questo modo il paziente indossa un trasmettitore sul polso o su una fascia intorno al collo. In caso di emergenza medica, la persona in questione deve solo premere il grande pulsante sul trasmettitore per inviare una chiamata di aiuto. In questo modo a uno o più numeri di telefono memorizzati vengono inviati messaggi SMS o un'e-mail o, a seconda della configurazione, il servizio di soccorso viene avvisato direttamente. In caso di emergenza, alcuni sistemi consentono anche la comunicazione diretta tramite il trasmettitore con la stazione di soccorso o con il suo parente allarmato. Un sistema simile viene installato anche in molte auto. In caso di incidente, il modulo integrato avvisa il servizio di emergenza. L'accoppiamento con un modulo GPS consente inoltre di comunicare la posizione esatta dell'incidente.

Anche nella tecnologia di sicurezza vengono utilizzati i moduli GSM. Ad esempio, se il sistema di allarme viene attivato in una casa, il modulo invia una notifica al numero memorizzato. La combinazione di moduli GPS e GSM viene spesso utilizzata per monitorare i veicoli nelle parchi veicoli o anche le navi. In questo caso, tramite GSM viene trasmessa a intervalli regolari la posizione attuale dei veicoli. Anche nel settore industriale i moduli GSM, in collaborazione con diversi sensori, offrono servizi preziosi e vengono utilizzati, tra l'altro, per il monitoraggio di livelli o temperature. Il cosiddetto Internet of Things (IoT) offre anche una vasta gamma di possibilità di utilizzo per la tecnologia.

 

Funzionamento del GSM

Il Global System for Mobile Communications (GSM) funziona negli intervalli di frequenza da 890 a 915 MHz, da 935 a 960 MHz, da 1710 a 1785 MHz e da 1805 a 1880 MHz. Il protocollo di comunicazione utilizzata è digitale e ha il vantaggio di essere meno sensibile alle interferenze rispetto alle procedure analogiche. Inoltre, offre una qualità vocale notevolmente migliore. Il GSM è stato sviluppato principalmente per la telefonia, pertanto la massima velocità di trasferimento dati possibile è anche solo a 9,6 kbit/s. Nonostante questa velocità molto bassa, la larghezza di banda è sufficiente per trasmissioni di dati periodiche, come ad esempio un messaggio di posizione GPS. Molti moduli offrono inoltre la possibilità di inviare dati tramite GPRS (General Packet Radio Service). La velocità massima raggiungibile è di 54 kbit/s.

Per l'utilizzo di un modulo con tecnologia GSM è necessaria una scheda SIM con una tariffazione corrispondente. Tutti i moduli GSM dispongono di ingressi (analogici e digitali) che possono in parte essere connessi in funzione l'uno dell'altro. Tramite gli ingressi analogici è possibile registrare e segnalare i risultati di misurazione, ad esempio da un sensore di livello. Alcuni ingressi sono dotati di un ritardo di accensione, ad esempio quando si deve attivare un rilevatore di intrusione. Osservare la tensione di ingresso massima sui diversi ingressi! Gli ingressi di temperatura consentono, ad esempio, solo una tensione fino a 2 V. come un telefono cellulare, anche il modulo dotato di modem GSM si collega alle celle radio esistenti. Solo in questo modo è possibile garantire un utilizzo affidabile, ad esempio, nei veicoli.

 

A cosa devo prestare attenzione quando acquisto moduli GSM?

Prima di acquistare un modulo con tecnologia GSM, è necessario verificare la ricezione nel luogo di utilizzo previsto. Che senso ha una chiamata d'emergenza in casa se non c'è una ricezione sufficiente? Anche se esistono modelli in cui è già stata montata un'antenna in fabbrica, dipende dalle singole condizioni locali verificare se vi è sufficiente segnale. In alcuni casi, è necessario utilizzare un'antenna GSM esterna per garantire una funzione sicura. Assicurarsi che il dispositivo che si desidera collegare al GSM sia compatibile con il modulo scelto. Non dimenticare di inserire i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail desiderati dopo l'installazione nel modulo. Si noti inoltre che vi sono grandi differenze in termini di ingressi e uscite dei moduli GSM a seconda del tipo e del produttore.

 

La nostra pratica: antenna separata per GPS 

Se si desidera utilizzare il GSM in combinazione con un modulo GPS, si prega di notare che una normale antenna GSM non è sufficiente. Per la determinazione della posizione con GPS è necessaria un'antenna speciale.

 

FAQ - domande frequenti sui moduli GSM

Perché dovrei acquistare un modulo GSM, dove UMTS e LTE sono molto più veloci?

È vero che oltre al GSM sono presenti anche moduli che includono un modem UMTS o LTE e raggiungono velocità fino a 384 kbit/s (UMTS) o 100 Mbit/s (LTE). Tuttavia, i moduli qui trattati non sono previsti per il normale accesso a Internet, ma solo trasmettono dati periodicamente (stato GPS) o a richiesta (chiamata di emergenza domestica). La larghezza di banda di UMTS (3G) o LTE (4G) sarebbe sovradimensionata per questo scopo di utilizzo nella maggior parte dei casi. Qui è sufficiente la velocità di una rete GSM. Inoltre, i modem 3G o 4G sono molto più costosi rispetto a un modulo basato su GSM.

Cosa si intende per GPS?

L'acronimo GPS significa Global Positioning System e indica un sistema di localizzazione satellitare. Il GPS viene utilizzato, ad esempio, dai dispositivi di navigazione per determinare la posizione e il calcolo preciso del percorso. Un ricevitore GPS si trova ora in ogni smartphone e aiuta a determinare la posizione esatta. In combinazione con un modulo GSM, ad esempio, il GPS può supportare le spedizioni per monitorare i percorsi dei camion utilizzati. Ma anche su navi e persino su aerei gli equipaggio si affidano al sistema di localizzazione. Oltre al GPS americano ci sono anche i concorrenti Galileo (Europa), GLONASS (Russia) e Beidou (Cina).